バッテリーテスター
バッテリーテスターは、バッテリーの内部抵抗や電圧などを測定することで、バッテリーの状態を瞬時に診断します。バッテリー全体の充電残量を計測できる電子機器として、電池残量テスターやバッテリーチェッカー、電圧計と呼ばれることもあります。
バッテリーテスターの用途
これらのデバイスは、電池の状態を瞬時に測定することができるため、以下のような用途や産業において、モニタリングやトラブルシューティングに使われています。
- 産業メンテナンス
- オートモーティブ
- 施設メンテナンス
- 電気
- テスト・計測
- DIY・家庭
バッテリーテスターの使い方
電池をテストする前に、テスターが正常に動作し、テストする予定の電池の種類に適合していることを確認する必要があります。次に、電池をテスターに挿入し、電池とテスターのプラスとマイナスの両方の接点が正しく合っていることを確認します。また、測定前に電池がしっかり固定されていることを確認してください。電源を入れることで、インジケーターに電池の残量が表示されます。機種によりテスト方法が若干異なる場合がありますので、ご使用の機種の取扱説明書をご参照の上ご使用ください。
なお、バッテリーテスターの種類、仕組みなどの詳細については、バッテリーテスターガイドをご参照ください。