無料3D CADモデル

  • プロトタイプ開発時間を短縮
  • ユーザ登録で70,000点を超える3D CADモデルをダウンロード
  • 初心者でも使いこなせる3Dダイレクトモデリングツール

今すぐ登録してダウンロード

3D CADモデルとは?

製品開発のトレンドは、電子設計と機械設計の協調作業です。製品コンセプト設計では、特にそのような傾向が強くなっています。 DesignSparkサイトでは、電子設計と機械設計が、協調して素早く試作開発を行えるようなさまざまなサービスを提供しています。その中の一つ、「DesignSpark Mechanical」は、直観的に操作可能な機械設計用3D CADで、コンセプト作成時のメカ設計を強力にサポートします。

設計サイクルを大幅に短縮するため、3D CADライブラリには、電子基板・電子機器・機械・空圧・FAなどの主要テクノロジー分野を網羅した70,000点を超える3D CADモデルと、主要CADベンダーの多様なフォーマットに対応した産業部品の3Dデータを提供しています。

また、3Dプリンタに対応したSTLファイルで出力することも可能です。

3D CADモデルフォーマット

DesignSpark Mechanical (.rsdoc)

DesignSpark Mechanicalは、無料で商用利用できる3次元CADソフトです。優れた操作性で初心者でも使いこなせます。高機能ながらもCPU負荷が少なく、非力なPCでも3D設計を行うことができます。

SpaceClaim (.scdoc)

SpaceClaimは、直感的な操作性とプロ向けの高機能を備えたダイレクトモデリングツールです。従来のパラメトリックベースの代わりとなる画期的なCADとして広く普及しています。

Solidworks (.sldasm)

Solidworksは、Dassault Systemsが開発した、市場で最もポピュラーなフィーチャーベースのCADモデリングツールです。

Top Solid (.top)

Top Solidは、設計から製造までをサポートするCAD/CAMソフトウェアです。

Inventor (.ipt)

マーケットリーダーAutodeskによって開発されたInventorは、モーションシミュレーションやストレス解析が行えるフィーチャーベースのモデリング設計ソフトウェアです。

Pro/Engineer Neutral (.neu)

もう一つのマーケットリーダーPTCによって開発されたPro/Engineerは、フィーチャーベースモデリングを採用した最初のCADシステムです。

Solid Edge (.asm)

Solid Edgeは、PLMシステムと連携しているパラメトリックな設計ツールです。

SketchUp (.skp)

当初、Googleが無料で提供していたことで知られているSketchUpは、現在Trimbleによってサービスが継続しています。

Parasolid (.x_t)

Parasolidは、SiemensのPLMツールと統合されているモデリングソフトウェアです。今日、製造業のスタンダートとなっているさまざまな機能を提供してきました。

Catia V4 (.model)

Dassault Systemsによって開発されたCatiaは、マルチプラットフォームCAD/CAMツールです。

TurboCAD (.tcw)

TurboCADは、コンセプト設計マーケットにおいて、Autodeskのローコストとして開発されたツールです。現在Ver19まで開発が進み3Dに対応するまでに至りました。

FAQ

Q - ブラウザでJavaにアクセスできません。どこで最新のJavaソフトウェアをダウンロードできますか?
A - Javaがインストールされていない場合、 http://www.java.com/en/selectlanguage.jspからJavaアプリをダウンロードしてください。

Q - ブラウザで3Dモデルが正しく表示されません。どうしたら良いですか?
A - 3Dモデルビューワは、IE7 / IE8 / Firefox / Chrome で最適化されています。これらのブラウザで再度表示を試してみてください。

Q - 自分のブラウザ環境ではJavaを使うことができません。何か良い方法はありますか?
A - 3D画像を表示するのには、javaが必要となります。ログイン / ユーザ登録(無料)はこちらをクリックし、 ログイン / ユーザ登録すると、
      3Dモデルをダウンロードできます。

Q - フォーマットリストにないCADを使っていますが、これらの3Dモデルを使用できますか?
A - RSでは基本的にフォーマットリストに記載のあるツールにのみ対応しています。もしこのリストにないツールをお使いの場合、
      STEPやIGESでダウンロード頂き、インポートを試してみて下さい。

Q - 3Dモデルイメージを表示させた時に、誤ってイメージが高速で回転し始めました。どうしたらよいですか?
A - 家の形をしたアイコンをクリックしてください。

Q - 3Dモデルイメージと製品画像が異なっているようですが、どちらが正しいですか?
A - 3Dモデルイメージが正しいです。いくつかの製品ではシリーズ製品を代表するような画像を使用しています。

Q - RSアカウントを持っていないのですが、3Dモデルをダウンロードできますか?
A - RSアカウントがなくても、Webユーザとして登録頂ければ3Dモデルをダウンロード頂けます。

Q - Webユーザのアカウント名やパスワードを忘れてしまいました。
A - ログインをクリックし、”パスワード / ユーザ名を忘れました” をクリックして下さい。

Q - 3Dイメージを表示させたくないのですが、どのようにしたら良いですか?
A - 現時点で3Dイメージをオフにすることができません。しかし今後、3Dイメージをオフする機能を用意する予定です。

Q - 欲しい製品の3Dデータがなさそうです。どうしたら良いですか?
A - 現時点でない製品も今後追加される可能性があります。それまでお待ち願います。

Q - 使用しているCADではモデルのメタデータを表示させることができません。どうしたら良いでしょうか?
A - CADモデルをダウンロードすると、メタ情報を記載したテキストファイルも同梱されています。こちらのメタ情報をお使いのCADの
      BOMマネージャーに登録するようにして下さい。

Q - CADモデルがグレーだけなのは、なぜですか?
A - ほとんどのCADモデルはダウンロード時間の短縮のために最低限のデータ量に編集されています。そのためグレーのみで表示されています。

Q - ここでダウンロードできる3DモデルをDesignSpark PCBにインポートできますか?
A - DesignSpark PCBは2D CADになるため、3Dモデルはインポートできません。しかし2Dのいくつかのモデルはインポートが可能です。

Q - DesignSpark PCBでインポートできるフォーマットは?
A - DesignSpark PCBではDXFのインポートが可能です。リストから”2D DXF 13”を選択してダウンロードして下さい。

Q - DesignSpark PCBでの2Dモデルのインポートを解説しているチュートリアルはありますか?
A - あります。DesignSparkサイトにアクセスして下さい。

Q - DesignSpark PCBから3Dモデルを出力することは可能でしょうか?
A - 可能です。DesignSpark PCBは3D CADでインポート可能なデータを出力することができます。詳細は、DesignSpark PCBのホームページを
      参照下さい。

Q - 3D CADを触ったことがないのですが、これらモデルを手軽に試す方法はありますか?
A - RSでは無料でお使い頂ける3D CADツールDesignSpark Mechanicalを提供しております。こちらでダウンロードした3Dモデルの表示・編集が
      行えます。ぜひDesignSparkサイトにアクセスしてみて下さい。