抗疲労マット
抗疲労マットは、硬い床面に置くか作り付けにして、長時間床の上に立っていることによる疲労を軽減します。抗疲労マットにより、生産性が向上し、身体にかかる日常の物理的な圧力を減らすことができます。自宅又は職場での作業環境に適した抗疲労マットを選択します。マットにはさまざまな形や素材があり、床面からの衝撃を吸収してバリアとして作用します。
抗疲労マットを使用する理由
抗疲労マットを使用すると、長時間立っていることによる健康問題を軽減することができます。マットは脚、足、背中にかかる圧力を軽減します。このマットは、固い床面から保護することで身体にかかるストレスを軽減し、湿った又は濡れた床面から保護します。
適切な抗疲労フロアマットを選択する方法
マットの正確な目的と抗疲労マットの用途を理解してください。
あなたの要件に適合するマットを選択します。
抗疲労マットが使用される環境を理解します。
フロアマットの縁の処理方法を考慮してください。つまずきやスリップの危険を回避するのに役立ちます。
マットのクリーニング方法を理解します。飼料業界の環境で使用する場合は、重要です。
マットの厚さの重要性を理解します。
乾燥した場所、濡れた場所、湿った場所のどこで使用されるかを考慮します。
抗疲労床マットはOrthomatとも呼ばれ、得られる利点は同様です。
抗疲労マットには、化学薬品及びオイルに対する抵抗が組み込まれているものもあります。
抗疲労マットで得られる保護
疲労の低減
生産性の向上
長時間の立ち仕事による医学的な問題の軽減
特に足、脚、背中や血流、循環にかかる身体のストレスを軽減します。
衝撃吸収
湿気の多い場所や濡れた場所
提供される抗疲労マットのタイプ
家庭及び商業区域で利用する、あらゆるタイプのマットを用意しています。
マットはゴム、カーペット材料、ビニール、フォーム、PVC、EPDMフォームで作られます。
ゴム製マットは、水やその他の液体が表面から流れ去るため、濡れている場所や湿気のある場所で特に役立ちます。ゴム製マットは簡単に清掃できます。
ジョイント式フロアマットを用意しています。ピースを購入してジグソーパズルのように組み立てます。フロアマットを床のエリアに合うように組み合わせ、安全かつ確実につなぎ合わせます。このタイプのマットでは、縁処理によってつまずく危険性を軽減できます。
抗疲労マットを使用する理由
抗疲労マットを使用すると、長時間立っていることによる健康問題を軽減することができます。マットは脚、足、背中にかかる圧力を軽減します。このマットは、固い床面から保護することで身体にかかるストレスを軽減し、湿った又は濡れた床面から保護します。
適切な抗疲労フロアマットを選択する方法
マットの正確な目的と抗疲労マットの用途を理解してください。
あなたの要件に適合するマットを選択します。
抗疲労マットが使用される環境を理解します。
フロアマットの縁の処理方法を考慮してください。つまずきやスリップの危険を回避するのに役立ちます。
マットのクリーニング方法を理解します。飼料業界の環境で使用する場合は、重要です。
マットの厚さの重要性を理解します。
乾燥した場所、濡れた場所、湿った場所のどこで使用されるかを考慮します。
抗疲労床マットはOrthomatとも呼ばれ、得られる利点は同様です。
抗疲労マットには、化学薬品及びオイルに対する抵抗が組み込まれているものもあります。
抗疲労マットで得られる保護
疲労の低減
生産性の向上
長時間の立ち仕事による医学的な問題の軽減
特に足、脚、背中や血流、循環にかかる身体のストレスを軽減します。
衝撃吸収
湿気の多い場所や濡れた場所
提供される抗疲労マットのタイプ
家庭及び商業区域で利用する、あらゆるタイプのマットを用意しています。
マットはゴム、カーペット材料、ビニール、フォーム、PVC、EPDMフォームで作られます。
ゴム製マットは、水やその他の液体が表面から流れ去るため、濡れている場所や湿気のある場所で特に役立ちます。ゴム製マットは簡単に清掃できます。
ジョイント式フロアマットを用意しています。ピースを購入してジグソーパズルのように組み立てます。フロアマットを床のエリアに合うように組み合わせ、安全かつ確実につなぎ合わせます。このタイプのマットでは、縁処理によってつまずく危険性を軽減できます。