検索キーワード履歴

    サーキットトリップ

    回路トリップは、接地の障害、 短絡、又は回路ブレーカの熱過負荷に反応します。回路トリップは、障害が発生すると回路を開にします。トリップは、過負荷による熱又は短絡による大電流を感知すると作動します。

    回路トリップの種類

    回路トリップには、電気機械式と電子式の2種類があります。電気機械式の回路トリップには、回路を開にするタイミングを決定するために連動する2つの可動部品があります。この2つの部品は、電流感知デバイスと熱感知デバイスです。電子式の回路トリップは、プログラム可能な機器であるため、機械式の要素が少なくなっています。回路ブレーカ中の電流を測定してタイミングを計り、 必要に応じてトリップ信号を電子的に送信します。

    適切な回路トリップの選択方法

    適切な回路トリップの選択方法は、それを使用している回路、機器、及び電気製品によって異なります。適切な回路トリップを選択する際には、定格制御電圧や電流定格など、 考慮すべきさまざまな特性があります。

    自動リクローザは、障害で開になった後、自動的にブレーカを閉じる機構を備えている回路ブレーカの一種です。リクローザは、配電ネットワークの過電流を検出し、一時的な障害を遮断するために使用します。損傷を防ぐために、ネットワークの 各ステーションは、短絡発生時に電源をオフにする回路ブレーカで保護されています。リクローザは、リセットプロセスを自動化し、復元サービスを開始するようにプログラムされています。

    自動リクローザを使用する理由

    第1に リクローザは、過渡短絡による長時間の停電の発生を防止します。折れた木の枝が、地面に落ちる前に一瞬頭上のケーブルに当たる場合などが考えられます。リクローザを使用すると、数秒以内に電源が復旧するため、お客様により優れたサービスを提供できます。

    第2に、 障害が深刻でない限り、エンジニアがいなくてもリクローザが自動的に電源を復旧できます。

    絞り込み
    並び替え
    1 1
    ページあたりの結果数