活栓
止水栓を使用すると、住宅と商業ビルの両方で水道の流れを制御できます。パイプの破裂や蛇口の故障などで周囲に水が流出した場合のために、止水栓の場所を知っておくことは重要です。一般論として、家屋の内部と外部に止水栓を設置することが多くなっています。
屋外の止水栓
屋外の水栓は、水道管から家屋内への水の流れを制御します。給水で漏れが発生する場合は、外部の止水栓を遮断して修理する必要があります。
屋内の止水栓
屋内の止水栓は、敷地内に入る給水管を止水する装置で、さまざまな場所に設置できます。
止水栓は蛇口と似た外観ですが、吐水口がありません。これは2本のパイプの間に設置され、コネクタのように動作します。このため、止水栓の蛇口をひねることで、水流を制御できます。
屋外の止水栓
屋外の水栓は、水道管から家屋内への水の流れを制御します。給水で漏れが発生する場合は、外部の止水栓を遮断して修理する必要があります。
屋内の止水栓
屋内の止水栓は、敷地内に入る給水管を止水する装置で、さまざまな場所に設置できます。
止水栓は蛇口と似た外観ですが、吐水口がありません。これは2本のパイプの間に設置され、コネクタのように動作します。このため、止水栓の蛇口をひねることで、水流を制御できます。