• 発行日 2026年4月30日
    • 最終変更日 2026年4月30日
  • 5

空気品質モニタとは?測定原理から産業・施設における活用例まで徹底解説

本記事では、空気品質モニタの基本的な測定原理や主要センサの種類、取得できるデータの意味を解説するとともに、産業分野やビル管理における具体的な活用事例、IoTと連携した最新動向について詳しく紹介します。

空気品質モニタとは

空気品質モニタの概要と役割

空気品質モニタとは、空間内の空気の状態を数値として可視化し、環境の安全性や快適性を評価・管理するための環境測定用機器です。主に二酸化炭素(CO₂)、揮発性有機化合物(VOC)、微小粒子状物質(PM2.5/PM10)、温度、湿度などを測定対象とし、屋内外を問わず幅広い用途で使用されています。

空気品質モニタは、空気中の汚染物質や換気状態を常時把握することで、人の健康や安全を守ると同時に、法規制や業界ガイドラインへの対応を支える重要な役割を果たします。さらに、空調・換気設備と連携した効率的な運用を可能にし、エネルギー消費や運用コストの削減にも貢献します。加えて、測定データを記録・分析することで、空気環境の改善効果を数値として「見える化」でき、職場環境改善やESG/サステナビリティへの取り組みを客観的に示す手段としても活用されます。

近年では、労働安全衛生や環境規制への対応、さらには健康意識の高まりを背景に、オフィス、工場、医療施設、学校、商業施設など、さまざまな現場で導入が進んでいます。

空気環境の「見える化」が求められる背景

空気の質は目に見えず感覚だけでは正確に判断できない一方で、汚染や換気不足が健康や生産性に影響を及ぼすことがあります。加えて、人が長時間滞在する多様な施設において、安全で快適な環境を維持・提供する責任が高まり、数値データによる客観的な説明が求められるようになりました。さらに、法規制やガイドライン対応、ESG・サステナビリティへの関心の高まりにより、環境改善をデータで示すことが重要視され、空気環境の可視化は信頼性と説明責任を支える手段として不可欠となっています。

一般用途と産業用途の違い

一般用途の空気品質モニタは、オフィスや住宅、学校などでの快適性や健康管理を目的としており、CO₂濃度や温度・湿度などを手軽に確認できる使いやすさが重視されます。一方、産業用途の空気品質モニタは、工場や研究施設、クリーンルームなどで使用され、法規制や安全管理への対応を前提に、高い測定精度や信頼性、耐環境性、設備やシステムとの連携性能が求められます。つまり、一般用途は「環境の目安を把握するため」、産業用途は「管理・制御・記録を行うため」という点に大きな違いがあります。

空気品質モニタで測定できる主な指標

粒子状物質(PM2.5/PM10)

空気中の粒子は粒径(大きさ)によって、人体への影響や作業環境へのリスクが異なります。一般に、粒径が大きい粒子(PM10など)は鼻や喉で捕集されやすく、主に不快感や粉じんによる汚れの原因となります。一方、粒径が小さい粒子(PM2.5など)は肺の深部まで到達しやすく、呼吸器や循環器への悪影響、体調不良や疾患リスクの増大につながります。長期的な曝露は慢性疾患のリスクを高めることも指摘されており、WHO(世界保健機関)などが濃度基準を設けています。作業環境においても、微細な粒子ほど空気中に長時間浮遊しやすく、精密機器への影響や製品品質低下の要因となるため、粒径ごとの特性を理解し、適切に管理することが重要です。

二酸化炭素(CO₂)

換気状態の指標としてのCO₂濃度

CO₂濃度は、室内の換気状態を把握するための代表的な指標として用いられます。人が呼吸によって排出するCO₂は、換気が十分であれば外気と混合されて低い濃度が保たれますが、換気不足の状態では室内に滞留し、濃度が上昇します。そのため、CO₂濃度の高さは空気の入れ替わりが不十分であることを示す目安となります。一般に、室内CO₂濃度が1,000ppmを超えると換気不足の目安とされ、建築物衛生法では1,000ppm以下が管理基準として定められています。CO₂自体が通常の室内濃度範囲で直ちに健康被害を引き起こすものではありませんが、空気のよどみや汚染物質の蓄積を示すサインとして、快適性や作業環境を管理するうえで重要な指標です。

オフィス・工場での活用例

オフィスでは、CO₂濃度を継続監視することで会議室や執務エリアの換気不足を早期に把握でき、集中力低下や眠気を防ぐための適切な換気タイミングの判断に役立ちます。一方、工場では、作業者が密集するエリアや密閉空間においてCO₂濃度を監視することで、作業者の体調管理や労働安全対策に貢献します。さらに、空調・換気設備とシステム連携させることで、CO₂濃度に応じて換気量を自動調整する、いわゆる「需要制御換気(DCV)」による効率的な環境管理が可能になります。

揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(VOC)とは、常温常圧で揮発しやすい有機化合物の総称で、室内空気汚染の主要な原因の一つとして知られています。主な発生源には、建材や内装材、塗料、接着剤、防カビ剤・防腐剤、洗浄剤などに含まれる化学物質があり、新築・改装直後の空間では特に濃度が高くなる傾向があります。トルエンやホルムアルデヒドに代表されるVOCは目や喉への刺激、頭痛、倦怠感などを引き起こすほか、高濃度・長期曝露ではシックハウス症候群の原因ともなります。そのため、空気中のVOC濃度を把握し、適切な換気や低VOC材料の選定を行うことが、快適で安全な室内環境を維持するうえで不可欠です。

温度・湿度・その他ガス

温湿度管理の重要性

温度や湿度が適切な範囲から外れると、不快感や集中力低下を招くだけでなく、結露やカビの発生、設備・製品への悪影響につながる可能性があります。空気品質モニタで温湿度を継続的に把握することで、空調や加湿・除湿の調整を適切なタイミングで行うことができ、快適で安定した室内環境の維持や、作業品質・設備保全の向上に役立ちます。

一酸化炭素(CO)などの安全関連測定

一酸化炭素(CO)は、無色・無臭で人が感知しにくい有害ガスのため、安全管理の観点から継続的な測定が重要とされています。暖房機器や燃焼設備、工場の工程などから発生する可能性があり、濃度が上昇すると頭痛やめまい、最悪の場合は中毒を引き起こすおそれがあります。空気品質モニタによるCO測定は、目に見えないリスクを早期に検知し、換気や設備停止などの迅速な対策を可能にすることで、作業者や利用者の安全を確保する役割を果たします。

空気品質モニタの測定原理とセンサ技術

空気品質モニタは、測定対象となる各物質の特性に応じたセンサ技術を用いて空気中の成分を検出し、その応答を電気信号として処理・数値化することで、空気環境を定量的に評価します。

光散乱方式センサ

PM(粒子状物質)の測定に用いられる光散乱方式センサは、空気中にレーザー光を照射し、粒子に当たって散乱した光を検知することで粒子の量を測定する方式です。散乱光の強さやパターンから粒子の数や大きさを推定し、PM2.5やPM10といった指標に換算します。この方式の特長は、リアルタイムで連続測定が可能で、小型化しやすく、空気品質モニタに広く採用されている点です。一方で、粒子の種類や湿度の影響を受けやすいため、用途に応じた適切な設置や補正が重要となります。

非分散型赤外線(NDIR)センサ

非分散型赤外線(NDIR)センサは、主に二酸化炭素(CO₂)測定に用いられる代表的なガスセンサです。ガスが特定の波長の赤外線を吸収する性質を利用し、赤外線の減衰量から濃度を算出します。分光器を使わない「非分散」方式のため構造がシンプルで、他のガス成分の影響を受けにくく、高精度・長寿命・安定した性能が特長です。そのため、換気状態の監視や空気品質管理など、長期間の連続測定が求められる用途に広く採用されています。

半導体式・電気化学式センサ

半導体式センサと電気化学式センサは、VOCや各種ガス検知に広く使われており、それぞれに特長と注意点があります。

半導体式センサは、ガスと接触した際の電気抵抗の変化を検出する方式で、構造がシンプルかつ低コストで、VOCの総量変化を捉えやすい点がメリットです。一方で、複数のガスに反応しやすく、温度や湿度の影響を受けやすいため、濃度の絶対値よりも傾向監視向きとされています。

電気化学式センサは、特定ガスとの化学反応によって発生する電流を測定する方式で、選択性が高く、低濃度でも高精度に検知できる点が強みです。ただし、センサ寿命が限られており、定期的な校正や交換が必要となる点に注意が必要です。用途に応じて、これらの特性を理解したうえで選定・運用することが重要です。

空気品質モニタの種類と設置形態

空気品質モニタは、用途や運用方法に応じてさまざまな種類と設置形態があります。設置形態は、壁や天井に固定して常時監視を行う据え置き型・壁掛け型、設置場所を柔軟に変えられる卓上型・ポータブル型、さらに設備や制御システムに組み込むダクト内設置型や盤組み込み型などがあります。使用環境や管理範囲に合わせて適切な種類と設置方法を選ぶことで、効率的な空気環境の監視・管理が実現できます。

据え置き型とポータブル型の違い

据え置き型とポータブル型の空気品質モニタは、使用目的と運用方法が異なります。

据え置き型は、オフィスや工場などの特定の場所に設置し、空気環境を継続的・定点的に監視する用途に適しています。データの記録や設備との連携がしやすく、日常的な環境管理に向いています。

ポータブル型は持ち運びが可能で、場所を変えながら測定できる点が特長です。スポット測定や環境調査、トラブル発生時の原因確認などに適しており、柔軟に活用できます。用途に応じて、常設監視か一時的な測定かを基準に選定することが重要です。

壁掛け・天井設置・ダクト組み込み型

空気品質モニタの設置形態には、壁掛け型・天井設置型・ダクト組み込み型があり、監視したい範囲や目的に応じて使い分けられます。

壁掛け型は人の呼吸域に近い高さ(床から1〜1.5m程度)に設置されることが多く、オフィスや教室などで室内環境を直接的に把握するのに適しています。天井設置型は空間全体の空気状態を均一に監視しやすく、見た目をすっきり保てる点が特長です。

ダクト組み込み型は空調・換気ダクト内に設置し、供給・排気される空気の状態を測定する方式で、設備制御や集中管理に向いています。それぞれの設置形態を適切に選ぶことで、目的に合った効率的な空気環境監視が可能になります。

屋内用と屋外用の選定ポイント

空気品質モニタを選定する際は、屋内用か屋外用かで求められる要件が大きく異なります。

屋内用では、CO₂やVOC、PM、温湿度などの測定項目や精度に加え、人の生活・作業空間に適したサイズや静粛性、設置のしやすさが重要な選定基準となります。屋外用では、風雨や直射日光、粉じん、激しい温度変化に耐えられる防水・防塵性能(IP規格)や耐候性が重視されます。また、屋外は環境変動が大きいため、長期安定性やメンテナンス性も重要な選定ポイントとなります。使用環境に合わせて必要な性能を的確に見極めることが、正確で信頼性の高い測定の実現につながります。

産業・施設における空気品質モニタの活用例

製造現場・工場

作業環境改善と安全対策

製造現場や工場では、工程によって粉じんやガス、蒸気などが発生しやすく、作業環境の悪化や安全上のリスクを招くおそれがあります。空気品質モニタを導入することで、PMやVOC、CO₂、一酸化炭素(CO)などを常時監視でき、換気不足や有害物質の濃度上昇を早期に検知できます。これにより、適切な換気や設備制御をタイムリーに実施し、作業者の体調不良や事故を未然に防止することが可能です。さらに、数値データに基づいて環境改善の効果を客観的に確認できるため、労働安全衛生対策の強化や法規制への対応にも有効です。

品質管理・クリーン環境の維持

製造現場や工場では、わずかな粉じんや微粒子、ガスの混入が製品品質に影響を及ぼすため、クリーンな空気環境の維持が重要です。空気品質モニタを活用することで、粒子状物質(PM)やVOC、温湿度などを継続的に監視でき、異常の兆候を早期に把握できます。これにより、空調やクリーン設備の状態を適切に管理し、製品不良の防止や安定した品質の確保につながります。特に高い清浄度が求められる工程では、空気環境を数値で管理することが品質管理の信頼性向上に寄与します。

Examples of the use of air quality monitors(industrial facilities)

オフィス・商業施設

換気管理と労働生産性向上

オフィスや商業施設では、人が長時間滞在するため、適切な換気管理が快適性と労働生産性に直結します。空気品質モニタでCO₂濃度や温湿度などを継続的に監視することで、換気不足を把握し、必要なタイミングで換気や空調を調整できます。これにより、眠気や集中力低下を防ぎ、作業効率の維持・向上につながります。また、空気環境を数値で管理・共有することで、利用者や従業員に安心感を与え、快適な施設運営を支える手段としても有効です。

ウェルビーイングへの貢献

空気の質は、人の心身の健康・快適性に直接影響を与えます。空気品質を適切に管理することで、頭痛・疲労感・集中力低下といった不調のリスクを軽減し、日常生活や業務の質の向上につながります。特に、空気環境を数値で継続的に把握・改善する取り組みは、利用者や従業員に安心感と快適性をもたらし、一人ひとりの健康と満足度を支える重要な要素となります。近年ではオフィスや商業施設のウェルネス認証(WELL認証など)においても空気品質が重要な評価項目となっており、企業の健康経営推進の観点からも注目が高まっています。

Examples of the use of air quality monitors(commercial facilities)

医療・研究・公共施設

医療・研究・公共施設では、多くの人が利用するうえ、衛生管理や環境基準の順守が強く求められます。空気品質モニタを用いてCO₂濃度や粒子状物質(PM)、温湿度などを継続的に監視することで、換気状態を把握し、感染リスクの低減につながる環境管理が可能になります。

また、測定データを活用することで、施設ごとに定められた環境基準やガイドラインへの適合状況を客観的に確認でき、管理体制の信頼性向上や対外的な説明にも役立ちます。このように、空気品質モニタは感染対策と適切な環境維持を両立させる重要なツールとなっています。

IoT・データ連携による空気品質管理の高度化

クラウド接続とリアルタイム監視

空気品質モニタをクラウドに接続することで、測定データをリアルタイムに収集・可視化し、離れた場所からでも空気環境の状況を把握できるようになります。複数拠点のデータを一元管理することで、拠点間の比較や傾向分析が容易になり、環境改善に向けた意思決定を迅速に行うことが可能です。また、蓄積されたデータを活用した長期的なトレンド分析や、過去のデータとの比較による異常検知にも役立ちます。 。

アラート通知・自動制御との連携

空気品質モニタは、あらかじめ設定した閾値(しきい値)を超えた場合にアラート通知を発信し、空気環境の悪化を即座に担当者へ知らせることができます。これにより、換気不足や有害物質の濃度上昇に対して迅速に対処することが可能です。さらに、空調・換気設備や制御システムと連携することで、CO₂濃度やPMの上昇に応じて換気量を自動調整するといった自動制御も実現できます。アラートと自動制御を組み合わせることで、人手に依存しない、効率的かつ安定した空気環境管理が可能となります。

BMS(ビル管理システム)との統合

BMS(ビル管理システム)と空気品質モニタを統合することで、建物全体の空気環境を一元的に監視・制御できるようになります。CO₂濃度やPM、VOC、温湿度などの測定データをBMSに取り込むことで、空調・換気・エネルギー管理と連動した最適な制御が可能です。これにより、快適性や安全性を維持しながら、需要に応じたきめ細かな換気制御による省エネルギー化を実現できます。また、データの集中管理によって運用状況の把握や課題の早期発見がしやすくなり、建物全体の施設管理の高度化・効率化にもつながります。

空気品質モニタ選定時の注意点

空気品質モニタを選定する際は、以下のポイントを踏まえて検討することが重要です。

測定精度・校正の重要性

正確な環境評価を行うためには、十分な測定精度を備えていることに加え、定期的な校正が可能かどうかを確認する必要があります。校正のしやすさやサポート体制も信頼性に直結します。

対象ガス・測定範囲の確認

CO₂、VOC、PM、一酸化炭素など、監視したい物質に対応しているか、また想定される濃度範囲をカバーしているかを事前に確認することが重要です。

メンテナンス性とランニングコスト

センサの寿命や交換頻度、消耗品の有無によって、長期的な運用コストは大きく異なります。電気化学式センサは一般に1〜2年程度で交換が必要なものもあり、導入時の初期費用だけでなく、定期校正・部品交換・清掃などのランニングコストも含めてトータルコストで比較検討することが重要です。

規格・ガイドラインへの適合

ISO規格(ISO 16000シリーズなど)や建築物衛生法、厚生労働省の職場環境ガイドライン、業界固有の基準などへの対応状況を確認することで、法規制・社内基準への適合と、対外的な信頼性の確保につながります。第三者機関による認証や試験成績書の有無も、信頼性の判断材料となります。

空気品質モニタに関するよくある質問(FAQ)

まとめ:空気品質モニタがもたらす価値

空気品質モニタは、CO₂や粒子状物質、VOC、温湿度などを可視化することで、人の安全と快適性を確保し、持続可能な環境づくりを支える重要な計測器です。換気不足や空気汚染を早期に把握できるため、健康リスクの低減や作業効率・品質の向上につながります。

近年は、クラウド連携やリアルタイム監視、BMSとの統合、自動制御といったIoT技術の進展により、複数拠点の一元管理や需要連動型の省エネルギー運用も実現可能となっています。こうした技術動向を積極的に活用した空気品質モニタの導入は、安心・安全な環境の提供にとどまらず、運用効率の向上、ESG・サステナビリティへの取り組み強化、さらには従業員の健康経営推進という観点からも大きなメリットをもたらします。空気品質の「見える化」と継続的な管理は、あらゆる施設・産業において今後ますます重要な取り組みとなるでしょう。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。