• 発行日 2026年9月1日
    • 最終変更日 2026年9月1日
  • 5 分

冷却ファンが故障すると何が起きる?夏場の制御盤・電源装置・電子機器の保全ポイント

制御盤の扉の中で、静かに回り続ける小さなファン。ふだん誰も気に留めないこの部品が止まった瞬間から、盤の中では連鎖的に問題が進みます。温度が上がり、機器が不安定になり、やがて停止や焼損に至る。とりわけ外気温の高い夏場は、その進行がいっそう速くなります。ここでは、冷却ファンの故障が引き起こす連鎖と、それを断つための保全のポイントを追っていきます。

Aluminium Capacitors Guide Banner

ファンが止まった瞬間から起こる連鎖

冷却ファンの故障が起きると、まず盤内の温度が上昇します。熱に弱い電子部品は、温度が上がるほど動作が不安定になり、寿命も縮みます。次に、保護機能がはたらいて機器が停止したり、誤動作が生じたりします。放置すれば、基板の変形や部品の焼損といった、最悪の結果に至ることもあります。

この連鎖は、電源装置やインバータなど発熱の大きい機器ほど早く進みます。夏場は外気温が高いため、ファン停止から異常発生までの時間が短くなる点にも注意が必要です。冷却が止まることは、盤全体の信頼性に直結します。

しかも、その場では止まらなくても、高温が続けば部品の劣化は静かに進みます。結果として、数か月後や翌年に不具合として現れることもあります。目立たない部品でありながら、機器の寿命を左右する存在なのです。とくに、コンデンサのように熱に弱い部品は、高温にさらされるほど寿命が縮みます。冷却の良し悪しが、そのまま盤全体の寿命に響くと考えてよいでしょう。

なぜ壊れるのか:寿命と故障原因

冷却ファンは可動部を持つため、電子部品の中でも寿命のある消耗品です。冷却ファンの寿命は主に軸受(ベアリング)の劣化で決まり、使用環境の温度が高いほど短くなる傾向があります。

冷却ファンの故障原因としては、次のようなものが挙げられます。多くは、日常の点検で兆候を捉えられます。

  • 軸受の摩耗・劣化:回転音の増大や振動として現れます。
  • ほこりの堆積:羽根やフィルタの目詰まりで風量が低下します。
  • 高温環境での連続運転:寿命を早める要因になります。

クーリングファンの故障は、突然というより、異音や風量低下といった前兆をともなうことが多くあります。この前兆を早い段階で見逃さないことが、連鎖を止めるための第一歩になります。

故障の前兆を捉える

冷却ファンは、完全に止まる前に、いくつかの前兆を示すことが多くあります。これらに気づけば、停止に至る前に交換できます。

  • 回転音の変化:軸受の劣化により、うなり音や異音が大きくなります。
  • 風量の低下:ほこりの堆積や回転数の低下で、送り出す風が弱くなります。
  • 振動の増加:バランスの崩れや取り付けのゆるみで、振動が増えます。

これらは、日常の点検で気づけるものばかりです。点検の記録を残しておくと、ファンごとの交換時期の目安も把握しやすくなります。異音や振動は、耳と手で確かめられる身近な手がかりです。定期的に扉を開けて確認する習慣をつけておくと、変化に気づきやすくなります。異変を感じたら、早めに交換することが重要です。

そもそも熱をためない:制御盤の熱対策と放熱

冷却ファン

ファンの故障対策と同時に考えたいのが、盤内に熱をためない設計です。制御盤の熱対策の基本は、内部で発生した熱を外へ逃がすことにあります。制御盤の放熱の方法には、自然放熱、ファンによる強制換気、クーラーによる冷却などがあり、発熱量と環境に応じて選びます。

発熱量に対して放熱が不足すると、盤内温度は上がり続けます。制御盤の発熱量計算では、収める機器それぞれの発熱量を合計し、盤の表面から自然に逃げる熱量と比較します。差し引きで足りない分を、ファンやクーラーで補うという考え方です。冷却部品は、冷却ファン・HVACの中から選定します。

屋外制御盤で加わる課題

屋外制御盤の熱対策では、内部の発熱に加えて、直射日光による外部からの熱も考える必要があります。日射を受ける盤は、換気だけでは温度を下げきれない場合があります。

対策としては、日よけ(ひさし)による遮へい、断熱、密閉盤へのクーラー設置などがあります。設置の向きを工夫し、盤面に直射日光が当たりにくくするだけでも、内部温度の上昇を抑えられます。屋外では、換気で外気を取り込むとほこりや虫、湿気も一緒に入ります。汚れやすい環境では、外気を入れないクーラー方式のほうが、結果的にメンテナンスの手間を減らせることもあります。防水と放熱の両立も課題になるため、エンクロージャの仕様とあわせて検討してください。

放熱方式の選び方

盤の冷却には、いくつかの方式があります。発熱量と設置環境に応じて、適した方式を選ぶことが重要です。

方式
特徴
向いている条件
自然放熱構造が単純で故障が少ない発熱が小さく、周囲温度が低い
強制換気(ファン)外気を取り込み効率よく放熱発熱が中程度、外気がきれい
クーラー(盤用エアコン)外気を入れずに冷却できる発熱が大きい、粉じん・高温環境

外気がきれいで温度が高くない環境ではファン換気が有効ですが、粉じんの多い場所や外気温の高い環境では、外気を取り込まないクーラー方式が適しています。ファンで換気する場合は、給気側にフィルタを設け、排気とのバランスを取ることも欠かせません。給気と排気の経路を意識して配置することで、盤内をむらなく冷やせます。

温度監視で早期に気づく

放熱の不足やファンの不調は、盤内温度の上昇として現れます。温度を監視しておけば、異常を早い段階で捉え、停止に至る前に手を打てます。

温度計や温度スイッチ、監視機能付きの機器を用いて盤内温度を把握し、設定温度を超えた際に警報を出すようにしておくと、無人の設備でも異常に気づけます。夏場は盤内温度も上がりやすいため、監視のしきい値を季節に応じて見直すことも有効です。

夏を迎える前の保全

冷却ファンのトラブルは、日常の保全で予防できます。夏を迎える前に、次の点を点検しておきましょう。

  • ファンの回転音や振動に異常がないか確認します。
  • フィルタやファンに堆積したほこりを清掃します。
  • 寿命の目安を超えたファンは、故障前に計画的に交換します。
  • 盤内温度を把握し、必要に応じて温度監視の仕組みを設けます。

交換用のファンを選ぶ際は、寸法や電源電圧に加えて、風量と静圧が元の仕様に合っているかを確認します。仕様の合わないファンでは、必要な冷却性能が得られないためです。予備を一つ用意しておくと、故障時にも待たずに短時間で復旧できます。監視には、FAセンサ・制御機器の温度監視機器を組み合わせる方法もあります。

連鎖が始まる前に手を打つ

冷却ファンの故障は、温度上昇を起点に、誤動作・停止・焼損へと連鎖します。この連鎖を断つには、前兆の段階でファンを点検・交換し、それと同時に、盤へ熱をためない放熱設計を整えておくことが重要です。夏を迎える前の点検と清掃、計画的な交換で、突発的なトラブルは大きく減らせます。RSコンポーネンツでは、冷却ファン・HVACやエンクロージャを国内在庫から当日出荷で調達できます。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。