- 発行日 2025年7月24日
- 最終変更日 2025年7月24日
- 5 分
はしご/脚立の安全ガイド
高所作業の安全を確保することは、怪我を防ぐために非常に重要です。この記事で、はしごや脚立を安全かつ適切に使用する方法を説明します。

建設業やメンテナンス業など、はしごが必需品である業種では、安全性を最優先する必要があります。この記事では、はしごや脚立を使用する際の安全を確保するために必要な情報、ガイドライン、ヒントを提供します。
はしご/脚立の安全性について
はしご・脚立を使用する際は、正しい安全手順に従うことが重要です。使用前に必ず点検し、良好な状態であること、欠陥がないことを確認します。破損している部品や壊れている部品があれば、直ちに修理または交換します。
職場におけるはしごの安全性
職場におけるはしごの安全性は、従業員を守り、事故や怪我を防ぐために重要です。はしごは、建設現場や倉庫、メンテナンス作業など、さまざまな場所でよく使用されています。はしごの安全ルールを守ることで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。この規則には、以下のようなものが含まれます:
- 適切なはしごの位置: はしごは、障害物や滑りやすい物質のない、しっかりとした平らな場所に設置します。使用中にはしごが滑ったりずれたりしないよう、はしごの土台を固定します。
- 常に3点支持を保つこと: これは、登っている間や作業している間、2つの手と1つの足、または2つの足と1つの手がはしごに接触していることを意味します。こうすることで、体を安定させ、落下のリスクを減らすことができます。
- 適切なはしごを使うこと:作業に最適なはしごを使用することも重要です。作業に適した梯子の高さ、耐荷重、梯子の種類などの要素を考慮する必要があります。間違った種類のはしごを使用したり、耐荷重を超えたりすると、事故につながる可能性があります。
職場ではしごを使用する可能性のある従業員に対し、定期的なはしごの安全訓練および教育を実施する必要があります。これにより、安全な作業環境を維持するための適切な手順と注意事項を確実に認識することができます。
はしごの安全ルール
はしごの安全に関しては、重要なルールがいくつかあります。
重要な点は、はしごの角度です。正しい角度は、安定性を維持し、事故のリスクを最小限に抑えます。多くの場合、はしごの基部を、はしごが寄りかかる壁や垂直面から、はしごの作業長さの約4分の1離して設置することが推奨されています。これは、垂直高さ1mごとに、はしごのベースは壁から25cm離れて配置されることを意味します。この比率は安定した基盤を提供し、梯子が転倒することを防ぎます。
もうひとつの重要なルールは、はしごをしっかりと水平な場所に設置することです。これは安定性に影響を与えます。事故のリスクを増加させる可能性があるため、凹凸のある地面や滑りやすい表面にはしごを配置することは避けてください。はしごを設置する前に、危険がないか常に地面を確認してください。
はしごを正しく使用することも重要です。これには、登るときに梯子の方を向き、常に三点支持(2本の足と1本の手、 または2本の手と1本の足のいずれか)を維持し、決して無理をしないこと、また背伸びをし過ぎると、梯子のバランスが崩れ、墜落につながる可能性があります。
毎回使用する前に、はしごに損傷や摩耗の兆候がないか点検してください。欠陥が見つかった場合は、はしごを使用せず、修理または交換します。
はしごの安全訓練
高所作業では、はしごの安全性は非常に重要です。適切なはしご安全訓練は事故を防ぎ、作業員が様々な環境ではしごを安全に使用するための知識と技術を身につけることができます。

はしごの安全チェックリスト
はしごや脚立を使用する際は、常に安全性を優先する必要があります。梯子の安全チェックリストに従えば、自分自身と他人を守るために必要な予防措置を確実に講じることができます。以下は、チェックの重要なポイントです:
1. 適切なはしごを選ぶ: 梯子の高さ、耐荷重、材質を考慮して、作業に適したはしごを選びます。梯子の状態が良く、欠陥がないことを確認します。これには、高所作業で延長はしごを使用する場合も含まれます。
2. はしごを点検する: 毎回の使用の前に、ひび割れ、曲がりやたわみ、緩い部品といった損傷の兆候がないか、はしごを点検してください。問題が見つかった場合は、はしごを使用せず、担当者に報告してください。
3. はしごを正しく設置する: はしごが安定した水平な場所に設置されていることを確認してください。必要に応じて、はしごスタビライザーまたは水平器を使用してください。すべてのロックと支柱がしっかりと固定されていることを確認してください。
4. 三点支持を維持する: 2本の足と1本の手、または2本の手と1本の足など、梯子との三点支持を常に維持してください。これにより安定性が得られ、落下の危険性が減ります。
5. 適切な昇り降り方法を使用する: はしごの昇り降りは、はしごと真正面から行います。はしごをしっかりと握り、無理な姿勢を避けます。高く登る必要がある場合は、はしごを傾けたり伸ばしたりせず、はしごの位置を調整します。
6. 梯子の固定:可能であれば、使用中に滑ったり動いたりしないよう、はしごを上部で固定します。安定性を増すために、はしごアンカーまたはストラップを使用してください。
7. 過負荷を避ける: はしごの耐荷重を超えないようにしてください。使用者と運ばれる工具や材料の両方の重量を考慮してください。
8. はしごを適切に保管する: 使用後は、はしごを清潔で乾燥した環境に保管してください。極端な温度や腐食性物質にさらさないようにしてください。適切な保管は、はしごの状態を維持するために重要です。
このはしごの安全チェックリストに従うことで、事故や怪我のリスクを最小限に抑えることができます。はしごや脚立を使った作業では、常に安全が第一です。