- 発行日 2025年7月24日
- 最終変更日 2025年7月24日
- 5 分
ウォールプラグガイド
ウォールプラグは、壁にねじを使用する際に使用する部品です。 石膏ボードやレンガなどの壁に物を取り付けるときに使います。この記事では、ウォールプラグの種類、色、サイズ、取り付け方、簡単な抜き方について説明します。
第一次世界大戦直前の1911年、イギリスの機械技師ジョン・ジョセフ・ローリングスが最初のウォールプラグを発明しました(現在も使われているウォールプラグの名称「Rawlplugs 」はローリングスが付けた)。
ローリングスの発明以前は、レンガや石積みの壁に固定するには、モルタルに穴を開けて木製のプラグを打ち込む必要があり、時間がかかる上に融通の利かない作業でした。
ローリングスの発明はそれを一変させました。初期のウォールプラグは接着剤で接着された肉厚の繊維ロープで作られ、戦後の建築市場で大流行しました。今日に至るまで、プラスチック製や金属製のウォールプラグは、建築、建設、DIY作業において一般的な道具です。では、この器具がどのようなもので、なぜ使われているのか、そしてウォールプラグの正しい使い方を紹介します。
ウォールプラグとは
ウォールプラグは、石膏ボードやレンガのような脆い素材にねじを取り付けるためのもので、通常プラスチックで作られています。ウォールプラグには様々な種類がありますが、基本的な原理は、先細りのプラスチックチューブをドリルで開けた穴に挿入するというものです。ねじを挿入して締め付けると、プラグが膨張して壁の穴にぴったりとはまります。様々なタイプのウォールプラグは、それぞれ要求される強度や使用される材料が異なる用途に適しています。
ウォールプラグの用途
ウォールプラグにはさまざまな用途があり、ねじや他の留め具だけではうまくいかない場合に使用できます。ウォールプラグは、額縁、時計、キャビネット、絵画、鏡、棚などを吊るすのに使用でき、DIY愛好家にとって欠かせない部品です。
ウォールプラグの使い方
ウォールプラグの挿入方法、ウォールプラグの取付け方に関する一般的な方法は以下の通りです。
- ウォールプラグ用の穴を開ける前に、その場所に配管や配線がないことを確認してください。一般的なケーブルトレーサーを使えば、安全に穴を開けることができます。
- 次に確認するのは、ウォールプラグに使うドリルビットのサイズです。ウォールプラグには様々なサイズがあるので、適切なサイズのドリルビットでプラグ用の穴を開ける場合があります。また、選択したウォールプラグが、荷重に耐えることを確認する必要もあります。
- 次のステップは、穴を開けることです。穴の深さは、ウォールプラグの長さより少し長めにします。ドリルビットにテープを貼って、どれくらいの深さを開けるべきかを示すことができます。ドリルビットを安定させ、壁に対して垂直に保つ必要があります。
- ドリルで開けた穴にウォールプラグを押し込みます。はめ込みはきついですが、指で押し込むことができます。
- 最後に、ねじをウォールプラグに差し込み、ドリルやドライバーでねじ込みます。そうするとウォールプラグが少し膨らみ、穴にぴったりとはまります。こうすることで、吊り下げたいものがしっかりと吊り下げられるようになります。
ウォールプラグの抜き方
ウォールプラグを抜く必要がある場合があります。ウォールプラグの外し方、あるいは抜けなくなったウォールプラグの抜き方にお悩みの方は、ぜひお読みください。
ウォールプラグの抜き方ですが、ペンチを使えば簡単に抜けることがあります。ウォールプラグをつかみ、壁からまっすぐ引き抜きます。古くて頑固なプラグを取り外したい場合は、ドリルやドライバーでプラグの奥までねじを差し込み(あまり深すぎるとプラグが膨張して締め付けてしまう)、ネイルハンマーやペンチで引き抜きます。
また、ねじを差し込んで指で引っ張るという簡単な方法もあります。このように、ウォールプラグの抜き方にはいくつかの方法があります。
ウォールプラグの種類
ウォールプラグの種類は、ウォールプラグのサイズと同様に様々です。よく使われるタイプは以下の通りです:
石膏ボード用プラグ
ウォールプラグを使用する際は、穴を開ける下地がレンガなのか、石膏ボードのような軽い素材なのかを考慮する必要があります。石膏ボード用ウォールプラグは、石膏ボードに穴を開けるために設計されており、壁がもろくてねじを支えることができない場合は、このタイプのウォールプラグや固定具が最適です。
ヘビーデューティーアンカープラグ
ウォールプラグ は、吊り下げる物の重量に耐えられる必要があります。ヘビーデューティーアンカープラグは、鏡や棚、ブラケットなどの重いものを中空壁や堅固な壁にしっかりと固定するために使用できます。
軽量ウォールプラグ
軽量ウォールプラグ は、石膏ボードや木製パネルに小物を固定するための小型のウォールプラグ です。棚、額縁、照明器具などの固定によく使われます。軽量ウォールプラグは、電気技師、建具職人、店舗内装、建築業者、配管工によく使われます。
ウォールプラグの色
ウォールプラグには様々な色があり、メーカーによって多少異なりますが、黄色は4mm、赤は5mm、茶色は5.5mmのねじ用です。そのため、ウォールプラグ用のドリルビットのサイズを検討する際には、色を考慮することが重要です。茶色プラグのドリルサイズと赤プラグのドリルサイズは異なるので、異なるドリルビットが必要になります。
ウォールプラグ用ドリルビットの選び方
ウォールプラグのドリルビットの決め方は、ウォールプラグと同じ直径のドリルビットと、1~2mm小さいねじが必要です。
ウォールプラグのサイズの測り方や、作業に適したプラグのサイズ。ウォールプラグのサイズは通常、プラグに刻印されていたり、プラグのパッケージに記載されていたりします。サイズを測る場合は、プラグの円錐形の一番太い部分の直径がサイズとなります。
固定する物の重さによって、使用するウォールプラグの直径が決まります。直径の大きいウォールプラグの方が、より重い荷重に対応できます。
ウォールプラグのチェックリスト
石膏ボードやレンガ、石積みに物を固定するためにウォールプラグを使う場合の注意点は以下の通りです。
- ウォールプラグには、様々な種類、色、サイズがあります。作業に適したサイズのウォールプラグを選ぶ際には、直径の大きいウォールプラグの方が、より重い荷重に対応できること、穴を開けるドリルビットは、ウォールプラグと同じ直径のものを選ぶ必要があります。ウォールプラグのサイズは色分けされていますが、メーカーによって多少の違いがあります。石膏ボードのような特定の素材に適したウォールプラグや、重荷重用に設計されたウォールプラグもあります。
- 作業を始める前に、ドリルで穴をあける場所に配線がないか確認します。
- 穴をあける際は、正しい深さであけるようにしてください。穴あけの深さは、ウォールプラグの長さより少し長めにします。
- ウォールプラグに使用するねじは、通常プラグより1~2ミリ小さいものです。
これらの指示に従えば、建築、建設、DIYの現場で、すぐにウォールプラグを使えるようになります。
ウォールプラグは、RSが提供する幅広いねじ・クリップ・スペーサのほんの一部です。詳しくは弊社までお問い合わせください。