- 発行日 2026年8月20日
- 最終変更日 2026年8月20日
- 5 分
グローブバルブとは?構造・特徴・用途・種類をわかりやすく解説
グローブバルブは、配管システム内を流れる液体や気体、蒸気の流量・圧力を制御するために使用されるバルブです。本記事では、グローブバルブとは何かをはじめ、構造や特徴、用途、種類について詳しく解説します。

グローブバルブとは?
グローブバルブとは、配管システム内を流れる流体の流量や圧力を調整するために使用されるバルブです。液体や気体、蒸気など幅広い流体に対応しており、優れた流量調整性能を持つことから、発電設備や化学プラント、水処理設備などさまざまな産業分野で利用されています。
グローブバルブの名称は、初期の製品に採用されていた球状(Globe)のバルブ本体形状に由来しています。現在ではさまざまな形状の製品が存在しますが、流量を細かく制御できるという基本的な特徴は共通しています。日本では「玉形弁」とも呼ばれ、JISでも同様の名称が用いられています。
他のバルブと比較して流量調整性能に優れているため、単なる開閉用途だけでなく、流量や圧力を制御する調節弁としても広く採用されています。
本記事では、グローブバルブの構造や特徴、メリット・デメリット、主な用途や種類について詳しく解説します。
グローブバルブの構造と特徴
グローブバルブは、バルブボディ、弁体(ディスク)、弁座(シート)、ステム(弁棒)、ボンネットなどで構成されています。ステムに接続された弁体を上下に移動させることで流路の開度を変化させ、流体の流量や圧力を調整します。ステムの動きをボンネット部のねじで伝える構造のため、弁体の位置を細かく決めることができます。
弁体が弁座に密着すると流体の流れは完全に遮断され、弁体が上昇すると流路が開放されます。また、弁体を任意の位置で停止させることで流量を細かく制御できるため、高い調整性能を実現できます。なお、弁体の形状によって開度と流量の関係(流量特性)は異なり、細かな調整に適したニードル形やパラボリック形、開閉主体の用途に用いられる平弁形などがあります。
さらに、ボンネットやパッキンによって高いシール性能が確保されており、流体漏れを抑えながら安定した運用が可能です。多くのグローブバルブは流れ方向が指定されているため、性能を最大限に発揮するためには正しい向きで設置する必要があります。一般には弁座の下側から流体が入る向きが標準とされ、開弁時に流体の圧力が弁体を押し上げる方向に働くため、小さな力で操作できます。
グローブバルブは、ボールバルブやゲートバルブと比較すると流体抵抗や圧力損失が大きい傾向があります。しかし、弁体のストロークに応じて流量が変化するため、微小流量域でも安定した調整ができるという大きなメリットがあり、蒸気配管やプロセス制御設備、水処理設備など、安定した流体制御が求められる用途で広く使用されています。
グローブバルブの主な特徴
- 流量や圧力を高精度に制御できる
- 開閉と流量調整の両方に対応できる
- 高いシール性能を備えている
- 液体・気体・蒸気など幅広い流体に対応可能
- 高温・高圧環境でも使用できる製品が多い
- 調節弁として幅広い産業分野で利用されている

グローブバルブのメリット・デメリット
グローブバルブは、流量や圧力を細かく制御できるバルブとして、多くの産業分野で使用されています。特に、安定した流体制御が求められる配管システムでは、高い調整性能を発揮することから広く採用されています。
グローブバルブの主な特長は以下のとおりです。
- 流量や圧力を高精度に調整できる
- 手動操作だけでなく自動制御にも対応できる
- 弁体が弁座に垂直に着座するため、閉止時のシール性が高い
- 耐食性・耐圧性・耐熱性に優れた製品が豊富に揃っている
- ボールバルブやバタフライバルブと比較して、中間開度でもキャビテーションや振動が生じにくい
このような特長から、流量を一定に保ちたい設備や、圧力を安定して管理したいプロセス配管に適しています。
一方で、グローブバルブにはいくつかの注意点もあります。
グローブバルブは内部で流路が屈曲する構造のため、流体が通過する際に圧力損失が発生しやすい傾向があります。そのため、流体抵抗をできるだけ抑えたい用途では、ゲートバルブなど他のバルブが選定される場合があります。流体が弁座の手前で向きを変え、弁体を通過した後に再び向きを変えるS字状の流路となるため、直線的な流路を持つゲートバルブと比べて抵抗が大きくなります。
また、弁体を昇降させて開閉する構造上、ボールバルブやバタフライバルブのような迅速な開閉には向いていません。このため、緊急遮断を主な目的とする用途では別のバルブが採用されることがあります。さらに、同口径のバタフライバルブなどと比べて本体が大きく重くなりやすく、価格も高くなる傾向があります。大口径の配管では、これらの点も含めて選定を検討する必要があります。
グローブバルブの用途
グローブバルブは、流体の開閉だけでなく、流量や圧力を精密に制御できることから、さまざまな産業設備や配管システムで使用されています。
液体はもちろん、蒸気やガスにも対応できるため、発電設備、化学プラント、石油・ガス関連設備、水処理設備など幅広い分野で利用されています。
主な用途は以下のとおりです。
- 流量や圧力を調整する調節弁(スロットリングバルブ)
- 配管系統の開閉を行う遮断弁(ストップバルブ)
- ボイラー設備や蒸気タービン設備における蒸気ラインの制御
- 排水ラインやドレン配管の流量調整
- 給水設備や給油設備など精密な流量管理が必要なシステム
- 高温・高圧流体を扱う産業プロセス配管
- 石油・ガス・化学薬品などを取り扱う設備
グローブバルブは、優れた流量調整性能と高いシール性能を兼ね備えていることから、安定した流体制御が求められる幅広い用途で重要な役割を担っています。なお、調節弁として使用する場合は、配管口径と同じサイズを選ぶのではなく、必要な流量と差圧から算出したCv値(流量係数)に基づいて口径を決定します。口径が過大だと開度の小さい範囲でしか使えず、精度の高い調整ができません。
グローブバルブの種類
グローブバルブにはさまざまな種類があり、用途や使用環境に応じて適切なタイプが選定されます。接続方式や材質、内部構造によって性能や特長が異なるため、使用する流体の種類や温度、圧力条件に合わせて選択することが重要です。なお、グローブバルブは本体形状によっても分類され、流路が直角に曲がる標準的なストレート形(Z形)のほか、配管の曲がり部に設置してエルボを兼ねるアングル形、後述のY形などがあります。
ここでは代表的なグローブバルブの種類を紹介します。
蒸気用グローブバルブ
蒸気用グローブバルブは、高温・高圧の蒸気を制御するために設計されたグローブバルブです。
基本構造は一般的なグローブバルブと同じですが、蒸気配管特有の高温環境や圧力変動に対応できるよう、耐熱性や耐圧性に優れた材料やシール構造が採用されています。
蒸気の流量調整や遮断を高い精度で行えることから、ボイラー設備や発電設備、蒸気供給ラインなどで広く使用されています。蒸気配管では、内部に滞留したドレンによるウォーターハンマーを防ぐため、バルブ前後にドレン抜きを設けるなどの配慮も必要です。

ステンレス製グローブバルブ
ステンレス製グローブバルブは、本体や主要部品にステンレスを採用したグローブバルブです。
優れた耐食性と機械的強度を備え、腐食性のある流体や厳しい使用環境でも安定した性能を維持できます。また、高いシール性能と耐久性を兼ね備えているため、長期間にわたり信頼性の高い運転が可能です。一般にはSUS304が広く用いられますが、塩素を含む環境などより高い耐食性が必要な場合にはSUS316が選定されます。
そのため、化学プラント、食品・飲料製造設備、水処理設備、石油関連設備など、幅広い産業分野で採用されています。
フランジ形グローブバルブ
フランジ形グローブバルブは、配管との接続部にフランジを備えたタイプのグローブバルブです。
フランジをボルトとナットで締結するため、高い気密性と接続信頼性を確保できます。特に大口径配管や高圧配管で広く採用されており、配管の分解や点検が比較的容易な点もメリットです。
石油・化学プラント、発電所、工場設備など、高温・高圧環境で使用される配管システムで広く利用されています。一方、小口径の配管ではねじ込み形、高温高圧で確実な気密性が求められる場合には溶接形(バットウェルド・ソケットウェルド)が用いられます。
Y形グローブバルブ
Y形グローブバルブは、ステム(弁棒)が流路に対して約45°の角度で配置された構造を持つグローブバルブです。
一般的なグローブバルブに比べて流路がより直線的になるため、流体抵抗を低減し、圧力損失を抑えることができます。また、グローブバルブ特有の優れた流量調整性能も維持できることが特長です。
そのため、高温・高圧流体を扱う設備や、圧力損失を抑えながら流量制御を行いたい配管システムに適しています。また、ステムを外した際に配管方向から内部にアクセスしやすく、清掃や点検がしやすい点も利点です。