- 発行日 2026年5月25日
- 最終変更日 2026年6月4日
- 5 分
AI在庫管理とは?仕組みと導入効果をわかりやすく解説
AIは、在庫管理の高度化を支える重要な技術として注目されています。従来の手法では難しかった高精度な需要予測や自動補充を実現し、コスト削減にも大きく貢献します。

企業活動を支えるうえで、部品や資材の在庫管理は欠かせません。これらを正確に把握し、適切なタイミングで補充するには手間がかかり、手作業だけで対応するのは大きな負担になります。それでもなお、多くの企業が人手中心の在庫管理に依存しているのが現状です。
製造業では、AI活用への関心が急速に高まっています。実際、経営層の94%がAI導入を計画しているとされる一方で、在庫管理にAIを十分活用できている企業は55%にとどまっています。つまり、「導入したい」という意向と「実際に使いこなせているか」の間には、依然として大きな差があるのが実情です。
その背景には、AIの活用領域を十分に見極めることなく導入が先行しているケースがあります。本来AIは、需要予測の精度向上やサプライヤー連携の強化、ジャストインタイムの実現、在庫滞留や物流のボトルネック解消といった分野で強みを発揮します。こうしたポイントを押さえずに導入しても、期待した効果は得られません。
また、在庫管理の精度が低い場合、その影響は購買・生産・物流といった広い領域に及びます。結果として発生するコストは、年間で数十億円規模にのぼるともいわれています。
AIを活用した在庫管理は、単なる効率化にとどまりません。コスト削減と機会損失の防止を両立し、企業の競争力を高める戦略的な取り組みとして、注目度が高まっています。
インテリジェント在庫管理とは?
インテリジェント在庫管理とは、AI(人工知能)や機械学習を活用し、在庫の可視化・予測・最適化を行う先進的な管理手法です。データに基づく自動判断により、在庫切れや過剰在庫を防ぎ、サプライチェーン全体の効率を高めます。
主な機能とメリットを見ていきましょう。
需要予測
AIは、過去の販売データに加え、季節変動や市場トレンドなどを分析し、将来の需要を高精度に予測します。これにより、必要なタイミングで適切な在庫を的確に確保できます。
需要予測は、在庫切れの防止だけでなく、過剰在庫の抑制にも有効です。在庫の最適化によってコストを削減し、資金を他の重要分野に振り向けることができます。
在庫の自動補充
AIは、需要の変化をとらえて補充業務を自動化します。リアルタイムの在庫データと需要予測をもとに、発注や生産計画を柔軟に調整します。
また、製造リードタイムを考慮した補充タイミングの最適化も可能です。機械学習により運用データが蓄積されるほど精度が高まり、継続的な改善が期待できます。
コンピュータビジョンによる在庫管理
カメラと画像認識AIを組み合わせたコンピュータビジョンにより、棚上の在庫を自動で把握できます。数量管理に加えて、破損品や誤配置の検出も可能です。
これにより、棚卸し作業の負担を大幅に削減し、在庫状況の可視性を大幅に向上させます。
予知保全
予知保全は、設備の状態を把握し、必要な予備部品を適切に管理するための手法です。センサーで収集した振動や温度などのデータを分析し、故障の兆候を事前に検知します。
突発的な設備停止を防ぎ、安定稼働を支えるとともに、在庫管理と連携することで必要な部品を無駄なく確保できます。これにより、業務の継続性が高まり、収益性の改善にも寄与します。
倉庫スペースの最適化
AIは倉庫内のレイアウトや在庫配置を最適化し、ピッキング作業の効率を高めます。これにより、出荷作業のスピードと精度が向上します。
さらに、自律走行搬送ロボット(AMR)と組み合わせることで、ピッキングや仕分け作業の自動化も実現できます。
サプライチェーン全体の最適化
AIプラットフォームを活用することで、複数拠点の在庫やサプライヤー、販売チャネルの情報を一元管理できます。これにより、拠点間の在庫移動や補充を最適に管理でき、サプライチェーン全体の可視性と柔軟性が大きく向上します。

AI在庫管理の効果をデータで見る
AIを在庫管理に導入すると、効果は数値として明確に表れます。とくに以下の領域で大きな改善が報告されています。
- 需要予測精度:30%向上
- 在庫保有量:20%削減
- 不良率:25%低減

これらの改善は、コストや資金効率に直結します。
たとえば、年間在庫コストが約200億円規模の中堅製造業では、AI導入によって最大で約40億円の運転資本削減が見込まれます。
さらに、在庫資産が約2,000億円規模の大企業では、約400億円相当の資金を有効活用できる可能性があります。これにより、滞留していた資本を成長投資や事業拡大に振り向けることが可能になります。
品質面でも効果は顕著です。
たとえば、月産1万台、1台あたりの製造コストが約10万円、不良率が5%の場合、月間の損失は約5,000万円にのぼります。AIの活用で不良率を25%改善できれば、月約1,250万円、年間では約1億5,000万円のコスト削減が期待できます。
AI在庫管理分野の投資動向
製造業におけるAI活用は拡大を続けています。在庫管理を含む関連市場は現在約4兆円規模から、2027年には約5兆円規模へ成長すると見込まれており、年平均成長率は約19%と高水準です。さらに長期的には、2034年に約17兆円規模へ拡大する可能性もあります。
中でも注目されているのが倉庫ロボティクスです。導入は着実に進んでおり、今後3年以内に導入率は約20%から30%程度まで拡大すると見込まれています。
自律走行搬送ロボット(AMR)もその代表例で、2022年には前年比56%の成長を記録し、世界で約25万台が導入されました。人手不足への対応や物流効率化のニーズを背景に、今後も需要の拡大が続くと考えられます。
導入初期における課題
AI在庫管理には大きなメリットがありますが、本格導入までの道のりは容易ではありません。多くの企業では、一部の拠点や工程での最適化は進む一方で、それを全社的に展開する段階で課題に直面しています。
こうした「部分最適」にとどまる導入は、短期的な成果は得やすい反面、長期的な効果を十分に引き出せない要因となります。在庫データをサプライチェーン全体で活用するには、AIを業務プロセス全体に組み込むことが必要です。これが不十分なままでは、投資に見合った効果を得ることは困難です。
また、導入にはコストや実装面の難しさも伴います。AIシステムの導入・統合には一定の投資が必要であり、既存システムとの連携も容易ではありません。加えて、データ基盤の整備や拠点間の連携体制の構築といった準備も求められます。
さらに、AIを運用し続けるためには、モデルの監視や改善を担う人材も求められます。こうした体制づくりを含めて、段階的に取り組むことが重要です。
今、取り組むべき理由
AI在庫管理の導入は、「成長機会」と「対応の遅れによるリスク」の両面から重要性が高まっています。
まず、AIはすでに実用段階にあり、在庫管理の領域でも成果が蓄積されています。需要予測や在庫最適化では効果が実証されており、先行企業では高いROIを実現する事例も増えています。
こうした状況の中で、AIを活用する企業と従来の運用に依存する企業との間には、徐々に差が生まれています。データとテクノロジーをうまく活用した企業ほど、在庫効率や対応力で優位に立ち、その差は今後さらに広がると見込まれます。
一方で、導入を後回しにするリスクも無視できません。
サプライチェーンを取り巻く環境は、地政学リスクや気候変動の影響により不確実性が高まっています。このような状況では、経験や勘に頼る従来型の管理だけでは対応が難しく、データに基づく意思決定が不可欠です。
また、人手不足の深刻化により、現場の負担は今後さらに増加すると考えられます。在庫確認や発注といった定型業務を自動化し、人材を付加価値の高い業務へシフトさせることが求められています。
さらに、レガシー環境を使い続けるほど、データ整備やシステム連携の負担は増大します。導入準備だけで数か月を要するケースもあり、対応が遅れるほど導入のハードルは上がります。
導入を先送りすると、何が起こるのか
AI導入は慎重に検討すべきテーマですが、在庫管理においては単に様子を見るだけでは機会損失につながる可能性があります。重要なのは、導入の有無によって将来的にどのような差が生まれるかを理解することです。
すでにAIを活用している企業では、時間とともに競争優位が積み上がっています。
たとえば、需要予測精度を30%向上させた企業では、その後も在庫コスト削減や顧客サービス向上、生産計画の高度化といった効果が継続的に現れています。
こうした改善の積み重ねによってデータが蓄積され、AIモデルの精度もさらに向上します。その結果、需要変動や供給リスクを事前に把握し、問題を未然に回避できるレベルへと進化していきます。
現在では、AIを活用する企業ほど、需要変化への対応力、新製品の市場投入スピード、リソース活用の効率といった面で競争優位を確立しています。
一方で、導入を先送りするほど、この差を埋めるための時間とコストは大きくなります。AIは導入して終わりではなく、継続的に精度が向上する仕組みであるため、いつ取り組み始めるかが、そのまま競争力の差となって現れます。
AIによる在庫管理は、すでに実用性が確認された取り組みです。次のステップとして、自社に適した導入を検討することで、コスト削減や欠品防止、業務効率化といった具体的な効果が見込まれます。