- 発行日 2026年8月21日
- 最終変更日 2026年8月21日
- 5 分
油圧と空圧の違いとは?仕組み・特徴・メリット・活用例をわかりやすく解説
油圧システムと空圧システムは、機械や設備を動かすために広く利用されている動力伝達技術です。本記事では、両者の違いや仕組み、特徴、活用例についてわかりやすく解説します。

建設機械や産業設備、自動車、鉄道車両など、油圧システムと空圧システムはさまざまな分野で活用されています。両者は流体の圧力を利用して動力を伝達する技術ですが、使用する媒体や特性、適した用途に違いがあります。
本記事では、油圧システムと空圧システムの違いをはじめ、それぞれの特徴やメリット、基本的な仕組み、さらに実際の活用事例について詳しく解説します。大まかな使い分けの目安としては、数トン規模の大きな力や任意位置での確実な保持が必要な場合は油圧、比較的軽い負荷を高速で繰り返し動作させる場合や清浄環境が求められる場合は空圧が適しています。
油圧と空圧の違いとは?
油圧システムと空圧システムは、産業機械や建設機械、自動化設備などで広く使用されている動力伝達システムです。どちらも流体の圧力を利用して動力を伝達する仕組みですが、使用する媒体や特性、適した用途が異なります。
両者の最大の違いは、動力伝達に用いる「作動流体」です。油圧システムは作動油などの液体を使用するのに対し、空圧システムは圧縮空気を使用します。一般的な空圧システムでは、フィルタやドライヤで水分や異物を除去した圧縮空気(ドライエア)が用いられます。
発生できる力にも大きな違いがあります。空気は圧縮性を持つため位置決め精度や保持力の面で制約があり、また高圧化してもエネルギー効率が低下することから、比較的低圧で運転されます。そのため、自動機や組立ライン、搬送設備などで広く採用されています。一般的な使用圧力は0.5~0.7MPa程度で、空圧シリンダやエアグリッパーなどの駆動に利用されています。
一方、油圧システムは圧縮されにくい液体を使用するため、高い圧力を発生させることができ、大きな力を必要とする用途に適しています。油圧ショベルをはじめとする建設機械のほか、プレス機、クレーン、射出成形機などで幅広く使用されています。また、動作速度の面では空圧システムのほうが高速で、応答性に優れます。一方、油圧システムは速度こそ劣るものの、負荷が変動しても速度が変わりにくく、任意の位置で確実に停止・保持できるという利点があります。
導入や保守の面にも違いがあります。油圧システムは作動油を密閉回路内で循環させるため、油圧ポンプや配管、シール部品の管理が重要です。そのため、設備コストや保守コストは比較的高くなる傾向があり、油漏れ対策も欠かせません。また、作動油は温度によって粘度が変化するため、油温の管理も重要です。低温では粘度が高く動作が緩慢になり、高温では粘度低下による内部漏れや油の劣化を招きます。
これに対し、空圧システムは大気中の空気を利用するため、構成が比較的シンプルで保守しやすいという特長があります。また、作動油を使用しないことから、食品・医薬品・半導体・電子機器製造など、清浄度が求められる現場にも適しています。ただし、圧縮空気の生成には多くのエネルギーを必要とするため、必ずしもランニングコストが低いわけではありません。特に配管継手からのエア漏れは気づきにくく、工場全体では消費電力の大きな損失要因となるため、定期的な漏れ点検が省エネルギーに直結します。使用後の空気はそのまま大気へ排出できるため戻り配管が不要ですが、排気時には騒音が発生するためサイレンサの設置が必要です。
さらに、空圧システムは自動化設備や産業用ロボットのハンドリング工程でも活用されています。空圧シリンダやエアグリッパー、真空パッド、真空発生器などを組み合わせることで、部品や製品の搬送、把持、位置決めといった作業を効率よく行うことができます。

油圧システムとは?
油圧システムとは、作動油などの液体に圧力を加え、そのエネルギーによって機械を駆動する動力伝達システムです。コンパクトな装置で大きな力を発生できるため、建設機械や産業機械など、さまざまな分野で使用されています。
油圧技術の歴史は古く、1795年にはイギリスの発明家ジョセフ・ブラマー(Joseph Bramah)が水を作動流体とするプレス機を開発し、これが今日の油圧プレスの原型となりました。現在では、油圧ショベルやクレーンなどの建設機械をはじめ、プレス機、射出成形機、工作機械など幅広い設備に採用されています。
油圧システムの特長は、液体が圧縮されにくい性質を利用して大きな力を効率的に伝達できることです。空圧システムと比べて高い圧力で運転できるため、高出力や高精度な制御が求められる用途に適しています。
一般的な油圧システムの作動圧力は20~35MPa程度で、空圧システムの0.5~0.7MPa程度と比べて非常に高い圧力で運転されます。そのため、重量物の昇降や押圧作業など、大きな力を必要とする用途で広く利用されています。
油圧システムの仕組み
油圧システムは、作動油に加えた圧力を利用して動力を伝達し、機械を動作させる仕組みです。
その基本原理となるのが「パスカルの原理」です。密閉された空間の液体に加えられた圧力は、あらゆる方向へ均等に伝達されます。この性質を利用することで、小さな入力から大きな力を生み出すことが可能になります。
例えば、小さな面積のピストンに加えた力を作動油を介して伝達することで、大きな面積のピストンからより大きな力を得ることができます。この原理は油圧プレスや建設機械の作業装置のほか、自動車の油圧ブレーキにも利用されています。ただし、力が増幅される分だけ移動距離は短くなります。てこと同様に仕事量は保存されるため、大きな力を得る側のピストンは、その面積比に反比例した距離しか動きません。
一般的な油圧システムは、作動油を貯蔵するリザーバ(油圧タンク)、作動油を加圧する油圧ポンプ、油の流れや圧力を制御する各種バルブ、そして油圧エネルギーを運動へ変換する油圧シリンダや油圧モーターなどで構成されています。これらに加え、作動油中の異物を除去するフィルタや、発熱した油を冷却するオイルクーラーも欠かせない構成要素です。
システムの稼働時には、油圧ポンプが作動油を加圧し、制御バルブを経由してアクチュエータへ送り込みます。アクチュエータは受け取った油圧エネルギーを直線運動や回転運動に変換し、機械を動作させます。
また、油圧回路にはリリーフバルブなどの安全機構が組み込まれており、設定値を超える圧力が発生した場合には圧力を逃がして機器を保護します。なお、点検や部品交換を行う際は、必ず回路の残圧を完全に抜いてから作業してください。停止中でもアキュムレータやシリンダ内には圧力が残っていることがあり、これを知らずに配管を外すと高圧の作動油が噴出して重大な災害につながります。
油圧システムの主要機器と回路方式
油圧システムは、油圧ポンプや油圧シリンダ、油圧モーターなどの機器と、それらを制御する油圧回路によって構成されています。用途や求められる性能に応じてさまざまな機器や回路方式が採用されています。
ここでは、代表的な油圧機器と回路方式を紹介します。
油圧ポンプ
油圧ポンプは、油圧システムの動力源となる機器です。リザーバ(油圧タンク)から作動油を吸い上げて加圧し、システム全体へ供給します。油圧ポンプは大きく「固定容量形」と「可変容量形」に分類されます。
固定容量形ポンプは、1回転あたりの吐出量が一定のポンプです。構造がシンプルで信頼性が高く、ギアポンプや一部のベーンポンプが代表例として挙げられます。比較的低コストで導入できるため、一般産業機械や建設機械で広く使用されています。なお、可変容量形の多くはピストンポンプであり、高圧・高効率が求められる用途で広く採用されています。
可変容量形ポンプは、運転中でも吐出量を調整できるポンプです。必要な流量だけを供給できるため、省エネルギー化や高精度な制御に貢献します。主に油圧ショベルなどの建設機械や、精密な制御が求められる産業機械で使用されています。
油圧モーター
油圧モーターは、作動油の圧力エネルギーを回転運動へ変換するアクチュエータです。
油圧ポンプが機械エネルギーを油圧エネルギーに変換するのに対し、油圧モーターはその逆の働きをします。作動油の圧力によって高いトルクを発生できるため、建設機械の走行装置や搬送設備、各種産業機械などで利用されています。また、低速域でも大きなトルクを発生できるため、重負荷がかかる用途にも適しています。連続的な回転運動が必要な場合は油圧モーター、往復の直線運動が必要な場合は油圧シリンダというように、求める動作形態によって使い分けます。
油圧シリンダ
油圧シリンダは、作動油の圧力エネルギーを直線運動に変換するアクチュエータです。
シリンダ内のピストンを動かして大きな推力を発生させることができ、小型でも高い出力を得られることが特長です。また、速度や位置を制御しやすいため、油圧ショベルやクレーンなどの建設機械のほか、プレス機、昇降装置、各種産業機械で広く使用されています。油圧シリンダには、片方向にのみ油圧で力を出す単動形と、往復両方向を油圧で駆動する複動形があり、用途に応じて使い分けられます。また、ロッド側は断面積が小さいぶん、押す方向と引く方向で推力と速度が異なる点にも留意が必要です。
代表的な回路方式
オープンセンター油圧システム
オープンセンター油圧システムは、比較的シンプルな構成の油圧回路方式です。
方向切換弁が中立位置にあるときは、作動油がポンプからタンクへ戻る流路が開放されているため、アクチュエータが停止していても作動油は循環し続けます。
構造が簡単で保守しやすく、比較的低コストで導入できることから、農業機械や小型建設機械、一般産業機械などで広く使用されています。一方で、常に作動油を循環させるため、エネルギー効率の面では不利になる場合があります。
クローズドセンター油圧システム
クローズドセンター油圧システムは、高い制御性と省エネルギー性を備えた油圧回路方式です。
方向切換弁が中立位置にあるときは作動油の流れが遮断されるため、不要な油の循環が発生せず、エネルギー損失を抑えることができます。
また、複数のアクチュエータを同時に制御しやすく、負荷変動が大きい場合でも安定した動作が可能です。一般的には可変容量形ポンプと組み合わせて使用され、高い操作性や効率性が求められる建設機械、農業機械、工作機械などで採用されています。
クローズドループ油圧システム
クローズドループ油圧システム(閉ループ油圧システム)は、高い応答性と制御性能が求められる用途で採用される油圧回路方式です。これまで述べたオープンセンター・クローズドセンターが方向切換弁の中立位置における流れの扱いによる分類であるのに対し、クローズドループは回路構成そのものによる分類です。
この方式では、アクチュエータから戻った作動油を直接ポンプへ循環させる閉ループ回路を構成します。リザーバを経由する流れが少ないため、エネルギー損失を抑えながら効率的に動力を伝達できます。ただし、内部漏れ分を補うチャージポンプや、油を冷却・清浄化するためのフラッシング回路が別途必要となり、構成は複雑になります。
さらに、可変容量形ポンプと組み合わせることで流量や回転速度を高精度に制御できるため、建設機械の走行装置や工作機械、各種製造設備などで広く利用されています。特に、精密な速度制御や位置制御が求められる用途に適しています。
空圧システムとは?
空圧システムとは、圧縮空気を利用して機械や設備を駆動する動力伝達システムです。作動流体に圧縮空気を使用するため、構造が比較的シンプルで扱いやすく、多くの産業分野で利用されています。
空圧技術は古くから実用化されており、パイプオルガンなどの楽器をはじめ、削岩機(ジャックハンマー)や釘打機(ネイルガン)、鉄道車両やバスのドア開閉装置など、さまざまな用途で使用されてきました。現在では、製造業の生産ラインや搬送設備、自動組立装置などのFA(ファクトリーオートメーション)分野に欠かせない技術となっています。
空圧システムの大きな特長は、圧縮空気を利用することでクリーンかつ安全に動力を伝達できる点です。作動油を使用しないため油漏れによる汚染リスクが少なく、高い清浄度が求められる環境にも適しています。また、システム構成が比較的シンプルで、導入や保守を行いやすいこともメリットです。
近年では、センサやPLC(プログラマブルロジックコントローラ)、電空レギュレータなどの制御機器の発展により、空圧システムの制御性能も向上しています。空圧シリンダやエアグリッパー、ソレノイドバルブといった機器と電子制御技術を組み合わせることで、動作速度や位置決め精度の最適化が可能になりました。なお、空圧シリンダの速度制御では、排気側を絞る「メータアウト制御」が基本です。給気側を絞るメータイン制御では、空気の圧縮性により動作が不安定になりやすいためです。
このように、空圧システムは優れた応答性や安全性、保守性を備えており、自動化設備を支える重要な技術として利用されています。
空圧システムの仕組み
空圧システムは、コンプレッサで生成した圧縮空気を利用して機械や設備を駆動する仕組みです。圧縮空気は配管を通じて各機器へ供給され、バルブやアクチュエータによって必要な動作へと変換されます。

空圧システムを構成する代表的な機器には、空圧シリンダ、エアモーター、ソレノイドバルブなどがあります。空圧シリンダは直線運動を、エアモーターは回転運動を生み出し、ソレノイドバルブは圧縮空気の流れを電気信号で制御します。空圧シリンダの推力は、供給圧力とピストン断面積の積で求められます。実際には摺動抵抗による損失があるため、必要推力に対して余裕を見た選定が一般的です。
システム内では、方向切換弁や流量制御弁などのバルブが圧縮空気の流れや速度を制御します。これにより、押す・引く・把持する・持ち上げる・回転させるといったさまざまな動作を実現できます。空圧システムでも同様に、保守作業の前には元弁を閉じて回路内の圧縮空気を排出する必要があります。残圧があるとシリンダが不意に動作し、はさまれ災害を招くおそれがあります。
また、圧縮空気の品質管理も重要です。空気中の水分や異物は機器の故障や性能低下の原因となるため、圧縮空気は冷却される過程で必ず水分(ドレン)が発生します。これを放置すると機器の錆や動作不良、冬季の凍結を招くため、ドレン抜きの定期実施やオートドレンの設置が欠かせません。 エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータなどのエア準備機器(FRLユニット)によって、空気の清浄度や圧力を適切に管理します。なお、近年の空圧機器は無給油(ノンルブ)仕様が主流となっており、ルブリケータを使用しない構成も増えています。一度給油を始めた機器は給油を継続する必要があるため、導入時に方針を決めておくことが重要です。
さらに、真空発生器や真空パッドを利用した真空搬送システムも広く使用されています。電子部品や食品、包装材などの搬送工程で活用されており、FA設備の自動化を支える重要な技術の一つです。
このように、空圧システムはコンプレッサ、配管、バルブ、アクチュエータ、エア準備機器などが連携して動作し、製造設備や自動化システムにおける効率的な動力伝達と制御を実現しています。
空圧システムの活用例
空圧システムは、製造業から輸送分野まで幅広い用途で活用されています。構造がシンプルで扱いやすく、安全性や応答性に優れていることから、多くの機械や設備に採用されています。
代表的な用途の一つが、製造業におけるFA(ファクトリーオートメーション)です。生産ラインでは、空圧シリンダやエアグリッパーを用いて部品の搬送、位置決め、把持、組立などが行われています。また、産業用ロボットと組み合わせることで、生産性向上や省人化にも貢献しています。
輸送分野では、大型トラックやバス、鉄道車両のエアブレーキに空圧技術が利用されています。さらに、車両のドア開閉装置やエアサスペンションなどにも採用されており、安全で安定した運行を支えています。
食品・医薬品・電子機器製造の分野でも、空圧システムは重要な役割を果たしています。作動油を使用しないため汚染リスクを抑えられ、清浄度が求められる製造環境に適しています。加えて、空圧機器は電気を用いずに動作させられるため、可燃性ガスや粉じんが存在する防爆環境でも安全に使用できるという利点があります。
このほか、エア工具、包装機械、搬送設備、真空吸着装置などにも空圧技術が利用されています。このように空圧システムは、多様な産業分野において自動化や省人化を支える基盤技術となっています。