- 発行日 2026年6月23日
- 最終変更日 2026年6月23日
- 5 分
はんだごて完全ガイド|種類・使い方・選び方までわかりやすく解説
はんだごては、電子工作や基板の製作・修理に欠かせない基本工具です。本記事では、はんだごての種類や使い方、コテ先の選び方について、ポイントを押さえて分かりやすく解説します。

ここでは、はんだごての基礎知識から、種類ごとの特長、用途に応じた選び方、さらにはコテ先やアクセサリーの違いまでを分かりやすく解説します。初心者の方でも理解しやすい内容を中心に、実務に役立つポイントも交えて紹介しますので、これからはんだ付けを始める方はもちろん、より効率的に作業したい方にも役立つガイドです。
はんだごてとは?
はんだごては、電子工作や配線加工などのはんだ付け作業に使用される基本的な手持ち工具です。はんだ付けは、「はんだ」と呼ばれる融点の低い金属合金を加熱して溶かし、部品同士の接合部に流し込むことで、電気的・機械的に接続する技術を指します。
加熱によって溶けたはんだは、接合部の隙間に浸透し、部品同士をしっかりと結合します。その後、はんだは冷却されて固まり、導電性と強度を備えた接合状態が形成されます。この接合は、再加熱してはんだを溶かさない限り維持されます。なお、既存の接合部を再加熱してはんだを取り除く作業は、「はんだ除去(デソルダリング)」と呼ばれます。
一般的なはんだごては電源に接続して使用し、内部のヒーターによって金属製のコテ先を高温に保ちます。一方で、持ち運びに便利なコードレスはんだごても広く普及しています。作業時は、断熱性に優れたグリップ部を握り、精密部品や小型パーツに対して安全かつ高精度なはんだ付けを行うことができます。

はんだごての用途
はんだごては、電子機器の組み立てや修理、改造、分解など、幅広い用途に対応できる汎用性の高い工具です。その作業内容は多岐にわたりますが、大きくは「はんだ付け」と「はんだ除去(デソルダリング)」という2つの基本機能に分類されます。
はんだ付けとは、はんだごてのコテ先を高温に加熱し、接合する部品に当てたはんだ線を溶かして接続する作業です。溶融したはんだは接合部に流れ込み、冷却されることで固化し、強固かつ導電性のある接合を形成します。この接合状態は、再度加熱してはんだを溶かさない限り保たれます。
はんだ付け作業において特に重要となるのが温度管理です。はんだを確実に溶かすためには適切な温度まで加熱する必要がありますが、過度な加熱は部品の損傷や変形の原因となります。そのため、用途に応じた適切な温度設定が不可欠です。高機能なはんだごてには温度調整機能が搭載されており、さまざまな種類のはんだや部品に対応できる精密な制御が可能です。一方、一般的なモデルでは、電源接続によりあらかじめ設定された温度まで自動的に加熱されるシンプルな構造となっています。
はんだ付けの基本工程自体は比較的シンプルですが、安定した品質で美しい仕上がりを実現するには、適切な使い方や加熱のタイミングを正しく理解することが重要です。プロの技術者であっても、これらの技術は継続的な実践を通じて磨かれていきます。高品質なはんだ付けを行うためには、一定の経験と熟練が求められると言えるでしょう。
はんだ付けの基礎を学びたい方は、初心者向けガイドを参照することをおすすめします。実践に役立つコツや安全対策に加え、作業シーン別の最適なテクニックについても詳しく解説されています。
はんだ付け機器の種類
はんだ付け機器には、初心者のホビーユーザーからプロの技術者まで対応できる、さまざまな種類があります。シンプルな固定式のはんだごてから、交換式アタッチメントや多機能アクセサリーを備えた高性能キットまで、そのラインナップは多岐にわたります。
適切な機器選びは、作業効率や仕上がり品質に大きく影響します。ここでは、はんだごての使用頻度や作業内容に応じて検討したい主な選択肢について分かりやすく解説します。
はんだステーション
はんだステーションは、一般的なはんだごてに比べて、より高機能で精密なはんだ付け作業に対応できる装置です。
一般的のはんだごては、あらかじめ設定された一定温度で加熱されるシンプルな構造で、簡単な修理や組み立て作業に適しています。一方、はんだステーションは、はんだごて本体とは別に温度調整を行うコントロールユニットを備えている点が特長です。
このコントロールユニットにより、温度を細かく調整しながら安定した加熱が可能となり、単体のはんだごてでは難しい精密な作業にも対応できます。そのため、電子部品のはんだ付けや高精度が求められる作業において、作業品質の安定化と効率向上が期待できます。
以下に、はんだステーションに搭載される主な機能やバリエーションの例を紹介します。

はんだステーションの主なバリエーション
- 静電気放電(ESD)対策モデル
- ホットエアー機能および吸引(バキューム)機能対応
- コテ先温度の広範囲な調整機能
- LED/LCDディスプレイ搭載モデル
はんだステーションを使用する理由
はんだステーションとはんだごての最大の違いは、温度制御機能の有無にあります。一般的なはんだごてはあらかじめ設定された固定温度で動作するのに対し、はんだステーションは用途に応じて温度を細かく調整できる点が大きな特長です。
はんだステーションでは、アナログ式またはデジタル式の制御で温度を設定します。近年ではデジタル表示が主流となっており、より正確で安定した温度管理が可能です。これにより、温度制御が重要となる精密電子部品のはんだ付けにおいても、品質のばらつきを抑えながら効率的に作業を進めることができます。
特に、高密度実装のプリント基板(PCB)や熱に敏感な部品を扱う場合、適切な温度管理は仕上がり品質を左右する重要な要素です。はんだステーションを使用することで、こうした高度な作業にも安定して対応できるようになります。
字幕(書き起こし)
はんだごてのコテ先(チップ)
多くのはんだごては、交換可能なコテ先(チップ)に対応しており、製品によっては「ビット」と呼ばれることもあります。高品質で安定したはんだ付けを行うためには、作業内容や対象となる電子部品、基板の種類に応じて最適なチップを選択することが重要です。適切な形状・サイズのコテ先を使い分けることで、作業精度と効率を大きく向上させることができます。
交換式チップを採用したはんだごてでは、用途ごとに設計されたさまざまな材質・形状のコテ先を選ぶことが可能です。それぞれのチップは特定の作業に適した特性を持っており、使用目的に応じて最適な性能を発揮します。さらに、標準的な形状に加えて、曲がりタイプや角度付き、ロングリーチタイプなども用意されており、狭いスペースや手の届きにくい箇所でも効率よく作業を行えます。
コテ先の性能を長く維持するためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。適切なお手入れを行うことでコテ先の寿命を延ばし、交換の頻度を抑えることができます。本ガイドの後半では、はんだごてを長期間にわたって快適に使用するための基本的なメンテナンス方法について詳しく解説します。
C型コテ先(ベベル型)
C型コテ先(ベベル型)は、先端が斜めにカットされた形状をしており、チップの径よりも広い接触面積を確保できるのが特長です。はんだを保持しやすく、効率よく熱を伝えられるため、安定した作業が可能です。
主な用途
- ドラッグはんだ付け
- 細径ワイヤー同士のはんだ付け
D型コテ先(チゼル型)
D型コテ先(チゼル型)は、平らで幅のある先端形状を持ち、優れた熱伝達性能を発揮します。接触面積が広いため、はんだを均一に供給しやすく、リードやパッドへの安定したはんだ付けが可能です。実務において最も汎用性が高く、プロ用途でも広く使用される標準的なチップです。
主な用途
- 電線のはんだ付け
- スルーホール部品および表面実装部品(SMD)のはんだ付け
- はんだ除去(デソルダリング)
B型コテ先(円錐型)
B型コテ先(円錐型)は、鉛筆のように細く尖った形状をしており、狭い範囲へピンポイントで熱を加えることができます。そのため、精密な電子部品のはんだ付けに適しています。ただし、接触面積が小さいため熱伝達効率はチゼル型に比べて低く、作業によっては十分に熱が伝わりにくい点に注意が必要です。
主な用途
- 一般的なはんだ付け作業
- 精密電子部品のはんだ付け
ナイフ型コテ先(ブレード型)
ナイフ型(ブレード型)のコテ先は、平らでエッジ状の先端を持つ形状が特徴です。はんだを押し広げたり、複数ピンを一度に加熱したりする作業に適しています。製品によって先端の形状には、片側が鋭いエッジになったタイプや、やや広い平面を持つタイプなどのバリエーションがあります。
主な用途
- はんだ除去(デソルダリング)
- 表面実装部品(SMD)の取り外し
- はんだブリッジの修正
- 狭い隙間へのはんだの流し込み
はんだペースト
電子工作や基板の実装作業では、従来の糸はんだ(ワイヤーはんだ)に加えて、はんだペーストが広く使用されています。特に、プリント基板(PCB)に小型の電子部品を実装する工程で一般的に用いられています。
はんだペーストとは、微細なはんだ粉末を、フラックスと呼ばれる粘性のある成分に混ぜた材料です。このフラックスは、加熱前の段階で部品を仮固定する役割を持っており、実装前の位置合わせを容易にします。そのため、部品の位置ずれを防ぎながら、安定した実装作業を行うことができます。
はんだペーストには、Type 1〜Type 8までの粒径グレードがあり、数字が大きいほどはんだ粉末の粒子が細かくなります。用途や部品サイズに応じて適切なタイプを選定することで、印刷精度や微細ピッチ部品への対応性を向上させることができます。

はんだ除去(デソルダリング)とは?
はんだ除去(デソルダリング)は、既存の接合部からはんだを取り除く作業を指します。主に、部品の交換や基板の修理、接合不良の改善などを目的として行われます。
一見すると単純な作業に思われがちですが、不適切な手順で行うと電子部品や基板を損傷するリスクがあります。また、接合品質や信頼性に影響が出る場合もあるため、正しい手順と適切なツールを用いて作業を行うことが重要です。
なぜはんだ除去が必要なのか?
はんだ除去は、電子機器のメンテナンスや製造工程において欠かせない作業のひとつです。主な目的は、既存のはんだやフラックス、ペーストなどの残留物をきれいに除去し、部品を再実装できる状態に整えることにあります。これにより、より高品質で信頼性の高い接合を再度行うことが可能になります。
はんだ除去の基本的な作業工程は、以下の3ステップに整理できます。
- 固化したはんだを再加熱し、溶融状態に戻す
- 部品やリードを損傷しないよう慎重に取り外す
- 再実装に備えて、接合部を清掃し滑らかな状態に整える
これらの工程を実現するためには、用途に応じてさまざまなツールや手法が用いられます。最も基本的なのは、固定温度タイプのはんだごてで既存のはんだを再加熱する方法です。簡易的な作業や部品の取り外しには有効ですが、高精度な作業や微細部品の処理には十分とはいえません。
より精密な作業を行う場合や、過去のはんだ付けによる残留物を確実に除去したい場合には、専用のはんだ除去ツールの使用が推奨されます。こうしたツールを活用することで、作業効率と仕上がり品質の両方を向上させることができます。
はんだ除去用ツール
ヒートガン(熱風工具)
ヒートガン(熱風工具)は、高温の熱風を対象部に集中して当てることで、複数の接点を同時に加熱し、はんだを溶融させるためのツールです。主に表面実装部品(SMD)の取り外しやリワーク作業、多ピン部品の一括加熱に使用されます。
従来のはんだごてでは難しい広範囲の加熱が可能であり、効率的な部品取り外しに適しています。ただし、高温の熱風を扱うため、安全対策が不可欠です。また、熱に敏感な部品や基板に対してはダメージを与えるリスクがあるため、温度設定や加熱時間の管理には十分注意する必要があります。
なお、一部の特殊用途では圧縮空気と組み合わせて使用される場合もありますが、一般的な作業では単体で使用されるケースがほとんどです。
はんだ付け機器の清掃とメンテナンス方法
はんだごてやコテ先、各種アクセサリーは、適切なメンテナンスを行うことで寿命を延ばし、安定した性能を維持できます。多くの工具と同様に、はんだ付け機器においても定期的な清掃は基本かつ重要なメンテナンスのひとつです。
最も手軽な方法は、使用後にコテ先に付着した汚れや残留物をこまめに拭き取ることです。はんだの残りや酸化、カーボン(炭化物)の付着を確認し、都度除去することで熱伝導性を保ち、安定した作業品質を維持できます。ただし、使用頻度が高い場合や汚れが蓄積している場合は、より入念なクリーニングが必要になります。
効率的にメンテナンスを行うためには、専用のクリーニングツールを活用するのが効果的です。代表的なものとして、コテ先用ブラシやクリーニングスポンジがあり、これらは専用トレイとセットで提供される場合が一般的です。フラックスやはんだを拭き取る湿式スポンジタイプのほか、スパイラル状の金属ウールを用いた乾式クリーナーも広く使用されています。
さらに、高機能なクリーニングキットでは、コテ先に薄いはんだ被膜(ティニング層)を形成することで酸化を抑制し、チップの劣化を防ぐ効果が期待できます。日常的な清掃と適切なメンテナンスを継続することで、はんだ付けの品質を安定させると同時に、機器の寿命を大幅に延ばすことが可能です。