- 発行日 2026年7月24日
- 最終変更日 2026年7月24日
- 5 分
騒音計(サウンドレベルメーター)とは?使い方・用途・校正方法をわかりやすく解説
騒音計(サウンドレベルメーター)は、音の大きさを数値化して測定するための計測器です。環境騒音の監視、工場や建設現場の騒音管理、音響設備の調整など、さまざまな用途で使用されています。本記事では、騒音計の仕組みや用途、周波数重み付けの種類、測定方法、校正の重要性まで詳しく解説します。

騒音計(サウンドレベルメーター)とは?
騒音計(サウンドレベルメーター)音の大きさを数値化して測定するための計測器です。一般的にはデシベルメーター(dBメーター)や音圧レベル測定器とも呼ばれます。
環境騒音測定、労働安全衛生管理、設備保守、製品開発など、騒音レベルを定量的に評価する必要がある場面で広く使用されています。
騒音計の仕組み
騒音計には高精度な測定用マイクロホンが搭載されており、空気中を伝わる音圧の変化を電気信号に変換します。
変換された電気信号は、増幅されたのち、周波数重み付け(A・C・Z特性)と時間重み付け(FAST・SLOW)の処理を経て実効値が求められ、基準音圧との比を対数化した音圧レベルとしてディスプレイに表示されます。測定値は一般的にデシベル(dB)で表示され、騒音レベルを客観的に評価できます。
騒音計の用途
騒音計はさまざまな業界や施設で利用されています。
環境騒音測定
道路交通騒音、近隣騒音、商業施設の騒音などを測定し、生活環境への影響を評価します。変動する騒音の評価には、一定時間の平均的なエネルギーを表す等価騒音レベル(LAeq)が一般に用いられます。
職場・工場の騒音管理
工場設備や生産ラインから発生する騒音を測定し、作業環境の改善や労働安全衛生対策に活用されます。
音響設備の調整・評価
コンサートホール、劇場、映画館、レコーディングスタジオなどで音響システムの調整や音圧管理を行う際に使用されます。
建設現場や公共施設での活用
建設工事に伴う騒音の監視や、学校・病院・公共施設における騒音管理にも利用されています。
スマートフォンアプリと騒音計の違い
近年では、スマートフォンの騒音測定アプリを利用する人も増えています。しかし、アプリの精度は端末の性能に大きく左右されます。
スマートフォンに搭載されるマイクロホンは機種ごとに周波数特性や感度が異なるため、同じ環境を測定しても結果に差が生じる場合があります。
簡易的な騒音チェックであればアプリでも十分ですが、法令対応や設備点検、品質管理など、高い精度と再現性が求められる用途では、専用の騒音計(サウンドレベルメーター)を使用することが推奨されます。
騒音計の周波数重み付け(Weighting)
人間の耳は、すべての周波数の音を同じように聞き取るわけではありません。可聴範囲はおおむね20Hz〜20kHzですが、感度は一様ではなく、会話音域を含む2kHz〜5kHz付近で最も高くなります。逆に、低周波や超高周波の音は、同じ音圧でも小さく感じられます。
そのため、騒音を人間の聴感に近い形で評価するには、測定値に周波数補正を加える必要があります。この補正方法を周波数重み付け(Weighting)と呼びます。
騒音計では、用途に応じて主にA特性・C特性・Z特性の3種類の周波数重み付けを選択できます。
A特性(A-weighting)
A特性は、人間の聴感特性に最も近くなるよう設計された周波数補正方式です。
環境騒音測定や職場の騒音評価などで最も広く使用されており、日本の騒音規制法や環境基準、労働安全衛生分野の基準でもA特性による測定値が採用されています。これは、人がうるさいと感じる度合いとの相関が最も高いためです。
測定単位はdBAで表記されます。
C特性(C-weighting)
C特性は、A特性に比べて低周波成分をより反映する周波数補正方式です。
大型機械設備の騒音測定やコンサート会場、ライブイベントなど、重低音や高音圧環境の評価に適しています。
低周波成分を含む大音量の音響エネルギーを把握したい場合に利用され、測定単位はdBCです。
Z特性(Z-weighting)
Z特性は周波数補正を行わないフラットな測定方式です。
可聴周波数帯域全体の音圧レベルをほぼそのまま測定できるため、オーディオ機器の設計・開発や音響解析、研究用途などで使用されます。
測定単位はdBZで表されます。
騒音計の使い方
近年の騒音計(サウンドレベルメーター)は、小型・軽量で持ち運びやすく、初めて使用する方でも簡単に操作できるよう設計されています。また、データロガー機能を搭載した高機能モデルでは、測定データを本体に記録し、パソコンや外部デバイスへ転送して保存・分析することも可能です。
応答速度(FAST・SLOW)の設定
多くの騒音計には、FAST(高速応答)とSLOW(低速応答)の切替機能が搭載されています。
FASTは時定数が125ミリ秒と短く、変動する騒音の推移を捉えたい場合に適しています。工場設備の作動音など、レベルが刻々と変化する騒音の測定に使用されます。なお、衝撃音の最大瞬時音圧を測る場合は、FASTではなく別途のピーク(Peak)測定機能を使用します。
一方、SLOWは時定数が1秒と長く、表示値の変動が抑えられて読み取りやすくなるため、環境騒音や継続的な騒音レベルの評価に適しています。日本の環境騒音測定では、一般にSLOWとA特性の組み合わせが用いられます。
また、一部のモデルには最小値・最大値(Min/Max)記録機能が搭載されており、測定中の最小騒音レベルと最大騒音レベルを自動的に記録できます。騒音変動の大きい環境では特に便利な機能です。
周波数重み付けの選択
騒音測定を行う際は、用途に応じて適切な周波数重み付けを選択する必要があります。
- A特性(dBA):環境騒音や職場騒音の測定に使用
- C特性(dBC):重低音や高音圧環境の測定に使用
- Z特性(dBZ):周波数補正を行わないフラット測定
騒音レベル測定の手順
- 応答速度(FASTまたはSLOW)を設定する
- 周波数重み付け(A・C・Z)を選択する
- マイクロホンを測定対象へ向け、身体から30cm以上離して保持する(測定者の身体による音の反射を避けるため)
- 表示値が安定するまで待ち、測定値を確認する(対象音を止めた状態の暗騒音も測定し、対象音との差が10dB未満の場合は補正が必要)
屋外で測定する場合は、マイクロホンに当たる風が雑音となって測定値を大きく押し上げるため、ウインドスクリーン(風防)の装着が必須です。ただし風防を用いても風速が強い状況では正確な測定はできないため、風の弱い時間帯を選ぶ必要があります。また、降雨時や高湿度環境ではマイクロホンの保護にも注意してください。
騒音レベルの目安
騒音レベルは、健康や作業環境に大きな影響を与える可能性があります。
身近な音の目安としては、静かな図書館が約40dBA、通常の会話が約60dBA、掃除機が約70dBA、地下鉄車内が約80dBA、工事現場が約90dBA程度です。一般に75〜80dBA程度以下であれば日常生活に支障のない範囲とされますが、長時間にわたり大きな騒音へ曝露されると、聴覚への負担が蓄積します。騒音性難聴は徐々に進行し、自覚したときには回復が難しいため、予防が重要です。
職場環境における騒音基準
職場では85dBAが聴覚保護対策を検討する際の代表的な基準値として広く用いられています。日本でも、厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」において、等価騒音レベルが85dB以上の作業場は聴覚保護具の使用が必要な管理区分に分類され、事業者には作業環境測定や健康診断の実施が求められます。
このレベルを超える環境では、耳栓やイヤーマフなどの聴覚保護具の使用が必要です。なお、騒音による聴力への影響は音の大きさと曝露時間の積で決まるため、3dB高い騒音下では許容される曝露時間が半分になります。短時間であっても、非常に大きな騒音下では聴覚保護具が欠かせません。
公共施設・イベント会場での騒音管理
映画館、劇場、コンサート会場などでは、来場者やスタッフの聴覚保護を目的として騒音レベルの管理が行われています。
騒音計の校正が重要な理由
騒音計(サウンドレベルメーター)の校正は、正確な騒音測定を行ううえで欠かせない作業です。特に、職場や工場、公共施設など、騒音レベルの管理が求められる環境では、測定値の信頼性を維持するために定期的な校正が重要となります。
騒音計は精密な計測器であり、長期間の使用によってマイクロホンや電子回路の特性がわずかに変化することがあります。その結果、実際の音圧レベルと表示値の間に誤差が生じる可能性があります。このような測定誤差を防ぐため、一般的には年1回程度の定期校正が推奨されています。
騒音計の校正には2つの段階があります。ひとつは、校正機関やメーカーが標準器を用いて周波数特性まで含めて確認する定期校正で、トレーサビリティが確保された校正証明書が発行されます。もうひとつは、測定前後に音響校正器(サウンドレベルキャリブレーター)で1kHzの基準音を入力し、感度のずれを確認する日常的な感度校正です。後者は定期校正の代わりにはなりませんが、測定値の信頼性を担保するうえで欠かせない作業です。
多くのデジタル騒音計には、本体メニューから校正設定を実行し、測定値の補正値(オフセット)を調整できる機能が搭載されています。基準信号に合わせて測定値を補正することで、騒音計の測定精度を維持できます。
また、一部の機種ではソフトウェアによる補正に加え、内部の調整機構を用いて校正できるものもあります。校正方法は機種によって異なるため、実施の際はメーカーの取扱説明書や校正手順書に従うことが重要です。
定期的な校正と日常的な精度確認を行うことで、騒音計の性能を維持し、環境騒音測定、労働安全衛生管理、音響設備の調整、品質管理などにおいて信頼性の高い測定結果を得ることができます。正確な騒音データは、法令遵守や安全な作業環境の維持にも大きく貢献します。
騒音計の校正方法
校正前の準備
まず騒音計の電源を入れ、十分に安定した状態で測定可能な状態にします。
その後、音響校正器をマイクロホンに確実に取り付けます。
音響校正器を使用した校正手順
1. 校正器をマイクロホンへ装着する
音響校正器のアダプタが騒音計のマイクロホン径(1/2インチなど)に適合していることを確認し、隙間ができないようまっすぐ確実に装着します。斜めに装着したり隙間があったりすると、正しい音圧が得られません。
2. 基準信号を入力する
校正器の電源を入れます。一般的な音響校正器は、1kHz・94dBまたは1kHz・114dBの基準信号を発生します。なお、音響校正器の出力音圧は大気圧の影響を受けるため、標高の高い場所で使用する場合は取扱説明書に示された補正値を適用してください。
3. 表示値を確認する
騒音計の表示値が校正器の基準値と一致しているか確認します。許容範囲内で一致していれば、正常な状態と判断できます。
4. 必要に応じて補正する
表示値に差がある場合は、騒音計の校正メニューから補正値(オフセット)を調整します。機種によっては内部または外部の調整機構を利用する場合もあります。