- 発行日 2026年7月27日
- 最終変更日 2026年7月27日
- 5 分
平歯車とは?仕組み・特徴・用途をわかりやすく解説
本記事では、平歯車の基本構造や動作原理をはじめ、その特長、用途、サイズの選定に関する知識までを詳しく解説します。

平歯車とは?
平歯車は、直線状の歯を持つ円筒形の歯車で、平行な2本の軸の間で回転運動や動力を伝達するために使用されます。かみ合う2つの歯車の歯数比によって回転速度とトルクを変換でき、歯数の少ない歯車から多い歯車へ伝えると減速してトルクが増大します。シンプルで効率的な構造を備えており、幅広い機械式動力伝達用途に採用されています。汎用性に優れることから、平歯車は最も広く使用されている歯車の種類です。
平歯車の歯は回転軸と平行に配置されています。そのため、かみ合いの開始時に歯すじ全体が一度に接触し、はすば歯車(ヘリカルギア)のように歯が端から徐々にかみ合っていく滑らかな動作にはなりません。また、平歯車は「ストレートカットギア(直歯歯車)」とも呼ばれます。
平歯車とはすば歯車の違い
平歯車とはすば歯車は、どちらも広く使用されている歯車ですが、構造や性能にはいくつかの重要な違いがあります。そのため、用途に応じて適切な歯車を選定するためには、それぞれの特長を理解しておくことが重要です。
図に示すように、平歯車は回転軸に対して平行に配置された直線状の歯を特徴としています。歯すじ全体が同時にかみ合い始めるため、はすば歯車に比べて騒音や振動が大きくなりやすい傾向があります。平歯車はさまざまな機器、装置、産業用途で広く使用されており、複数の歯車を組み合わせた歯車列として用いられるケースも少なくありません。
一方、はすば歯車の歯は軸に対して斜めに配置されています。このねじれ角によって歯が徐々にかみ合うため、平歯車に比べて動力伝達が滑らかになり、騒音や振動も低減されます。この優れた静粛性から、はすば歯車は一般的な自動車の変速機などに広く使用されています。 ただし、ねじれ角によって軸方向のスラスト荷重が発生するため、これを受けるスラスト軸受が必要になり、構造やコストの面では不利になります。
平歯車の用途
平歯車は汎用性と適応性に優れており、多様な機械・装置で使用されています。さまざまな業界で動力伝達部品として採用されており、回転速度やトルクの調整に重要な役割を果たします。
一般的には、変速機構やトルク増幅機構といった動力伝達用途に使用されます。また、減速によってモーター1回転あたりの出力軸の移動量を小さくできるため、位置決め精度の向上にも活用されています。
主な用途は以下のとおりです。
- 洗濯機や乾燥機、ミキサーなどの家電製品
- 建設機械・重機
- 工作機械と加工設備
- 燃料ポンプ
- 製粉機などの各種産業用ミル
- 機械式搬送システム
- コンベヤ
- モーターの減速機構やギアポンプ
平歯車は幅広い回転速度の用途に使用できますが、比較的低速から中速域での運用に適しています。その理由は、歯すじ全体が構造のため、回転速度が上がるほど衝撃的な負荷と騒音が大きくなりやすいためです。高速・高負荷で静粛性が求められる用途には、はすば歯車が選ばれるのが一般的です。
平歯車の仕組み
平歯車の歯は、回転軸に対して平行に配置されています。かみ合い時に歯面へ作用する力は、動力を伝達する接線方向の力と、2つの歯車を引き離そうとする半径方向の力(分離力)に分解されます。歯すじが軸と平行であるため、はすば歯車のような軸方向のスラスト荷重が発生しない点が、平歯車の大きな特徴です。
図に示すように、2つの歯車が回転すると、それぞれの歯はインボリュート曲線が接する一点でかみ合います。接触点は回転に伴って歯面上を移動しますが、力の作用線が常に両基礎円の共通接線と一致するため、かみ合いの間も角速度比は一定に保たれ、安定した動力伝達が可能になります。この性質により、中心距離に多少の誤差があっても角速度比が変化しないことも、インボリュート歯形が広く採用される理由の一つです。
平歯車のモジュールとは?
モジュールは、ISO(国際標準化機構)やJIS B 1701などの規格に基づいて定められた、歯車の歯の大きさを表す基本寸法です。歯車の基準円直径は「モジュール × 歯数」で求められるため、モジュールは歯車全体のサイズを決定づける重要な指標となります。
モジュール(m)は、歯車の基準円直径(d)を歯数(z)で割った値(m=d/z)として定義され、単位はミリメートルです。モジュールの値が大きいほど歯も大きくなり、伝達できる荷重も大きくなります。
モジュールは、インチ系で用いられるダイヤメトラルピッチ(DP:径節)に相当するメートル法の指標であり、歯車の寸法を表す国際的な規格として広く使用されています。歯車の歯の大きさを表す方法には、このほかにも円ピッチ(CP)などがありますが、日本を含むメートル法圏ではモジュールが最も一般的に用いられています。
代表的なモジュール値には、次のようなものがあります。
平歯車の特長
平歯車は、シンプルな構造と優れた実用性を兼ね備えた歯車です。汎用性が高く、さまざまな機械や装置、産業分野で広く採用されています。
平歯車の主な特長は以下のとおりです。
- 高い動力伝達効率を実現できる(1段あたり一般的に95~99%程度)
- コンパクトな構造を採用できる
- コストパフォーマンスに優れ、設置が容易である
- 一定の速度比で安定した動力伝達が可能である
- ベルト伝動とは異なり、スリップが発生しないため、回転角の同期や正確な位置決めが可能である
- 信頼性が高い
- 高負荷条件でも大きな動力を伝達できる
- 製造しやすく、量産にも適している
- 構造がシンプルである
- 軸間距離を短くできるため、限られたスペースにも組み込みやすい
- 高い機械的強度を備えている
- 軸方向のスラスト荷重が発生しないため、軸受構造を簡素にできる
こうした特長により、平歯車は多くの機械や装置で広く使用されており、最も一般的な歯車の種類となっています。構造が単純であることは、製造精度を確保しやすく、部品点数や故障要因が、少ないことを意味し、これが高い効率と信頼性につながっています。
平歯車の材質
歯車の性能を左右する重要な要素の一つが、その材質です。平歯車の構造自体はシンプルですが、高い効率と耐久性を実現するためには、品質の高い材料を使用して製造する必要があります。
平歯車には、鋼や真鍮などの金属材料のほか、POM(ポリアセタール)やナイロン(ポリアミド)などのプラスチック・高分子材料が使用されます。特に鋼製の平歯車は、歯面の早期摩耗やピッチングを防ぐために、浸炭焼入れや高周波焼入れなどの表面硬化処理が施されるのが一般的です。
金属製歯車と樹脂製歯車には、それぞれ異なるメリットがあります。例えば、樹脂製歯車は金属製歯車に比べて動作音が小さいという特長があります。一方で、鋼製やステンレス鋼製の平歯車は、一般的に耐久性や耐摩耗性に優れているため、より長期間の使用に適しています。
最適な歯車材料は、伝達トルクの大きさを主な基準としつつ、回転速度、使用温度、潤滑の可否、静粛性の要求、耐薬品性や耐食性なども考慮して選定します。樹脂製歯車は軽量で自己潤滑性があり、無給油での使用や静粛性が求められる用途に適していますが、強度と耐熱性の制約から高トルク用途には向きません。一方、高トルクを伝達する用途では、熱処理を施した鋼製歯車が一般的に使用されます。
用途に応じて適切な材料を選択することは、歯車の伝達効率や耐久性を確保するだけでなく、交換頻度や保守作業の低減にもつながります。
平歯車のサイズ
平歯車のサイズは、一般的にモジュールによって表されます。モジュールは歯の大きさを示す指標であり、モジュール値が大きいほど歯も大きくなり、より大きな動力を伝達できます。なお、歯車を選定する際は、モジュールに加えて圧力角も確認する必要があります。
また、平歯車はモジュール以外にも、次のような寸法や仕様によって規定されます。
- 歯数
- 軸穴径
- ボス径
- ピッチ円直径
- 歯幅
歯車のモジュールに円周率(π)を掛けることで、円ピッチ(p=πm)を求めることができます。円ピッチとは、基準円周上で測った、隣り合う歯の対応する点どうしの距離を指します。
これらの寸法を把握することで、用途に適したサイズの平歯車を選定しやすくなります。特に、既設の歯車を交換する場合は、モジュール、歯数、圧力角、軸穴径、歯幅を正確に確認しておく必要があります。また、平歯車は所定の性能と効率を確保するために、JIS B 1702などで定められた精度等級に従って製造されます。
歯車同士を正しくかみ合わせるためには、双方の歯車のモジュールが同じであることに加えて、圧力角も一致している必要があります。圧力角は一般に20°が標準ですが、14.5°などの製品も存在するため、選定時には必ず確認してください。モジュールや圧力角が一致しない平歯車を組み合わせると、歯が正しくかみ合わなかったり、かみ合い時に干渉が発生したりします。
その結果、摩耗や損傷が進行しやすくなるほか、騒音や振動の増加、さらには機械システムの性能低下や故障につながるおそれがあります。最適な動力伝達性能と信頼性を確保するためには、適切なサイズと仕様の平歯車を選択することが不可欠です。