• 発行日 2026年8月28日
    • 最終変更日 2026年8月28日
  • 5 分

夏場の作業環境測定とは?温度・湿度・風速・輻射熱の見方

夏場の作業環境では、気温だけでなく湿度・風速・輻射熱も熱中症リスクに影響します。適切な対策を行うためには、これらの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)などを活用して暑熱環境を正しく評価することが重要です。本記事では、夏場の作業環境測定のポイントと測定結果の活用方法を解説します。

Aluminium Capacitors Guide Banner

同じ32度でも、風通しのよい日陰と、湿気がこもる炉の近くでは、体への負担が大きく異なります。気温だけを見ていては、夏場の職場に潜む危険は測りきれません。暑熱環境を正しく捉えるには、温度・湿度・風速・輻射熱という四つの要素を総合的に確認する必要があります。ここでは、その四要素の見方を起点に、測定と対策のつなげ方を整理します。

なぜ気温だけでは足りないのか

人の体は、汗の蒸発や、周囲の空気や物体との熱のやり取りによって体温を一定に保っています。気温が同じでも、この熱の逃げやすさが変われば、体への負担は大きく変わります。だからこそ、気温という一つの数字だけでは、暑さの本当の危険度を判断することはできません。

湿度が高ければ汗が蒸発しにくく、体に熱がこもります。風があれば放熱が進み、日射があれば体感の暑さは増します。四つの要素は、いずれも熱の逃げやすさに関わっているのです。たとえば、気温28度でも湿度が高く無風の室内では、気温32度でも風の抜ける日陰より危険なことがあります。気温だけでは、こうした暑熱環境の違いを十分に把握できません。

温度・湿度・風速・輻射熱の見方

四つの要素は、それぞれ測り方と注意点が異なります。実際に人が作業する場所と高さで測る必要があります。

要素
体への影響
測定の観点
温度(気温)体と周囲との熱のやり取りに影響するの主因作業位置で気温
湿度汗の蒸発を妨げる相対湿度の高さ
風速汗の蒸発や放熱を促す作業位置での風速
輻射熱日射や高温の物から熱を受ける直射日光や炉・機械からの輻射熱

温度と湿度

温度と湿度は、実際に作業者がいる高さや場所で測定します。天井付近と足元では値が異なることがあるため、作業位置で測定し、実際の環境を反映した値を把握することが重要です。とくに湿度が高く風のない環境では、同じ気温でも体感の暑さが大きく増します。

風速

風速は、放熱に関わる要素です。わずかな風でも、汗の蒸発を助けて体を冷やします。送風機やスポットクーラーによる気流効果を確認するうえでも、風速の測定が役立ちます。

輻射熱

輻射熱は、直射日光のほか、炉や加熱機械などの高温物から受ける熱です。気温が同じでも、輻射熱の強い場所では体への暑熱負荷が大きくなります。日射や高温物の近くでは、屋根やついたてなどによる遮へいの効果もあわせて確認します。

summer-work-environment-measurement

四要素をまとめる暑さ指数(WBGT)

これら複数の要素をまとめて評価する指標が、暑さ指数(WBGT)です。WBGTは、気温・湿度・輻射熱などの影響を反映し、暑熱環境による熱中症リスクを評価するために用いられます。夏場の管理では、この指標を基準にすることが有効です。

WBGTが一定の値を超える環境では、作業の中止や休憩の追加、水分・塩分の補給といった対応が求められます。数値をもとに判断することで、対策のタイミングを客観的に決められます。担当者の感覚に頼ると判断がぶれやすいため、共通のものさしとしてWBGTを用いる意義は大きいといえます。測定には、専用の暑さ指数計を使用します。

作業環境測定とは何を測るものか

こうした暑熱の把握を含めて、作業環境測定とは、作業場の温度や湿度、有害物質の濃度などを測定し、労働環境の状態を数値として把握する取り組みです。作業環境を適切に管理するには、感覚だけに頼らず、客観的な測定値にもとづいて判断することが重要です。

作業環境管理とは、測定で得られた結果をもとに、作業環境を良好な状態に保つための一連の取り組みを指します。測定が現状を把握する段階であるのに対し、管理はその結果にもとづいて改善を進める段階です。測定と管理は、一体のものとして進めます。

作業環境測定の基準と判断

作業環境測定の基準は、法令や指針にもとづいて定められています。測定する項目や頻度、評価方法などが示されており、これに沿って実施することが求められます。基準を満たすことは、職場の安全衛生管理の基本です。

暑熱環境については、WBGT値に応じた管理の目安が示されています。作業の強度が高いほど、より低いWBGT値から注意が必要になります。基準値は対策の要否を判断するための目安であり、超えていないから安全と考えず、余裕を持って運用することが重要です。

測定結果を熱中症対策につなげる

測定によって環境を把握したら、その結果を職場の熱中症対策につなげます。職場における熱中症予防は、環境・作業・人の三つの面から進めることが重要です。

  • 環境面:気流の確保、日射の遮へい、休憩場所の冷房などによって暑熱環境を改善します
  • 作業面:作業時間の調整や休憩の追加で、体への負担を減らします。
  • 人の面:水分・塩分の補給、体調確認、暑熱順化を進めます。

暑い職場の熱中症対策では、これらを組み合わせて実施することが重要です。作業に必要な保護具や関連用品は、安全用品・作業服の中から選定します。

作業内容によってリスクは変わる

同じ環境でも、作業の強度によって熱中症のリスクは変わります。重い荷物を扱う作業や、身体活動量の多い作業では、体内で発生する熱が多く、より低い暑さ指数から注意が必要になります。

また、屋内と屋外、風の通り方、休憩の取りやすさによっても負担は変わります。測定は、こうしたリスクの高い作業や場所を優先して行うことが重要です。人と環境の両面から評価することで、対策の的が絞れます。

測定でよくある見落とし

測定を行っていても、条件の設定を誤ると実態を捉えられません。次のような見落としに注意が必要です。

  • 涼しい時間帯や場所だけで測定し、暑熱負荷が最も高い状況を捉えていない。
  • 作業者がいる位置ではなく、測定しやすい場所だけで測っている。
  • 一度測って安心し、条件が変わっても測り直していない。
  • 測定機器の校正を怠り、値がずれたまま判断している。

暑熱負荷が高い時間帯や場所を把握し、実際の作業位置で測定することが重要です。こうした基本を守ることで、測定結果を適切な対策につなげやすくなります。

測定機器と運用のポイント

暑熱環境の測定には、暑さ指数計や温湿度計、風速計などを用います。作業場所や時間帯によって環境は変わるため、実際に人が作業する位置で測ることが欠かせません。

測定は一度きりではなく、条件の変わるタイミングで継続的に行います。日時や場所、作業内容とあわせて記録を残ことで、環境の変化や対策の効果を後から確認できます。測定機器は定期的に校正し、測定精度を維持します。測定機器は、環境計測器の中から選定します。

測定を計画に組み込む

暑熱対策を効果的に進めるには、測定をその都度行うのではなく、計画に組み込む必要があります。いつ、どこで、誰が測定するのかを決めておくと、抜けや偏りを防げます。

気温が上がり始める初夏から、本格的な暑さのピークにかけて、時期に応じて測定の頻度を高めます。作業場所ごとに担当者を決め、決まった時間帯に測る運用にすると、記録も蓄積しやすくなります。計画的に測定を行うことで、暑熱環境の変化を把握し、必要な対策につなげやすくなります。

測定結果の記録と活用

測定は、その場の判断だけで終わらせず、結果を記録として残すことが重要です。日時や場所、作業内容とあわせて記録することで、環境の変化や対策の効果を後から確認できます。

蓄積したデータは、翌年以降の対策計画にも役立ちます。どの時間帯や場所でリスクが高まるかが見えてくると、休憩の取り方や作業の割り当てを事前に工夫できます。単発の測定で終わらせず、継続して蓄積することが、管理の質を高めます。また、万一労働災害が発生した場合にも、過去の測定結果や実施した対策を確認するための記録として役立ちます。

数値で把握し、適切な暑熱対策につなげる

夏場の作業環境測定は、温度・湿度・風速・輻射熱の四つの要素を総合的に確認することが出発点です。これらの影響を反映する暑さ指数(WBGT)を基準に判断し、環境・作業・人の三つの面から熱中症対策を進めます。測定を継続し、記録にもとづいて管理することで、対策の精度は着実に高まります。RSコンポーネンツでは、環境計測器をはじめ、安全用品・作業服などの関連製品を取り扱っています。

関連製品

infrared-thermometers

放射温度計は、物体に直接触れることなく温度を測定できる温度計測器です。離れた場所や稼働中の設備の温度管理に適しています。

放射温度計

anemometers

風速計は、風速や気流速度、風向を測定するための環境計測器です。空調設備の点検、換気性能の評価、作業環境の管理など、さまざまな用途で使用されています。

風速計

light-meters

照度計は、光の強さを測定する環境計測器です。ルクスメータとも呼ばれ、職場や学校、病院、公共施設などで適切な照明環境を評価・管理するために使用されます。

照度計

hygrometers

湿度計は、空気中の湿度を測定・監視するための環境計測器です。温度とあわせて測定することで、快適な環境維持や品質管理に役立ちます。

湿度計

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。