よくある質問
電流計は直列に接続するか並列に接続するか?
「直列」とは、電気工学の用語で、各部品に確実に電流が流れるような配置を意味します。一方、「並列」とは、各回路に電流が流れないように両端を接続することを意味します。
電流計は電気回路に直列に接続して、回路全体の電流の流れを正しく測定する必要があります。電流計を直列に接続すると、短絡(電流の流れが止まること)が起こりやすくなり、故障の原因となります。
交流電流計と直流電流計の違いは何ですか?
電流には、「交流」と「直流」の2種類があります。交流電流は、定期的に方向が変わることからそう呼ばています。長距離の送電や変圧器による制御が容易であることから、家庭やオフィスのほとんどの機器に使用されている最も一般的な電気である。一方、直流は、電池駆動の機器、通信機器、太陽光発電機器、自動車のエンジンの電装品などに使用されている。
小電流(30アンペア程度まで)用に設計されたAC電流計とDC電流計は非常によく似ており、どちらも精密な抵抗器を使って電流を検出します。大電流用に設計された大型の直流電流計には、やはり精密な抵抗器が必要です。一方、大型の交流電流計は、トランスを使用して別の回路に比例した低い電流を発生させます。これを測定することで、全電流を測定することができます。