検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年2月17日
      • 最終変更日 2023年12月6日
    • 1

    産業労働環境における安全対策包括ガイド

    この記事では、産業分野における安全衛生に関する情報を解説します。現場の安全性を向上させる方法も紹介しています。

    Generic Guide Banner

    現場の安全性とは

    工場や建設現場で働く人々は、快適なオフィスにいる人々に比べ、重量物、腐食性化学物質、フォークリフト、24時間365日稼働の製造ラインなど、はるかに大きなリスクにさらされています。 現場の安全を確保するためには、特定の場所がもたらすリスクをコントロールし、最小限に抑えるための厳格な作業手順のリストを作成する必要があります。代表的な例は以下の通りです。

    • 十分なトレーニング
    • 適切な安全作業衣類(高視認ジャケット、ヘルメットなど)の日常的な着用
    • チーム間の継続的なコミュニケーション
    • 危険性のある機器の継続的、定期的な検査

    現場の安全規則とは

    雇用者には、従業員、請負業者、一般市民(近隣住民や訪問者など)の安全を守る法的義務があります。 現場の安全規則の項目には、以下のようなものがあります。

    1. 適切な個人防護具(PPE)を常時着用する。一般的な建設現場では、少なくともヘルメット、安全靴、高視認ジャケットを着用する必要があり、必要に応じてその他の防護具を必要とする場合もあります。
    2. 整理整頓を心がける。適切に保管されていない工具や機器、散乱物は、重大な事故につながる転倒やつまずきの原因となります。
    3. 不注意による危険を避ける。注意を怠らず、クレーン車の真下や防護柵のない高所など、安全でない場所を避ける。
    4. 問題やヒヤリハットがあった場合は、すぐに報告する。これにより、迅速な改善措置を講じることができます。
    5. すべての安全標識と特定の作業に対するリスク評価を確認し、それに従う。建設現場の安全掲示板での表示を積極的に活用し、全員に注意喚起します。
    6. 新しい現場では、必ず作業開始前にその場所に特有の危険性を説明を受ける。
    7. 不具合のある機器をその場しのぎで補修したり、一時的に修理したり、作業スペースに無許可で手を加えたり(防護柵やハンドガードを取り外すなど)してはいけません。
    8. 準備を整える。特定の作業が必要になったら、すぐに現場の安全衛生チェックリストを作成します。建設現場の安全性評価については、以下を参照してください。

    請負業者の現場の安全規則には、少し異なる観点が必要です。現場に初めて参加する請負業者は、その場所特有の作業方法に慣れていないためです。不慣れにはリスクが伴います。

    従業員と同様に、請負業者も責任を持って行動し、不必要な危険にさらされないようにする義務があります。

    現場の安全性評価

    現場の安全性評価は、特定の産業や建設現場に存在する危険性を詳細に分析したものです。評価には、すべての現場に適用される一般的な要素がありますが、リスクの組み合わせは多くの場合、それぞれの現場に固有のものになります。5人以上の従業員が特定の現場で働いている場合は、安全性評価を文書化する必要がありますが、人数が少なくても、全員が自分の責任を把握すために文書化は有効な方策です。

    現場の安全性評価は、プロジェクトがまだ計画段階にある最初の段階で行います。現場の安全チェックリストの項目としては以下のものが挙げられます。

    安全チェックリスト

    化学薬品、高所作業、大きな騒音など、特定の危険性については、個別の評価が必要な場合があります。

    現場の安全設備

    さまざまな労働環境や作業に適した設備があります。ここでは、代表的な設備やツールを紹介します。

    Fall arrest harnesses

    高所での作業

    落下防止用ハーネスによって、高所作業に従事する作業者の安全を確保することができます。滑ったり、足を踏み外したりしても、ストラップが落下を防止します。

    詳しくはこちら
    Tethered tools

    落下保護用品

    ランヤード、カラビナ、アンカーポイント、ブロックなどの各種落下防止対策用品により、高所からの工具や機器の落下を防ぐことができます。工具などの落下は、工具に深刻なダメージを与える可能性だけでなく、インフラや下を通る人に対するリスクもあります。

    詳しくはこちら
    Spill control

    流出制御

    トレー、バッグ、マットなどの流出制御機器は、危険性のある液体を安全に片付けたり廃棄したりするために設計されています。

    詳しくはこちら
    First aid

    救急用品

    手の届きやすいところにある応急処置キットは、建設現場には欠かせません。また、少なくとも一部の従業員には基本的なトレーニングが必要です。

    詳しくはこちら
    Fire alarms

    火災報知器

    様々な火災報知器のにより、建設会社は現場に応じた警報器を簡単に設置することができます。

    詳しくはこちら
    Security

    セキュリティ

    工場や建設現場では、セキュリティを確保するのが難しく、機器や原材料が窃盗の標的になることがあります。カスタマイズ可能なセキュリティアラーム、スイッチ、ロック、ボルトなどの幅広い製品でリスクを低減できます。

    詳しくはこちら
    Safety lockouts

    安全ロックアウト

    安全ロックアウト装置は、修理やメンテナンスが必要な機械や電源を確実にシャットダウンし、重大な事故を防ぐことができます。

    詳しくはこちら
    Floor marking tapes

    危険表示テープ

    危険表示のテープやペイントを使用することで、作業者や訪問者にひと目で注意を促し、安全衛生上のリスクを最小限に抑えることができます。

    詳しくはこちら
    Safety barriers

    安全バリア

    安全バリアは、多くの建設現場、特に危険な機器や化学物質が保管されている場所のリスク管理に重要な役割を果たします。

    詳しくはこちら
    Anti-slip floor mats

    スリップや転倒

    滑り止めのフロアマットの有無は人命に関わります。転落の恐れがある高所には必ず設置してください。

    詳しくはこちら
    Site safety signs

    現場の安全標識

    建設、建築現場では、安全標識の要件を満たす必要があります。適切な場所に明確な危険警告を設置し、共有スペースやドアには安全衛生に関する情報の標識を設置します。

    詳しくはこちら

    現場の安全性を向上させるには

    責任を持って製造ラインや建設現場の安全衛生計画を遂行するには、労力とコストが必要ですが、深刻な事故に比べれば、ビジネスの損失は確実に少なくなります。命を守らずして、ビジネスを守ることはできません。

    • 重い物を扱う必要のある従業員に対して、怪我なく安全に行う方法を指導します。
    • 防音対策を検討します。大きな音に長時間さらされていると、難聴、高血圧、ストレス、頭痛などの原因になります。85デシベルを超える音は、何らかの対策が必要です。防音保護具、遮音スクリーン、防音壁、機器の調整など、様々な方策が検討可能です。
    • スリップやつまずきは、建設現場での最も一般的な怪我の原因の1つであり、毎年何千人もの人が怪我をしています。現場にいる全員が、滑りやすい、または凹凸のある足場、廃棄物、床を這うケーブルなどに注意する必要があります。
    • 建設現場に高所がある場合は、その周辺に適切なハーネスや安全柵などを設置し、手順や訓練を厳守します。転落は、建設業における死亡事故の最も多い原因の1つです。
    • 空気の質をモニタリングし、適切な換気を行います。粉塵は建設現場での重大な健康被害の原因となるため、必要に応じてフィルタリングシステム、封じ込めエリア、呼吸マスクを検討します。現場によっては、排気ガスが健康への重大なリスクとなる場合もあるため、触媒コンバーターや微粒子コンバーターを備えた設備車両の導入を検討します。また、寒い時期にガスストーブを使いすぎると、中毒のリスクが高まります。
    • 機器を定期的に点検します。特にポータブル機器は、損傷や機械的な故障が発生しやすいため注意が必要です。

    関連ガイド