検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年12月21日
      • 最終変更日 2024年4月5日
    • 1

    アダプタの概要や仕組み、メリットについて詳しく解説

    ACアダプタは、家庭のコンセントからスマートフォンへの充電やノートパソコンへの電源供給など、電源回路の一部として活躍しています。 当記事では、アダプタの概要や仕組み、メリットについて詳しく解説します。

    Aluminium Capacitors Guide Banner

    アダプタとは

    アダプタは、交流電源を直流に変換したり電圧を調整したりして、各種の機器に対応させるために使われます。 

     アダプタの必要性は、一般的な家庭用電源が交流である一方、大部分の電子機器は直流でしか動作しない事に起因しています。そのため、交流を直流へ変換が可能な装置が不可欠となります。 

    アダプタの仕組み 

    アダプタは以下のパーツで構成されています。

    差し込みプラグ

    差し込みプラグとは、コンセントに直接差し込む金属板の部分です。これは交流電圧が入力される箇所でもあります。   このケーブルは固定されているタイプと取り外しが可能な電源コードのようなタイプの二つがあります。一般的に、小型のアダプタには多くの場合本体に直接差込プラグが備わっています。 

    プラグインアダプタを見る

    本体

    アダプタの主体部には、トランス、スイッチングレギュレータ、整流回路、安定化回路などが内蔵されており、これらがアダプタの機能を果たしています。  アダプタの形状は四角形だけでなく、L字形やストレート形、円形などもあります。近年では、本体機器のデザインや色と調和するスタイリッシュなデザインやUSB型のアダプタも見受けられます。   サイズは内部構造によって異なりますが、一般的には出力電力が高いほど本体も大きくなる傾向があります。 

    出力側コネクタ

    電子機器に直流電源を提供するために絶対に必要となるのがコネクタ部分です。コネクタのピンによって、供給される電力の極性が変わります。異なる極性の物を接続してしまうと、機器が劣化したり、壊れたりする可能性があるので注意が必要です。 

     電子機器のコネクタ挿入口の近くには極性記号が記されています。+記号と黒丸が繋がっているものは、センタープラスを示し、-記号と黒丸が繋がっているものは、センターマイナスを表しています。 

     プラグの向きを変えて使用できる製品もありますが、使用前に機器の極性をチェックしておきましょう。 

    アダプタの用途とメリット

    アダプタは、デバイスの電源変換回路を独立させたものです。 さらに、国によりコンセントの形状や電源電圧が異なる状況でも、適切なコンバーターやトランスを使用したアダプタを活用することで、自国製の製品を使用することができます。  アダプタの機能はこれだけに限定されず、電源変換回路が機器から独立することで、電源部分から発生する熱やノイズから保護することができます。 

     電源変換回路を内蔵した製品を作るよりも、アダプタを使うことで低価格で製造が可能です。また、製造部品やプロセスを減らし、開発費用を抑えることができます。そのため、製造者視点では、アダプタの存在はコスト削減に非常に役立つといえます。 

    アダプタの選び方

    アダプタを選ぶ際のポイントは以下の通りです。 

    コネクタのピンの規格を確認する

    商品ごとにコネクタのピン規格が異なるため、間違ったものを接続すると接続部が破損する可能性があります。 

     最適な規格を選ぶために、使用する電子機器の規格を事前に確認しておきましょう。取扱説明書を見たり、製造元のwebサイトを調べたり、以前使っていたアダプタを確認したりすることで、必要な情報を入手することが可能です。 

    アダプタの出力電圧と電流を確認する

    電子機器ごとに必要な電圧と電流は異なるため、この点を把握しておくことが重要です。 

     製品の本体やプラグ付近には、適応電流や電圧の数値が記載されているケースがほとんどです。これらの情報を参考にしてアダプタを選択することが重要です。また、製造業者のwebサイトで情報を検索することも可能です。 

     電圧については、アダプタに完全に一致するものを選定しましょう。アダプタの電圧が低ければ、デバイスが作動しなくなり、逆に高すぎると故障を引き起こす恐れがあります。 

     電流が過大な場合は、過電流が発生した際にそれが直接デバイスに流れ込む危険性があります。したがって、同じ電流のアダプタが使用できない場合は、デバイスが対応する電流よりも少し大きく、最も近い数値を持つアダプタを選ぶことをおすすめします。 

    互換性のある汎用アダプタもおすすめ

    電子機器によっては、互換性を持つ汎用アダプタが市販されていますが、重要な点はコネクタのピン規格が一致していることです。 

     また、トランスタイプとスイッチングタイプを混同することや、安定化電流が必要な装置に安定化回路が無い製品を使うことは避けるべきです。アダプタを選定する前に出力電圧と電流を同時にチェックすることが重要です。 

     汎用アダプタには様々なタイプがあり、一部のものは出力電圧や電流を自由に変更できます。これらはマルチ電源アダプタとも称されます。 

     これらの製品は、必要に応じてコネクタを交換することで、特定の電子機器に適したピンを選択できます。 

     汎用アダプタは専用製品と比較して価格がやや高めですが、別売りの変換コネクタと併用することで多種多様な電子機器に対応可能となり、利便性が高まります。 

    人気ブランド

    RS Pro

    RS Pro

    豊富な品揃えのRS Pro のAC/DCアダプタは、当社の自社ブランドです。

    商品を見る

    アイコー電子

    アイコー電子

    アイコー電子はACアダプターを中心にコネクター・ソケット・コードなど各種電子部品を豊富に取り揃えています。

    商品を見る

    ユニファイブ

    ユニファイブ

    ユニファイブは、 高性能、小型、低価格なACアダプターやスイッチング電源を豊富に取り揃えています。

    商品を見る

    まとめ

    アダプタとは、基本的に異なる種類のものをつなぎ合わせるための中継機器や機構のことを指します。 

     この言葉は、異なる端子形状や信号形式、電気的特性を持つ機器やケーブルなどを接続するためのツールとして主に用いられます。それらが直接接続できない場合、アダプタは間に挟まれ、流れる信号や電流を適切な形式に変換して通過させています。 

     たとえば、ACアダプタであれば、家庭用の交流電源から取り出した電力を直流電流に変換し、電気機械に供給する役割を果たしています。 

     IT分野においては、アダプタは異なる種類のハードウェアやソフトウェア、システム間でデータや処理要求の受け渡しや、形式の変換を行う中継機能を果たすソフトウェアやシステムを指します。 

    関連ガイド