検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年12月22日
      • 最終変更日 2023年12月26日
    • 2

    銅線完全ガイド

    このガイドでは、銅線とは何か、どのように使用されるのか、どのような種類があるのかなど、銅線を使用するにあたり知っておくべき情報を解説します。

    Copper Wire Banner

    銅線は電気機器の製造に不可欠な部品です。配線や送電・配電において、銅線を選ぶ際にはニーズに合った選び方を知っておく必要があります。

    銅線とは?

    銅線はあらゆる電気的な用途に使用される導体で、家庭、オフィス、工場、および他の工業施設で広く採用されています。導体は純粋な銅の単線または複数の撚り合わせから構成され、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PUR)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)など、さまざまな素材で絶縁されています。この絶縁は、回路内での電線間のアーク放電による短絡や電気火災の危険から保護します。

    銅は柔らかい金属であり、電気をよく通すため、電気プロジェクトでの使用に適しています。ただし、銅線には銅合金でできているものもあります。電気ワイヤーで最も一般的な合金は錫メッキ銅で、純粋な非メッキ銅よりも耐食性が高いのが特徴です。

    銅線の導電率は銀の約90%に匹敵し、電子機器にとって理想的な素材です。また、銅はアルミニウムやスチールなどの他の金属に比べて抵抗が低いため、送電線や低電圧の配線など、高電力の用途にも最適です。

    銅線は何に使われているのか?

    銅線は工業用および商業用の電気用途で広く使用されています。送電、通信、ネットワーク、電気モーター、照明、暖房など、さまざまな分野での利用があります。以下は、銅線が広範に利用される主な用途です:

    • 電気モーター用電線: 銅線は電気モーターの巻線や配線に使用され、効率的な電力伝送を可能にします。
    • 家庭用電気配線: 銅線は家庭内での電気配線に適しており、信頼性の高い電力供給を提供します。
    • 電波のアンテナとして機能する電線: 銅線はアンテナとして使用され、通信や放送などの電波伝送に貢献します。
    • 大規模施設の配電システム: 工場やオフィスビルなどの大規模な施設では、銅線が配電システムの中核的な役割を果たしています。
    • 電子機器の電気回路: コンピューターやテレビなどの電子機器内の電気回路においても銅線が一般的に使用されます。

    銅線は電流を伝送するだけでなく、放熱や電気抵抗、熱伝導などの特性を活かして様々な用途に使用されます。銅の柔軟性と強度は、これらの用途に最適であるとされています。

    銅線の種類

    銅線にはさまざまな種類とサイズがあり、自分の目的に最適な種類を理解しておくと便利です。以下は、銅線の主な種類の一部です:

    1. 被覆銅: 通常、ポリウレタン(PUR)やポリ塩化ビニル(PVC)などで被覆されており、耐摩耗性があり、外部環境からの保護が得られます。一般的に電気配線に使用されます。
    2. エナメル銅: 薄い樹脂絶縁が施されており、小型の巻線やコイルに適しています。主に電子機器やモーター内の巻線に利用されます。
    3. 錫メッキ銅: 表面に錫メッキが施されており、耐食性が向上しています。これは屋外での使用や耐久性が求められる環境に適しています。
    4. 非被覆銅: 被覆がない純粋な銅線で、導電性が優れています。主に高導電性が求められる場合に使用されます。

    これらのタイプはそれぞれ異なる特性を持ち、要件によって選択されます。被覆の有無や種類、表面の処理は、銅線の特定の用途において重要な役割を果たします。

    Enamelled copper wire

    Enamelled Copper Wire

    Enamelled copper wire (ECW) has an enamel coating applied to it which makes it more resistant to corrosion. Some types of coated copper such as enamelled wire have an additional layer of insulation between the outer coating and the conductor itself. Some enamelled wires may also contain steel filaments inside them which provide increased strength and flexibility. This type of wire is commonly used in industrial applications where durability is key.

    Shop Enamelled Copper Wire

    Coated Copper Wire

    Coated copper wire (CCW) has a coating applied to it that provides additional properties such as increased corrosion resistance or reduced oxidation during use. Coatings may include tin plating or phosphor bronze plating. Copper wire can also be coated with plastic or vinyl to make it more flexible. This allows it to withstand high temperatures while still maintaining its electrical properties.

    Tinned Copper Wire

    Tinned Copper Wire

    Tinned copper wire (TCW) has a layer of tin plating applied to its surface which protects against corrosion. Tinned copper wire is coated in a thin layer of tin to prevent oxidation (the process by which oxygen attaches itself to metal). This makes it easier to solder because it prevents oxides from forming on the surface while soldering and protects against corrosion once installed.

    Shop Tinned Copper Wire

    Uncoated Copper Wire

    Uncoated or bare copper wire does not have any protective coating on it and can oxidize easily when exposed to air or water. This makes it typically unsuitable for use outdoors or in environments where there is a high level of moisture present.

    単線(ソリッド)と撚り線

    導体には主に単線(ソリッド)と撚り線の2つの主要な種類があります。

    単線導線(ソリッド銅線)

    単線銅線は、一本の堅い銅から製造されています。通常、ワイヤーが頻繁に曲がったり屈曲したりしないような用途で使用されます。撚り銅線よりも、耐久性が高く、腐食にも強い特長を持っています。

    撚り銅線

    撚り銅線は、柔軟性を高めるために撚り合わされた複数の小さな銅撚り線から構成されています。この柔軟性により、撚り銅線は一般的に交流送電線や低圧配電システムに使用されます。

    銅線のサイズ

    プロジェクトに適した銅線を選んだら、次は適切なサイズを測ります。AWG(アメリカン・ワイヤー・ゲージ)またはSWG(スタンダード・ワイヤー・ゲージ)のようなメートル法でサイズを測ります。AWGシステムは北米で使われ、メートル法は世界の他のほとんどの国で使われています。

    プロジェクトに適した銅線のサイズを選ぶには、考慮すべきいくつかの要素があります。それには以下のようなものがあります:

    1. 長さ:

      • 銅線の長さによって、どれだけの電圧を伝達できるかが決まります。
      • より大きなパワーが必要な場合は、より太い銅線を使ったほうが、オーバーヒートして機器を損傷することなく、より多くの電流を流すことができます。
    2. 太さ:

      • 太さによって、銅線を流れる電流の大きさが決まります。
      • 例えば、太いケーブルは細いケーブルよりも多くの電流を流すことができますが、スペースが限られている場合には理想的ではありません。
    3. 電圧:

      • 銅線の種類によって最大電圧が異なるため、回路に接続する前に適切なサイズを選ぶ必要があります。

    アメリカンワイヤーゲージ (AWG)

    銅線は、アメリカン・ワイヤー・ゲージ(AWG)システムを使ってサイズを決めることができます。AWGサイズは、金属片をコイルに巻いたときの太さや細さを示す指標としてよく使用されます。

    このシステムはワイヤーの直径に基づいており、それぞれの数字は直径の異なる範囲を表しています。AWGシステムでは、1から36までの数字で導体の直径を表します。これらの数字は、各番号がその前の番号より何倍小さいかを表しています。つまり、#1は#10の10倍小さく、これは断面積が100倍小さいことを意味します。

    メートルサイズ

    英国の銅線は通常メートル法で測定され、直径はミリメートルやAWG番号で表されます。このメートル法は、金属片が最も厚い部分で何ミリメートル厚かを示すものであり、銅線の直径も同様に測定されます。

    銅線の標準的なメートル寸法は、ワイヤーの直径に基づいていますが、整数ではなく10で割り切れる分数を使用します。例えば、1mm²のケーブルの直径は1ミリメートルです。日本の単位sq(スケア)と組み合わせると、銅線の断面積が何平方ミリメートルであるかが分かり、プロジェクトに最適なサイズを選ぶのに役立ちます。

    銅線メーカー

    人気のある銅線メーカーをご紹介します:

    もっと読む