検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年3月27日
      • 最終変更日 2024年3月27日
    • 1

    Eurocardsガイド

    Eurocards PCB Guide

    ユーロカード(Eurocard)PCBボードとは?

    ユーロカード(Eurocard)PCBは、その名前から想像がつくかもしれませんが、プリント基板(PCB)のヨーロッパ標準フォーマットです。標準化されているため、同じく標準化されたサブラックやシャーシに簡単に取り付けることができ、新しいハードウェアに対応する際に全体的な取り付けシステムを大幅に変更したり、アップグレードしたり、交換したりする必要がありません。

    ユーロカードという用語は、厳密には機械的なスロッティング/マウント・システムを指し、プリント基板から後続のコンポーネントへ出力信号を伝達するために使用される特定のコネクタを定義するものではありません(実際には、これらのコネクタ接点に割り当てられる信号のタイプも同じです)。

    このガイドでは、ユーロカードとは何か、現在の入手可能な種類とサイズ、そして現代の産業やセクターの大部分でハードウェア・ネットワークに使用されているユーロカードのさまざまな用途について詳しく見ていきます。

    ユーロカードの仕組み

    前述のように、ユーロカードという用語は、(同じく標準化された)シャーシやラックマウントに差し込むことができる、標準化されたサイズとフォーマットのプリント基板(PCB)を定義しています。これによって、複数の機器のセットアップや取り付けアレンジメントにおいて、非常に高い柔軟性と互換性を実現することができます。

    その結果、さまざまな産業機械、計器パネル、機器が、一般的なPCBサイズとレイアウトに対応する単一のユニバーサル・マウンティング・ソリューションとなり、費用対効果の向上という恩恵を受けることができます。

    標準的なユーロカードPCBは、適切なサブラック、シャーシ、PCBエンクロージャーに差し込むことができ、これらのラックマウントは一般的に、内部パネルの上部と下部にある多数のスロット付きカードガイドで構成されます。

    ユーロカードは、順番にこれらのガイドにスライドされ、水平に、または(より一般的には)端に立てられた状態でしっかりと固定され、むしろファイルが書類棚に収納されるように、効果的に筐体サブラックに収納されます。

    サブラックのリアパネルにあるコネクターは、PCBを挿入するたびにPCB上のコネクターとはまり、PCBの出力信号が必要に応じてネットワークを流れるようになっています。繰り返しますが、上述の通り、これらのコネクターは、ユーロカードそのものがそうであるように、技術的に標準化されているわけでも、普遍的なものでもありません。

    しかし、いくつかの広く使われているバリエーションがデファクトスタンダードになる傾向があり、ユーロカードPCBフォーマットをエンジニア、技術者、作業者にとって非常に便利な互換性を求める一般的な動きをサポートしています。

    ラックマウントケースとエンクロージャを見る

    ユーロカードにはどのような種類とサイズがありますか?

    厳密に言えば、「ユーロカード」という用語は、印刷基板の単一の標準サイズ、すなわち100mm x 160mm(厚さ1.6mm)を指します。これが基準または「シングル」タイプのユーロカードですが、現在市場で一般的に使用されている他の2つの互換性のある派生があります。 標準のシングルバージョンを含め、今日ほとんどのメーカーやサプライヤーが販売している3つのタイプ/サイズのユーロカードPCBは次のとおりです。

    • シングルユーロカード(寸法:100mm x 160mm x 1.6mm)、または3Uユーロカードとも呼ばれます。
    • ダブルユーロカード(寸法:233.4mm x 160mm x 1.6mm)、または6Uユーロカードとも呼ばれます。

    ハーフサイズユーロカード(寸法:100mm x 80mm x 1.6mm)

    注意:ユーロカードの説明やサイズによく見られる「U」とは、「ユニット」を意味し、1Uは44.45mmの高さです。これは、19インチラックの1ユニットの高さに相当します。

    • 3Uのサブラックは133.35mm(5.25インチ)の高さであり、したがって高さ100mmの3Uユーロカードを収納することができます。
    • 同様に、6Uのサブラックは高さ266.70mmであり、233.35mmのダブルサイズ(6U)のユーロカードを収納することができます。

    このガイドの後半では、ラックの寸法についてさらに詳しく説明します。 ユーロカードアーキテクチャに最も一般的に関連付けられているコネクタシステムには、元のDIN 41612コネクタ(IEC 60603.2として標準化されています)があります。ユーロカードの最も一般的なサイズはシングルサイズですが、市場には他の2つのサイズもあります。 DIN 41612コネクタは、ラックベースの電気システムで非常に広く使用されており、特に[PCBコネクタ](PCB connectors)やマザーボードで、信頼性のあるボード間リンクアップを提供するのが特長です。これらのコネクタの標準的な性能は、1ピン当たり2Aの電流容量と、500Vの動作電圧です。(これらの数値は、ハードウェア要件、操作の安全性、環境条件に関する場合によって変わることがあります。) 後のセクションで、DINコネクタについてより詳しく見ていきます。

    ユーロカードの用途とアクセサリ

    前述の通り、ユーロカードは標準化されたサイズとラックマウントソリューションにおける広範な互換性と柔軟性を備えており、電気、コンピューター、産業、生産環境など、さまざまな分野で広く利用されています。

    ユーロカード形式は、ほぼすべてのセクターでネットワークやシステムの設計と接続をはるかに経済的にします。これにより、カスタム製のエンクロージャーなどの高価な回避策の必要性が大幅に減少し、エンジニアやシステムビルダーが幅広く互換性のある部品やコンポーネント、適切なコネクタやハウジングシャーシを簡単かつ迅速に入手できるようになります。 その結果、ユーロカード形式は、

    • 工場および生産環境の機器(特に工場用電力リレー)、
    • コンピューター部品および周辺機器(特にバックプレーンおよびマザーボードアセンブリ)
    • 産業制御(特にDCSシステム)
    • 安全保障システムに使用されるハードウェア
    • 航空宇宙アプリケーションおよび高速列車
    • 医療および研究室機器
    • 基地局および家庭/オフィスの通信機器
    • スイッチングシステムおよびその他のモジュラーラックシステム
    • データセンター、ストレージ、サーバー環境など

    多くの産業およびセクターで広く使用されています。

    ユーロカードと一緒に必要なものは?

    標準化されたユーロカードPCB構成は、異なる産業やアプリケーションの異なるネットワーキングノードにカスタムブラケット、シャーシ、エンクロージャーを構築する必要性を大幅に削減します。 これ自体がエンジニアにとって非常に便利ですが、ユーロカードPCB形式が真価を発揮するのは、他の一般的に使用されるコンポーネントやアクセサリーと組み合わせて、完全な自己完結型ネットワークハブやユニットを作成する場合です。 ユーロカードの設定を決定した後に購入する必要がある主な2つの他のコンポーネント/ハードウェアタイプは、DINコネクターとシャーシマウントまたはラックです。

    DIN 41612コネクタ

    ユーロカードPCBの用途によって異なる主な部品は、コネクタのタイプです。前述したように、DIN41612コネクターはユーロカードで使用される最も一般的な規格であり、以下のような形式で利用可能です:

    • 基板対基板
    • 電線対基板
    • リボンケーブル対基板
    • 高電流コネクタ

    ユーロカード・ボードで使用するDIN 41612コネクタを選択・購入する際に注意すべき項目には、以下のものがある:

    • コンタクト数
    • ハウジング材料:市場には、金属とプラスチックの両方の複数の異なるタイプを含む、多くのハウジング材料の種類がある。
    • アングルコネクターかストレートコネクター
    • オスコネクターかメスコネクター

    最後に、コネクター自体には、以下のようなさまざまな実装形態がある:

    • ケーブルマウント
    • パネルマウント
    • スナップピンマウント
    • スルーホール

    ユーロカードサブラックとエンクロージャ

    ラックフィットエンクロージャーとシャーシマウントは、特殊な設置装置で、スロットを介して挿入、使用されるPCBの保護およびハウジングとして使われます。PCBだけでなく、以下のような標準的な19インチラックマウント機器を幅広く使用できるように設計されています:

    • サーバー
    • ルーター
    • 電源
    • UPS(無停電電源装置)システム
    • スイッチまたはネットワークハブ
    • オーディオ/ビデオユニット

    ラックマウント、サブラック、エンクロージャーは、コンポーネントやハードウェアを保管・保護するためのモジュール化されたソリューションとして使用する必要があります。標準化された電子機器ラックでは、1ラックユニットの高さを定義するために1Uという用語が使用されます。 ユーロカードに対応したエンクロージャー、キャビネット、コンポーネントのサイズは、1U、2U、3U、4Uと記載されています。いずれの場合も、コンポーネントを設置できる高さ、またはコンポーネント自体の高さを指しています。

    このガイドでユーロカードのサイズに関する前の章で説明したように、ラックの高さ1Uは44.45mmに相当します。この標準化されたサイズは、基本的なラックにも、キャビネット全体(前面に1つ以上のドアを備えたラックマウント筐体)にも適用されます。 ユーロカード・ラック・フィッティング・ケースのフロントパネルは通常、あらかじめ穴が開けられており、業界標準のレイアウトでコンポーネントやハードウェアを簡単に取り付けられるようになっています。通常は上部と下部に、場合によっては左右どちらか一方に換気スロットが内蔵されており、負荷がかかっても電子機器を冷却できるように設計されています。ケースやエンクロージャーには、ラック内で機器が移動するのを防ぐためのネジも付属しており、さまざまな構成で幅広く利用できます。

    ラック取り付けケースとエンクロージャーは、ラックマウントユニットの内部に取り付けられ、機器の固定、保管スペースの節約、整理整頓、簡単なメンテナンスや再構成のためのアクセス、ラックマウントのハードウェア、機器、コンポーネントの保護を行います。これらの製品は、以下のような非常に幅広い産業や分野で使用されています:

    • 衛星通信基地
    • データセンター
    • オフィス本部やその他のネットワークハブ
    • ライブパフォーマンス、テスト、測定環境
    • コンピューターやサーバー環境を含むマシンルーム

    ユーロカードPCB、DIN41612コネクター、ユーロカード対応サブラック、エンクロージャー、シャーシマウントの購入と設置に関するあらゆる側面について、詳しい情報とアドバイスをいつでもご提供いたします。ネットワークノードの設置を完了するために必要なハードウェア、取り付けソリューション、コンポーネント製品について、さらにご質問がある場合は、いつでも当社の専門カスタマーサポートチームにお問い合わせください。

    人気製品

    以下のリンクから、人気製品をご覧いただけます:

    関連ガイド