検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年4月26日
      • 最終変更日 2024年4月26日
    • 1

    ファン・スピード・コントローラーガイド

    Fan Speed Controllers Banner

    テクニカルサポートチームリーダー、ジェイ・プロクター(Jay Proctor)氏のレビュー(2023年2月)

    ファン・スピード・コントローラーとは?

    ファンスピードコントローラーは、遠心ファン、換気扇、プロペラファン、軸流ファンなど、さまざまな種類の電動ファンの速度を制御するために使用されます。ファンの回転数を増減させることで、機器の消耗を抑え、騒音レベルを下げ、エネルギーを節約します。可変式のモデルは、状況に応じて動的に回転数を調整することができます。一方、使用可能な回転数が設定されているモデルもあります。無段階調節モデルは、0~100%の間で無制限に調節できます。

    別名としては、ファンレギュレーター、ファン・スピード・レギュレーター、ファンコントローラーなどがあります。

    ファン・スピード・コントローラーの用途は?

    Fan Speed Controller

    ファン速度コントローラーは、さまざまな環境で使用されています。例えば、以下のようなものがあります:

    • 暖房、換気、制御(HVAC)システムの換気扇の制御:建物内の空気の循環や換気を調整し、快適な室内環境を維持するために使用されます。
    • ノートPCやデスクトップPCのCPUファンの回転数を監視・制御する:コンピュータのCPUは通常多くの熱を発生するため、オーバーヒートを防ぐには厳密な温度制御と換気が必要です。PC内のサーマルコントロールファンはケースファンとも呼ばれ、向きを変えて換気と放熱を最大化します。
    • 家庭や商業環境におけるその他の冷却ファン(天井ファンなど)の制御:部屋や建物全体の温度や空気の流れを調整して、快適な環境を確保するために使用されます。

    ファン・スピード・コントローラーの仕組み

    ファン速度コントローラーは、主に5つのタイプに分けられます。

    • 従来型:電気抵抗に依存し、調節可能なダイヤルやトグルに接続された有線コントローラ回路を使用します。これらの装置には、電流に対する抵抗の量が異なるワイヤスプール(導線)が含まれています。ファン速度制御スイッチのダイヤルを調整すると、導線が特定のファンと整列し(直列に配置すると呼ばれるプロセス)、新しい電気抵抗レベルがファンに到達する電力を変更し、それによって速度が変わります。電気抵抗のレベルが高くなると、速度が低下するか、ファンのスイッチが完全にオフになります。しかし、この電気抵抗は熱を発生させるため、ファンの回転数を下げることで節約できるエネルギーに匹敵するエネルギーを使用する可能性があります。
    • コンデンサベース:電圧の変動に応じてファンの速度を調節し、電気抵抗による熱やエネルギー損失を回避します。コンデンサーはエネルギーを電荷として蓄え、小型で速度を細かくリニアに制御できます。
    • サーモスタット式:温度に直接反応し、あらかじめ定義された設定に従ってファンのオン/オフを切り替えます。これにより、使用レベルが低いときのファンのノイズが低減されます。
    • タイムスイッチ・コントローラー:電気タイマーを使用し、ファンを特定の時間と速度で動作させるよう事前に設定できます。
    • パルス幅変調(PWM):デジタル技術を使用し、マイクロコントローラーユニット(MCU)がファンの速度を制御します。PWM技術は、短い変調された電圧パルスを使用し、アナログスタイルの制御出力を生成します。一度動き出すと、慣性により、変調による短時間の停電の間でもファンは回転し続けます。マイクロコントローラーは、ファン速度ソフトウェアと連動して、冷却ファンをその場で素早く調整することができます。

    ファン・スピード・コントローラーの種類

    他のファン部品と同様にスピードコントローラーは、さまざまなデザインが用意されており、異なる環境に対応しています。以下に、主なデザインをいくつか紹介します。

    基板型ファンコントローラ

    電子ファン・スピード・コントローラーは、小型化設計を採用しており、その主な目的は、多くのコンピューター・プロセッサー、グラフィック・カード、回路基板などから発生する大量の熱を効率的に放散することです。このコントローラーは、ソフトウェア制御の温度センサーとパルス波変調技術を組み合わせてファンを制御し、デバイス内の熱レベルの変化に応じて連続に素早い調整を行います。

    バリアック式ファン・スピード・コントローラ

    バリアックデバイスは、ファンの回転数を制御するためにファンへの電力供給を継続的にカットします。これらの手動調整可能な装置は、通常、十分な電流で最大2台のファンを制御できます。バリアックデバイスは、複数のワイヤーコイルで構成された電気トランスを含んでいるため、比較的重量があります。

    ハイブリッドファンスピードコントローラ

    ハイブリッド・ファン速度コントローラーは、従来のバリアック式トランスを使用して可変速度ファン制御を行いますが、この制御は電子制御回路によって行われます。これにより、ファンブレードがより安定し、システムが温度変化により動的に対応できることが可能となります。

    Fan Speed Controller Brands

    主要なファンコントローラーブランドは以下の通り:

    最適なファン・スピード・コントローラーとは?

    ファン回転数コントローラを選ぶ際には、お客様固有のニーズと要件を十分に考慮することが重要です。使用するファンのタイプやセットアップのサイズ、必要な制御レベルなど、すべての要素を考慮することが重要です。

    まず、互換性を確認する必要があります。制御したいファンと完全に互換性のあるモデルを選ぶことが重要です。つまり、ファンの数、電圧とアンペア数、その他の特定の機能や接続との互換性を確認する必要があります。

    また、必要な制御レベルも考慮する必要があります。基本的なオン/オフ機能を提供するファンコントローラもあれば、複数の回転数設定や遠隔操作機能など、より高度な制御を提供するものもあります。

    当社では、お客様のニーズに最も適した製品を特定できるよう、幅広いファンコントローラを取り揃えています。お客様のニーズに合ったコントローラを見つけるために、様々な機能や性能を備えたモデルを提供しています。

    よくある質問

    関連ガイド