検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年11月1日
      • 最終変更日 2023年11月1日
    • 1

    ロードバンク・テストとは?

    ロードバンク・テストについて知っておくべきことをすべて学びましょう。

     Load Banks Banner

    テクニカルサポートエンジニア、カール・ラルフのレビュー (2022年11月)

    ロードバンクは、発電機、バッテリー、無停電電源装置(UPS)など、接続された電源に電気負荷をシミュレートして加える装置です。電源が通常運転時に受ける需要を再現することで、ロードバンクは主電源システムに接続することなく、電源の効率や性能をテストするのに役立ちます。

    携帯型と固定型があるロードバンクは、データセンター、製造業、石油・ガス産業など、さまざまな電気アプリケーションで不可欠な試験装置です。電源の試験にロードバンクを使用することで、緊急時や予期せぬ供給障害時に重要なシステムの性能が低下することがなくなります。

    このガイドでは、ロードバンクがどのように機能するのか、電源のテストにどのように使用できるのか、そしてニーズに合ったオプションをどのように探せばよいのかを具体的に説明します。

    ロードバンク・テストを行う理由

    ロードバンク試験は、さまざまな電源に対して実施することができ、定期的に実施することが推奨されます。

    • 期待どおりの性能を発揮するかチェック:設置したばかりであろうと、緊急時や極端な状況下でのみ使用される場合であろうと、ロードバンク試験は、電源が期待を裏切らないことを確認するのに役立ちます。演習期間とは異なり、負荷バンクでは、電源が動作しなければならない条件と同等の負荷の下で電源をテストすることができます。これにより、予期せぬシャットダウンを避けることができ、バックアップ電源の場合には特に重要です。
    • システムの弱点を特定する:電源は長年、何の問題もなく稼動しているかもしれません。しかし、標準的なテストやメンテナンスプログラムでは発見できない問題があるかもしれません。ロードバンク・テストにより、チームは潜在的な問題を特定し、ダウンタイムが発生する前に修正することができます。
    • ディーゼルエンジンのウェットスタッキングを避ける:電源がディーゼルエンジンを使用している場合、未燃焼燃料がシステム内に残るウェットスタッキングが発生し、損傷を引き起こし、効率を低下させる危険性があります。数年に一度、何時間かの負荷バンクテストを実施することで、電源が適切な負荷下に置かれ、すべての燃料を使用し、ウェットスタッキングを回避していることを確認することができます。

    つまり、ロードバンク・テストは、電源が長期的あるいは緊急的な状況において効率的かつ安全に機能することを保証するのに役立ちます。

    ロードバンク・テストの方法

    使用する電源やシステムによって、試験を行うために必要なロードバンクの種類は異なります。ロードバンクは、可動性と試験の種類という2つの点で分類されます。固定型、ポータブル型、トレーラーマウント型、ルーフマウント型、ダクトマウント型のロードバンクがあり、電源がどこにあっても定期的に試験を行うことができます。

    また、実施したいテストのタイプに応じたオプションもあります。

    • 抵抗型:最も一般的なタイプのロードバンクで、電源を100%の容量でテストし、余分な電気エネルギーを熱に変換するために抵抗を使用します。
    • リアクティブ:これらの負荷バンクは、最大75%の容量で電源をテストし、電気を磁場に変換します。
    • 抵抗・反作用の組み合わせ:2つの異なるタイプのロードバンク技術を組み合わせることで、より広範囲の変数をテストすることができます。
    • 誘導性:ワイヤーコイルを使用することにより、これらの負荷バンクは電圧の後に負荷電流をピークに至らせ、遅れ力率を測定します。
    • 容量性:これらの負荷バンクのコンデンサは電荷を蓄え、電流が電圧より先にピークに達することを可能にします。これにより、ユーザーは主要な力率測定を得ることができます。

    ニーズに合ったロードバンクを選ぶことで、必要な測定値を確実に得ることができ、電源の性能を確実に発揮させることができます。

    ロードバンク試験手順

    具体的な負荷バンク試験装置や実施手順は、セットアップや必要な測定の種類によって変わります。しかし、発電機、バッテリー、UPSなど、試験する電源の種類ごとに従うことができる一般的なガイドラインがいくつかあります。

    発電機テスト用ロードバンクとは?

    各発電機には製造者の指示がありますが、ほとんどのロードバンク試験は以下の手順で実施できます:

    • 適切なサイズのケーブルで負荷バンクを発電機に接続する
    • 発電機の出力ブレーカーを「オフ」に設定し、負荷バンクの非常停止ボタンが押されていないことを確認する。
    • 負荷バンクの電圧を発電機の出力、または実行する試験の種類に適した出力に合わせます。
    • 適切な負荷容量に達するまで、コントロール電源と負荷スイッチをオンにする。
    • 各負荷スイッチを切り、最後に主電源を切る前に、設定した時間テストを実行する。

    バッテリーバンク負荷試験

    バッテリーの負荷テストを行う場合は、以下のアドバイスとともに、メーカーのガイドラインに従う必要があります:

    • DC負荷バンクを使用して個々のバッテリーのテストを実行する
    • テスト結果を測定できるベースライン情報(例えば、キャパシティ)があることを確認する。
    • バッテリーの性能、メンテナンス、テストのガイドラインを定めた業界標準を認識しておくこと

    UPSロードバンク試験

    メーカーのガイドラインに記載されているUPSロードバンク試験手順と並行して、以下のアドバイスを考慮することが重要です:

    • AC負荷バンクを使用してUPS全体をテストする
    • 各コンポーネント、エンクロージャー、周囲の状況を定期的に目視チェックし、メンテナンスや効率に関する問題があれば、事前に対処する。
    • 高度なUPS監視システムを導入することで、技術者チームがUPSの状態を把握し、あらゆる問題を警告することができます。

    適切なタイプの負荷バンクを選択し、メーカーの指示に従うとともに、これらのテストを定期的に実施することで、電源の効率の概要を把握し、必要なときに十分かつ安全に動作させることができます。