検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年12月21日
      • 最終変更日 2024年4月25日
    • 1

    産業用センサーの概要

    RFIDチップから湿度計まで - これが正しいセンサーの選び方を紹介します。

    Published February 2022

    半導体の進歩により、どんなに小さな機器でも加速度センサー、モーションセンサー、静電容量式タッチスクリーンを搭載できるようになり、これによってスマートフォンやタブレットなどのデバイスがこれまで以上に使いやすくなりました。

    しかしながら、近接センサーやスイッチは産業環境やプロセスにおいても極めて重要です。これらのデバイスは機械の安全性だけでなく、それを操作する人々の安全性も確保する役割を果たしています。

    センサーとは何か?

    「センサー」という用語は、通常、物体や環境の特定の物理的なまたは化学的なパラメーターや特性を独立して検出するためのあらゆる技術コンポーネントを指します。例えば、温度、明るさ、加速度などが該当します。

    この文脈では、センサーは私たち自身の感覚器官に似ていますが、重要な違いは、目に見えないものや人間にとって危険なものを検知できるという点です。

    センサーの重要な特性は、測定データを信号や視覚的な表示に変換する能力です。これらの変換されたデータは、オペレーターや電子機器によって意味のある情報として解釈されます。

    言い換えれば、センサーは常にトランスデューサーであり、ある形のエネルギーや刺激を別の形に変換する装置なのです。

    センサーの機能と種類

    Proximity Sensor

    すべてのセンサーに共通する重要な機能は変換です。センサーは物理的な物体や量を検出し、測定します:

    • RFID(Radio Frequency Identification)チップとして知られる特別に設計されたラベル上の電子識別コード
    • 物体、液体、人の熱量
    • 電子的に監視された視野内での物体、人、動物の動き
    • 物体が受けている加速度の種類(自由落下や回転など)

    これにより、センサーは物理的な情報を電気信号やデジタルデータに変換し、その情報を人が理解できる形にします。これは、センサーが様々な用途で利用される理由の一つです。

    産業機械にモーションセンサーを組み込み、安全スイッチに接続することは、機械の異常な動きを検知して安全なシャットダウンを可能にします。これにより、機器の損傷や作業員への危険を防ぐことができます。モーションセンサーが異常を検知した場合、これは信号に変換され、安全スイッチによって機械が停止されます。

    センサーが測定した値を非人間的な装置への信号に変換するだけでなく、多くのセンサーベースのシステムは測定値を人間のオペレーター向けの目盛りやディスプレイにも変換します。例えば、水銀温度計は水銀の膨張や収縮を読み取り可能な目盛りに変換し、温度を示します。水銀が膨張または収縮すると、温度目盛りが上昇または下降します。

    センサーの重要な特性の一つは、直線性です。温度計や熱電対などのセンサーは、物理的変化が測定対象物、力、動き、放射線の変化に正比例するという特性を示します。これにより、センサーは確立された尺度に適合するように注意深く校正されます。

    エレクトロニクスの進化する世界では、センサーは様々な領域で不可欠な役割を果たしています。加速度センサーは携帯電話のディスプレイを正しい向きで表示するために使用され、医療機器、航空宇宙工学、自動車の安全性、ロボット工学など多岐にわたる分野で広く活用されています。

    感度

    Flow Sensor

    媒体の大きな変化に比べて、出力の変化が小さくなります。一方で、高感度のセンサーは微小な変化にも反応し、それによって小さな出力変化が生じます。感度はセンサーの性能を決定するため、使用環境や測定対象によって適切な感度を選択することが重要です。

    直線性もセンサーの性能を評価する上で重要な要素であり、通常は限られた範囲内で維持されます。範囲を超えると、精度が低下する可能性があります。センサーメーカーはこれらの性能特性を考慮してセンサーを設計し、製造します。

    また、センサーは測定対象に与える影響も検討する必要があります。例えば、水銀温度計の場合、温度計を熱湯に浸すと、液体が熱エネルギーを吸収して冷やすことがあります。これはセンサーが測定する媒体に変化をもたらし、その影響を正確に補償する必要があります。

    センサーの影響を最小限に抑えるためには、センサーの小型化が一つの解決策となります。物理的に小さなセンサーは、測定対象に対する物理的な影響を最小限に抑えることができます。この小型化は、マイクロエレクトロメカニカル・システム(MEMS)技術によって実現されています。MEMS技術は、微細なスケールでセンサーを構築することを可能にし、これらのセンサーは通常、大型のものに比べて応答時間が速く、感度が高い特徴を持っています。

    MEMSセンサーは、例えば加速度センサーやジャイロスコープなど、様々な種類があります。これらの小型センサーは、スマートフォンやウェアラブルデバイス、自動車の安全機能など、多岐にわたる応用分野で使用されています。MEMS技術の進展により、センサーの小型・高性能化が促進され、新たな可能性が開かれています。

    解説:センサーの仕組み

    センサーはさまざまな形状やサイズで提供され、広範な媒体や特性を測定するために使用します。異なる種類には湿度計や水分計(水分測定用)、ジャイロスコープ(回転測定用)、電流・電圧センサー、圧力センサー、位置センサー、レベルセンサー、そして流量センサー(流体管理用)が含まれます。 以下の記事でいくつか最も一般的なセンサータイプについて詳しく説明します:

    RFID チップ

    種類**:** パッシブ型(RFIDリーダーからの質問信号を受信)、電池駆動アクティブ型(一定間隔でID信号を送信)

    何を検出するか: RFIDチップは、RFIDリーダーからの受信質問信号に反応する

    説明: RFIDチップは、単一のシリアル番号のような単純な電子的にコード化されたデータや、RFIDリーダーで検出・表示され、より複雑な製品の説明を格納することができます。

    温度センサ

    種類: 温度計、熱電対、測温抵抗体(RTD)には、それぞれ接触式と非接触式があります。

    検出するもの: 物理的な物質の膨張や収縮、または導体の電気伝導度の変化により、物体や媒体中の熱エネルギーの変化を検出する。

    説明: さまざまな温度センサーは、異なる熱環境に適用できるように設計されています。例えば、熱電対やRTDのように非常に高温で高感度・高精度を維持するものもありますし、多くの温度計のように低温で高感度を維持するものもあります。

    加速度センサー

    種類: 圧電、ピエゾ抵抗、磁気抵抗、ホール効果、熱伝導、容量性の各種センサーが存在します。

    何を検出するか: 振動、回転、傾斜、重力、自由落下、衝突による加速度運動。センサー内のバネ付きプルーフロードのたわみが、加速度的な力に応じて変化します。

    説明: プルーフロードのたわみは、センサーによってその原因となった加速力の測定値に変換されます。また、センサーは加速が発生した平面を考慮します。

    赤外線センサー

    種類: 受動型(物体からの赤外線熱放射を受信)、能動型(LEDまたは赤外線レーザーで赤外線を放射)のPIRセンサーがあります。

    検出対象: 波長範囲0.7~14μの赤外線放射

    説明: PIRセンサーは、可視赤色光の波長以下の放射を検出します。これは、赤外線カメラのように赤外線を画像に変換するか、セキュリティシステムの一部として、動く侵入者の存在を検知するために使用されます。

    モーションセンサー

    種類:

    ローカルセンシング(LEDまたはレーザーからの可視赤外光ビーム、圧電、ピエゾ抵抗、接触スイッチ)、エリアセンシング(Video、アクティブまたはPIRセンサー、超音波モーションディテクター、マイクロ波ドップラーセンサー)のモーションセンサーが存在します。

    何を検知するか: 物体、人間、動物の動き

    説明: モーションセンサーは、指定されたエリアまたは視野内の動きを電気信号に変換し、セキュリティ、照明オートメーション、自動ドア、機械の安全シャットダウンスイッチなど、さまざまなアプリケーションやセンサーシステムへの入力として機能します。

    モーションセンサを見る

    主要なセンサーメーカー

    製造業における産業用センサー

    エンジニアリングの分野では、センサー・ソリューションが最も独創的な方法で使用され、効率を改善し、人件費を削減するために役立っています。例えば、RFIDセンサーはスマートフォンに組み込まれ、カードレスの決済システムを実現し、セキュリティ手続きを大幅に簡素化しています。これにより、必要なRFIDチップが提示されたときに、安全なエリアのゲートやドアを自動的に開けるシステムの自動化が可能になっています。また、RFIDは物流や輸送、クロスドッキングプロセスの革新にも貢献しています。

    産業用センシング・ソリューションは、以下に詳述するように、多くの異なるタイプのアプリケーションで使用されています:

    • 加速度センサーは、デバイス・ディスプレイの自動回転だけでなく、最新の航空宇宙機器のナビゲーションシステムにも広く使用されています。
    • 赤外線センサーは、重機や電気機器に組み込まれ、異常で危険な温度が発生した場合に安全なシャットダウンを作動させることがあります。赤外線センサー(および赤外線カメラ)は予防保全にも使用されています。
    • モーションセンサーは、シャットダウンスイッチに配線されている場合、機械部品の潜在的に危険な動きを検出し、商業用セキュリティシステムで侵入者検知にも使用されています。
    • 温度センサー(例:熱電対)は、化学工学プラントで使用され、非常に高い温度に耐え、微小な熱変化を監視するのに理想的です。
    • 光電センサーは、貨物用エレベーターなどで固形物体を検出するために使用されます。

    最先端のスマートセンサーは、産業オートメーションやIoTアプリケーションに不可欠です。

    センサー製品

    RTD センサ

    RS PRO のRTDセンサは、国内外において高い評価を得ています。目的に応じて様々な種類をご用意しています。

    RTD センサを見る