検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年2月26日
      • 最終変更日 2024年4月5日
    • 1

    「SoM」はなぜ必要?基本概念や応用される分野・システムについても解説!

    SoM(System on Module)とは、組み込み系のシステムを一枚の基板に収めたものです。当記事では、SoMの基本概念や必要性、応用例について解説します。

    Aluminium Capacitors Guide Banner

    SoMとは?

    SoM(System on Module)とは、プロセッサコア、通信インターフェース、メモリブロックなど、組み込み処理システムの主要コンポーネントを単一ボードに搭載した、量産対応可能なプリント回路基板(PCB)です。

    これは、システムオンチップ(SoC)に加えて、メモリ、クロッククリスタル、パワーレギュレータなどのサポートコンポーネントを含むボードで、最終製品の一部品として組み込まれて動作します。

    SoMは、組み込みシステムの開発において、カスタム回路基板の設計と製造という時間のかかるプロセスを簡素化し、製品ライフサイクル管理の簡素化や部品表(BOM)コストの削減にも寄与します。

    SoMを見る

    SoMの必要性

    SoMの必要性はその利便性と効率性にあります。SoMは、製品化までの時間短縮とコスト削減を可能にする優れたツールです。

    エンベデッドシステムを構築するためには通常、カスタムボードの設計と製造が必要となり、これには大量の時間とコストがかかります。しかし、SoMはこの手間を大幅に削減します。

    ユーザーの要件に応じたSoMを選ぶだけで、エンドシステムをすぐに稼働させることが可能になります。

    さらに、SoMのデザインはモジュール化されているため、製品ライフサイクルの管理が容易となり、BOMコストの削減にも寄与します。

    SoMの必要性はソフトウェア開発者、ハードウェア開発者、AI開発者のそれぞれにとって異なる形で現れます。

    まずソフトウェア開発者は、SoMを用いることでリアルタイムデータ処理が可能なエッジコンピューティングを実現できます。

    次にハードウェア開発者は、SoMを通じて複雑なPCB設計や統合作業を省略し、効率的に製品を完成させることができます。

    最後にAI開発者は、ビルド済みアプリケーションを利用することで、高効率かつ高性能なシステムを簡単に構築できます。

    SoMの応用例

    SoMの応用例は多岐にわたります。

    SoMは、一つのコンパクトなモジュール内にプロセッサーやメモリ、電源管理、インターフェースなど必要な機能を統合した製品で、これにより開発期間の短縮やコスト削減が可能となります。そのため、IoTデバイスや産業用機器、医療機器など、様々な分野で応用されています。 

    ここでは、SoMの具体的な応用例について紹介します。

    カメラ

    最新のセキュリティカメラシステムは、映像を認識し、それを機械学習を用いて分析する能力を持っています。これにより、監視システムが異常行動を素早くキャッチし、適切なアラートを発生させることが可能となります。

    この先進的な機能の背後にはSoMが存在します。SoMは、カメラが撮影した映像をリアルタイムで処理し、有用な情報を抽出する役割を果たします。

    これはエッジコンピューティングの一環であり、デバイス自体がデータを分析し、クラウドへのデータ転送を必要としない新しい技術パラダイムです。

    しかし、このシステムは単に映像を分析するだけでなく、人間の顔や物体、さらには特定の行動パターンを認識する能力も持っています。このような高度なビデオ分析技術は、従来のセキュリティシステムでは実現できなかった、より細やかで効率的な監視を可能にします。

    マシンビジョン

    在庫検査から署名認識、不良検出に至るまで、これらのプロセスはマシンビジョンの力を借りて効率化され、精度が向上しています。しかしながら、これらのシステムにはデータを即時に分析し、センサー機能を再構成する能力を持つエンベデッドシステムが必要です。

    これは、往々にして高コストとなり、ビジネスの規模や利益に影響を及ぼす可能性があります。

    ここでSoMの重要性が浮かび上がります。SoMは、これらの高度な機能を持つエンベデッドシステムを、比較的低コストで実現するためのソリューションです。SoMを使用することで、企業はマシンビジョンを最大限に活用しながらも、コストを抑えることが可能となります。

    スマートシティ

    スマートシティの概念は、都市のあらゆる要素を効率的に管理し、市民の生活を向上させるための最新の技術を活用することに基づいています。

    その中心にあるのが、SoMの導入です。SoMは、都市の公共施設や交通機関などのあらゆる情報を把握し、管理するための重要なツールとなっています。

    センサーは都市のあらゆる角度に設置され、一定の間隔でデータを収集します。これらのセンサーはSoMと連携しており、収集されたデータはリアルタイムで解析され、必要なインサイトを提供します。

    これにより、都市のエネルギー効率を向上させるための戦略を策定したり、交通渋滞を緩和するための最適なルートを提供したりすることが可能になります。

    モーター制御

    SoMの応用例として、特に注目すべきはモーター制御の領域です。電気モーターは公共交通機関や風力タービンのような発電システム、工場の自動化装置、物流ロボット、医療機器、農業や物流用の航空システムなど、社会のあらゆる分野で不可欠な存在となっています。

    これらの広範なアプリケーションの構築には膨大な時間とリソースが必要ですが、SoMの使用によってそのプロセスは大幅に効率化されます。

    具体的には、SoMを使用することで、新しいペリフェラルを追加する際に最新の規格に迅速に適応する柔軟性が得られ、開発者はニーズに応じてエンドシステムの電力と性能要件を微調整することが可能になります。

    人気のメーカー・ブランド

    まとめ

    SoMとは、主要な機能を一つに集約したコンピュータモジュールのことを指します。一般的には、CPU、メモリ、そしてI/Oインターフェースなどの電子部品が一つの基板上に搭載されています。単体では完全に機能できませんが、適切なエンドシステムに統合することで真価を発揮します。

    SoMの大きな特徴はその拡張性と柔軟性です。基板に接続することで、さまざまな機能を追加したり、システムをカスタマイズしたりすることが可能になります。これにより、新製品を開発する際の設計時間やコストを大幅に削減できます。 

    また、将来的なアップグレードや機能追加も容易に行えるため、製品の寿命を延ばすことが可能です。これらの利点から、産業用コンピュータや組み込みシステムの分野で広く活用されています。

    関連ガイド