検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年12月4日
      • 最終変更日 2023年12月6日
    • 1

    Wi-Fi Routers Guide

    Discover Wi-Fi routers for business in our guide, including the best Wi-Fi routers and security tips.

    Published February 2022

    最近では、Wi-Fiルーターはビジネスの中心にあります。オフィス、商業施設、または産業環境であっても、これらのデバイスはビジネスをつなぎとめるために不可欠です。 そのため、さまざまなタイプのルーターを理解し、Wi-Fiルーターを選ぶ際のポイント、そしてこれらがビジネスにどのように利益をもたらすかを理解することが重要です。このガイドでは、要件に最適なルーターを見つけるために知っておくべき主要な機能について説明しています。

    Wi-Fiルーターとは何でしょうか?

    Wi-Fiルーターは、インターネット接続をWi-Fi信号に変換する電子デバイスです。これは、ルーターとワイヤレスアクセスポイントの機能を兼ね備えた二つの役割を果たします。ワイヤレスルーターは、複数のデバイス間でインターネット接続を共有するために不可欠です。ルーターの基本的な役割は、インターネット接続をすべての接続されたデバイスに転送することです。 最近では、多くの状況でインターネットに接続するための標準的な手段となっています。有線ルーターもまだ利用可能ですが、時代遅れであり、ワイヤレス接続よりもはるかに柔軟性がありません。現代のワイヤレスルーターは通常、複数のイーサネットポートを提供しており、有線ではなくワイヤレスを選択することが一般的に推奨されています。

    Wi-Fi ルータ

    Wi-Fiルーターの役割は何ですか?

    ルーターは、PCなどネットワークに接続されたさまざまなデバイス間でインターネット接続を共有するために設計されています。これらはケーブルを介してモデムに直接接続され、インターネットからデータを受信または送信することができます。その後、ルーターは接続されたデバイスと通信して、インターネットアクセスを可能にします。

    Wi-Fiルーターの設定、接続、インストール

    現代のルーターは一般的に使いやすく、設定も簡単で、多くはプラグアンドプレイの機能を提供しています。

    インターネット回線がルーターに接続されると、データはワイヤレスでルーターに送信されます。そのデバイスは次にデータを無線信号に変換し、それがWi-Fiネットワーク上のインターネット接続デバイスによって送信および受信されます。

    セットアップとインストール

    どんな機器でも、正しいセットアップと動作を確認することは重要です。導入時の考慮事項には以下があります:

    • 場所:

      信号の性能を最大限に引き出すために、新しいルーターは障害物から離れた中央の場所に配置されるべきです。また、ワイヤレスの干渉を引き起こす可能性のある他のデバイスからも離れているべきです。

    • アップデート:

      デバイスメーカーから提供される可能性のあるファームウェアのアップデートを定期的にインストールするようにしてください。これにより、最適なパフォーマンスが得られます。

    • セキュリティ:

      セキュアなWi-Fiネットワークはビジネスにとって不可欠です。デフォルトのルーターパスワードを変更し、追加のセキュリティプロトコルをアクティブにしてください。ユーザー、ゲスト、およびネットワーク全体を保護するために、WPA2は最低限必要です。

    機能と接続

    ビジネス向けの一般的なWi-FiルーターオプションにはVLAN(仮想ローカルエリアネットワーク)があります。これらの仮想ネットワークはWi-Fiネットワーク上のトラフィックを分離することができます。これは複数の部門を持つ大企業や、たとえば機密情報を通常のインターネットトラフィックから分離したい場合に使用されます。

    一部のWi-FiルーターにはUSBポートも搭載されています。これはUSB経由でプリンタなどのデバイスとの接続を共有するのに使われます。ネットワーク対応でないハードウェアにとっても費用対効果が高く、それ以外の場合に発生するかもしれない接続の問題のトラブルシューティングにも役立ちます。代替として、直接4Gをサポートするデバイスや複数のWANポートを備えたデバイスは、信頼性のあるインターネット接続が重要な場合に非常に有効です。これにより、問題が発生した場合でもバックアップ接続が常に利用可能となります。これらには、4Gアダプタを差し込んだり、異なるインターネットサービスプロバイダからの複数の回線を接続したりするオプションが提供されます。

    Wi-Fi Range & Mesh Networking

    WiFi Router

    ほとんどの一般向けWi-Fiルーターは、1つのエリアをカバーし、建物内のデバイスにインターネットアクセスを提供するのに適しています。しかし、多くの企業施設ははるかに広いため、建物内のあらゆる場所で強力かつ高速なWi-Fi接続を確保するには、より高度な対策が必要です。その解決策の一つが、メッシュネットワークの導入です。

    メッシュネットワーキングは、メッシュトポロジーで構成・編成された複数のルーターから成るシステムです。一般的にノードと呼ばれるこれらのメッシュルーターは、建物全体で一貫した信号強度を提供します。しかし、外から見ると、メッシュネットワークは、実際には標準的な、単一のルーターネットワークと同様の方法で動作します。単一のSSIDを持ち、同じ役割を果たしますが、より広いエリアや複数の部屋で使用されます。

    しかし、メッシュ・ネットワークはWi-Fiエクステンダー(中継機)と比べてどうなのでしょうか?拡張性の高さや信頼性の向上など、メッシュネットワークには多くの利点がありますが、エクステンダーもそれに代わるソリューションです。エクステンダーは安価で、既存のルーターと組み合わせてスタンドアロンのソリューションとして使用できるため、新たにメッシュシステムを導入する必要がありません。結局のところ、Wi-Fiの通信範囲を拡大するための最適な選択肢は、企業によって異なります。

    How to Secure a Wi-Fi Router

    ほとんどの高機能なビジネスWi-Fiルーターでは、追加のセキュリティ設定や機能を利用できます。これにより、従業員、デバイス、接続システムがウイルス、スパム、潜在的に有害なコンテンツの脅威から安全に保たれます。これらのセキュリティ機能の多くは、統合脅威管理(UTM)ゲートウェイとしてグループ化されています。UTMゲートウェイは、コンテンツのフィルタリングやウイルスのスキャンなどにより、ルーターのセキュリティと保護を提供するように設計されています。

    暗号化はほとんどのセキュアなルーターで提供されています。この機能を有効にすると、ルーターと接続されたデバイスの間で送信されるデータ(またはその逆)はすべて、ワイヤレスチャネル上で暗号化されます。さらに、ワイヤレス暗号化は認証プロトコルでネットワークを保護し、新しいデバイスが接続を試みる際にパスワードまたはネットワークキーの入力を要求します。

    統合ファイアウォールは、ビジネスWi-Fiルーターによく搭載されるもう一つの一般的な機能です。これらは通常、WEP、WPA、WPA2などのセキュリティキーをサポートしています。これにより、ネットワークにセキュリティ層が追加されます。

    ビジネスで利用可能なもう1つのオプションは、ゲストWi-Fiアクセスです。これは、SSIDと呼ばれる別のワイヤレスネットワーク名を使用することで実現します。基本的に、これは特定のWi-Fiネットワークを識別する独自の名前です。接続されたデバイスは、ネットワーク経由の通信にSSIDを使用します。これには2つの役割があります。1つ目は、メインのネットワークをゲストネットワークから分離しておくこと、2つ目は、別々のネットワークごとに異なるセキュリティ設定を適用できるようにすることです。セキュリティ上の理由から、訪問者や一般客などのゲストがインターネットにアクセスしても、メインのビジネスWi-Fiネットワークに影響を与えることはありません。

    Best Wi-Fi Routers

    また、ルーターの中には、パフォーマンスを向上させるためにさまざまな追加機能が搭載されているものもあります。当然、標準的な消費者向けルーターと、より大規模な企業向けのハイエンドデバイスとの間にも大きな違いがあります。 コストだけでなく、Wi-Fiルーターを選択する際に心に留めておくべきいくつかの考慮事項があります。ニーズに最適なルータを見つけるために、いくつかの考慮事項をまとめました。

    どのサイズのWi-Fiルーターが必要ですか?

    最終的には、これはそれぞれの要件に依存します。一般的なルールとして、速度と典型的なアプリケーションのためのRAMが最低256MBのルータを探す必要があります。しかし、それはより高速な通信速度を実現したい場合には、より多くのRAMが必要になります。その場合は、1GB以上のRAMを搭載したルーターを探しましょう。

    シングル、デュアル、トライバンド?

    ワイヤレス通信の主な周波数には2.4GHzと5GHzがあります。デュアルバンドルーターは両方の周波数を拾えますが、シングルバンドモデルは1つしか拾えないという違いがあります。トライバンドルーターは3つの周波数を使用し、デバイスを最も高速で混雑していないネットワークに自動的に接続します。デュアルバンドやトライバンドのWi-Fiルーターは通常、干渉を避け、より高速なインターネットを提供できるため、ビジネスに推奨されています。また、シングルバンドルーターよりも多くの重複しないチャンネルを利用できるため、帯域幅信号の混雑に遭遇する可能性も低くなります。

    必要な速度は?

    標準的なルーターは通常、約100Mbpsの最高速度を提供します。高度なルータでは、1Gbpsのような高速な速度を提供するモデルもあります。最適な選択肢は、最終的には価格と必要な特定の要件や機能によって決まります。

    Wi-Fiルーターの選び方

    上記の内容を考慮に入れて、Wi-Fiルーターを選ぶ際には以下の要素を検討する必要があります:

    • 必要な速度
    • 対応するWi-Fi規格(例:Wi-Fi 6)
    • 追加機能
    • セキュリティとプライバシーのオプション
    • メーカーの好み