検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年12月21日
      • 最終変更日 2023年12月21日
    • 1

    アクチュエーターとは?概要、種類、使用目的について詳しく解説

    アクチュエーターはスマートフォンや、身近にある家電製品、ロボット技術の領域で活躍しています。 当記事では、アクチュエーターの概要、種類、そして使用目的について説明します。

    Aluminium Capacitors Guide Banner

    アクチュエーターとは

    アクチュエーターとは、電気などのエネルギー源を機械駆動に必要な動力に変換する装置のことを指します。   電気式、油圧式、空気圧式、ピエゾなど様々な方式アクチュエーターがあり、現場装置にはそれぞれの特性に応じて使い分けられています。   アクチュエーターは、エネルギー変換のための変換装置と、実際に動く駆動機器という主に二つの要素で構成されています。   エネルギーによりモーターが回転したり、圧力が生じたりして様々な動力が変換されることで機械が動きます。 

    アクチュエータを見る

    アクチュエーターの種類

    アクチュエーターの種類には様々なものが挙げられますが、以下に主要な種類について紹介していきます。 

    用途により使い分けができますので、目的に応じたアクチュエーターを使用することになります。一通りのアクチュエーター原理を理解し、適切なアクチュエーターを選定できるようになりましょう。 

    電気式アクチュエーター

    電気は使いやすいエネルギーであるため、様々なアクチュエーターが電気式となっています。高いエネルギー変換効率と確実な動作が期待できます。  電気を用いるために電気式アクチュエーターは大きな内燃機関を持たず、小型化が可能になります。電源コンセント等の電源さえあれば使用可能です。  電気自体は小さなエネルギーから大きなエネルギーまで多様な電圧で使用することができるため、用途に応じてアクチュエーターサイズを変えることができます。  大きな工場の生産設備で使われる事が多く、高速から低速まで幅の広い対応が可能となっていて、動作範囲が広いのも特徴の一つです。 

    電気式アクチュエーターを見る

    油圧式アクチュエーター

    油圧式アクチュエーターは油の圧力で弁などを動かす装置です。主に油を油圧ポンプで循環させて、動作機械に圧力をかけながら油の流れを動力に変換しています。   油圧のポンプを動かすための動力(電気等)が必要になりますが、そのエネルギーを大きな油圧に変化させることで強力な動力を生み出すことができます。   以上の特徴から、重量物の移動におけるアクチュエーターとして油圧式が使用されます。代表的なものとしては、パワーを使う大型機械や配管に油圧シリンダーが用いられており、屋外屋内問わず幅広い用途で活用されています。   一方で、油は使用する度に劣化していくことから、ポンプやフィルターの定期点検や更油が必要です。油に異物が混入するとアクチュエーターが誤作動を起こすことから、使用する油の性質に注意が必要となります。 

    空気圧式アクチュエーター

    空気圧式アクチュエーターは、エア駆動アクチュエーターとも呼ばれます。油圧式に比べてエネルギー源が空気であり、設備が簡易的で小型軽量化が可能なこと、エネルギーを用意しなくてよいことが利点となります。空気を使うため、油圧式に比べて瞬間動作性が高くなっています。 

     エネルギー源を特別に用意する必要がないため、アクチュエーター装置自体の構造もコンパクトになります。電気式や油圧式と違い、空気圧式は可燃性物質を使用しないため火災のリスクもありません。  一方で、油圧式に比べてエネルギー密度は小さく、大型機械の動作に空気圧式を用いることはできません。 

    空気をそのまま使用すると、空気中に含まれる水分がアクチュエーターに蓄積して腐食の原因となってしまうため、空気をエネルギー源とする場合はフィルターを通して事前に除湿する必要があります。水分を効果的に取り除くために、フィルターの定期管理が重要になります。 

    ピアゾアクチュエーター

    ピエゾアクチュエーターは、ピエゾ効果を利用したアクチュエータです。圧電素子を用いたアクチュエーターです。水晶やセラミックスなどの圧電材料固体に、機械的なエネルギーを加えると電気的なエネルギーが発生することを圧電(ピエゾ)効果といい、この可逆現象を応用しています。たアクチュエータです。 指などで アクチュエーターに力を加えたときに、その力がエネルギー源となって機械的なひずみにより電気抵抗が変化して、電圧が発生します。

    ピエゾ素子にはセラミックなどの物質が利用されますが、圧力センサーやコンロなどに使用されます。

    反対に、電気信号を入力すると圧電材料に直線的な変位が得られ、ピエゾアクチュエータではこの逆圧電効果を利用したケースも多くあります。いです。 ピエゾ素子に電圧を印加して電気エネルギーを与えることで、素子の形が変形することを逆圧電効果といい、この性質を利用して機械動力を生み出すこともできます。

    医療機器やマイクロマシンなどの高精度、高速稼働が求められる機器に向いているアクチュエーターです。

    アクチュエーターの用途

    アクチュエーターはエネルギー源を使い分けることにより、高速動作、精密動作、重量物移動などの用途に使用されます。  最近のアクチュエーターはロボットの関節動作や精密な動作が要求される医療機器に活用されています。また、介護現場におけるパワードスーツに導入できないかという検討も始まっています。 

     近年は記憶媒体の大容量化に伴い莫大なデータを取り扱うことが可能になりました。機械動作に伴う圧力や温度などのデータとして蓄積することが可能になっています。  データの取得元として各種センサーを使用しますが、これらのセンサーにもアクチュエーターが使用されます。アクチュエーターがセンサーの移動量、温度変化などを検知し、ビッグデータとして蓄積することで、これまで気づかなかった現場機械の異常状態を詳細に分析し、異常の早期発見が可能になります。 

     一般的な市場産業だけでなく、ゲーム業界にもアクチュエーターは使用されています。  例えばゲームコントローラーの振動、ゲーム上のアクションに応じた電気信号がゲーム機本体からコントローラーに伝達され、コントローラーに内蔵されたアクチュエーターが震えることでユーザに振動を与えています。 

     このようにアクチュエーターには様々な用途があり、今後も人手不足が懸念される中、今まで以上にアクチュエーターが重宝される時代となっていきます。

    人気ブランド

    Festo-logo-img

    Festo

    Festoは電気や空気圧など、一般的なタイプのアクチュエータを豊富に取り揃えています。ご要望に最適な製品をお選びください。

    製品を見る

    SMC

    SMC

    SMCは膨大な種類のアクチュエータを取り揃えています。お客様のプロジェクトに最適な製品を見つけてください。

    製品を見る

    RS-PRO-logo

    RS PRO

    RS PROは空圧シリンダ・アクチュエータ、及びメンテナンス用アクチュエータアクセサリを豊富に取り揃えています。

    製品を見る

    まとめ

    アクチュエーターは、エネルギーを機械動作に変換する装置のことをいい、機械動作やセンサーなどの用途に欠かせない装置です。 

     油圧や空気圧などの様々なエネルギーを変換し、アクチュエーターは物を動かす動作を生み出します。 

     トラックやロボットなどの産業機械分野やゲーム機器などのエンタメ分野で、アクチュエーターが応用されています。 

     近年のIoT技術等の発展により、様々な分野でアクチュエーターが再注目されており、新たな市場拡大が期待されています。アクチュエーターの進歩が私たちの生活をより豊かにしていくことは間違いありません。 

    関連ガイド