検索キーワード履歴
      • 発行日 2023年10月31日
      • 最終変更日 2024年4月5日
    • 1

    DINレール完全ガイド~基本的な知識や関連商品をご紹介

    この記事では、DINレールとは何か、特長や関連製品などについて紹介しています。

    Din Rails Guide

    DINレールとは何ですか?

    DINレールは、長い金属製のレールで、世界的な工業規格であるコンポーネントレールマウントシステムの中心的な部品です。DINレールは、サーキットブレーカー、端子台、電源、アクチュエーター、ソレノイドなどの電気製品や産業用制御製品を、一般的な機器キャビネットのエンクロージャーやフレームに確実に取り付けるために設計されています。

    「DIN」は、Deutsche Institut für Normungの略で、英語に訳すと「ドイツ規格協会」となります。現在、多くの産業現場で多種多様なコンポーネントを支えているおなじみのラックマウントシステムは、1920年代後半にドイツ人によって初めて設計されました。1950年代、このシステムはより広く採用され、最初はヨーロッパの近隣諸国で、その後急速に世界中で現在の形に発展しました。

    DINレールは、純粋に物理的(機械的)コンポーネントを支持のために存在するものであり、より広い電気システムにおける接続や導電の要素ではありません。つまり、バスバーではありませんが、特定の状況では接地バスバーの役割を果たします。

    ハードウェア部品の取り付けにDINレールシステムを採用するメリットは数多くある:

    • 時間と労力の節約 -コンポーネントをレールにはめ込むかスライドするだけで、個々のコンポーネントを個別にパネルマウントする必要がなくなります。
    • スペースの節約 - コンポーネントをコンパクトに構成でき、内部配線回路と外部配線回路の接続を容易にするため、限られたスペースのアプリケーションに最適です。
    • DINレールは、それ自体の価格と、高密度の隣接設置の可能性の両方において費用対効果が高く、必要な配線とキャビネットの総スペースを大幅に削減できます。
    • 部品が整然と配置され、安全性とメンテナンスのしやすさを向上させます。
    • ユニバーサルサイズと取り付けプロトコルに準拠しています。

    DINレールシステムの優れた点は、一連の普遍的な標準幅と形状の取り付け金具に対応するように設計されている(そして絶えず進化している)ことです。DINレールシステムが現在、固定された一貫性のある規格セットとして認識されています。どの会社がさまざまな個々の部品の製造や供給を担当しているかにかかわらず、作業員は、関連する全製品にわたって寸法の均一性を保証できることを意味します。

    このようなブランド間の互換性があるため、コンポーネントを柔軟に組み合わせて使用することができます。独自のシステムも存在するが、まさにこのような理由から、あまり普及していません。

    DINレールのタイプやサイズの命名規則は、国によって若干異なる場合があります。たとえば米国では、標準的な35mm DINレールを「トップハットセクション」という一般的な英国名で呼ぶことはあまりなく、同じ製品をTS35レールと呼ぶことが多いようです。

    しかし、これらの呼称は互換性があり、ほとんどのインストーラーに理解されており、これらの呼称が指すマウントレールの形状とサイズは、完全に互換性があります。 寸法と互換性については、この後のセクションで詳しく説明します。

    このガイドでは、さまざまなPCLラックやエンクロージャーにコンポーネントを取り付けるために使用される主なDINレールの種類を詳しく紹介し、さまざまなグレードや形状のDINレールがどのように選択され、取り付けられ、日常のさまざまな作業用途で使用されているかを詳しく説明します。

    DINレールの種類

    現在広く使用されているDINレールの種類は、主にレール断面の物理的寸法によって3~4種類に分類されます。

    下図は、35mmトップハットスロット付きDINレールの寸法図の一例です。

    そのため、DINレールシステムの組み立てや購入を検討する際に注意すべき重要な点は、取り付ける部品と互換性のあるレールサイズとタイプを確認することです。(互換性と機能性を高めるために、多くのシステムに適合するDINレール端子アクセサリも幅広く取り揃えています。)

    DINレールにはさまざまな種類があり、その多くが欧州(EN)および国際(IEC)規格に準拠しています。 主な種類とサイズは以下のとおりです。

    TS35または「トップハット」セクション(EN 50022)

    トップハットセクションは、DINレールの業界標準とされており、最も入手しやすいタイプです。TS35 DINレールは、サーキットブレーカーやモーターコントローラーからリモートI/O、トランス、ドライブなど、さまざまな電気産業用制御製品やコンポーネントの取り付けによく使用されています。

    「トップハット」の命名規則は、TS35 DINレールの断面がディープハット(本質的に長方形のお椀の形)の断面に似ており、端から端までの幅が35mmであることを意味しています。

    トップハットDINレールは、TS35規格のスロット深さ7.5mm(標準)と15mm(「ディープハット」または「ハイハット」)の両方で入手可能です。一般的に使用される多くの電源やサーキットブレーカーを含む、日常的な部品取り付け要件には、7.5mmバージョンのトップハットまたは35mm DINレールが適しています。

    今すぐ購入

    TS15または「ミニチュアトップハット」セクション(EN 50045)

    ミニチュア・トップハットまたはTS15 DINレールは、上記のタイプと同じ形状で、ただ小さいだけです。この2つの規格の主な違いは端から端までの幅で、TS15レールの幅はわずか15mmです。

    それぞれのスロットの深さも異なることがあり、ミニトップハット型はTS35レールよりも浅い傾向があります(深さ約5.5mmがかなり一般的な形式です)。15mm DINレールは、スペースが限られる場合や、コンパクトなジャンクションボックスやリレーなどの小型コンポーネントを取り付ける場合によく使用されます。

    今すぐ購入

    TS32またはCタイプセクション

    上記の命名パターンに従い、TS32 DINレールは端から端まで32mm幅で、外縁が対称的な曲線を描くC字型断面を持っています。現在では一般に、DINレール取付けシステムの古い規格と見なされており、普及初期には一般的でしたが、現在はTS35に取って代わられています。

    現在も使用されている場合は、優れた壁面支持を提供するため、一般的に電源やトランスなどの大型または重量のある部品にのみ使用されています。しかし、多くの最新コンポーネントには、TS32 DINシステムに適切に固定するためのアダプタが必要です。

    CタイプDINレールは通常、パネルに取り付けた後のレールの垂直方向の高さによって分類されます(C20、C30、C40、C50が一般的)。

    TS「Gタイプ」セクション(EN 50035)

    GタイプのDINレール(正確な形状によってはJタイプとも呼ばれる)は、その断面形状から名付けられ、片側の凹みが他方よりも深いのが特徴です。

    レールをパネルに取り付けた場合、GタイプDINレールの2つの外側の溝のうち深い方が、通常レールの下端に位置し、取り付けたい重量のあるコンポーネントや高出力のコンポーネントをさらにサポートします。

    今すぐ購入

    スロット付きまたはスロットなしのDINレールセクション

    上記のレールサイズと形状のほとんどのタイプの中で、もう1つ考慮すべき一般的なバリエーションは、プレカットされた取り付け穴付きのスロット付きDINレールが必要かどうかです。ほとんどのタイプのDINレールには、スロット付きとスロットなしの両方があり、選択次第で、より優れたシステム構成、部品サポート、または全体的な柔軟性を提供できます。

    DINレールコネクタ

    選択したDINレール取付けシステムにコンポーネントを接続する場合、使用する構成やアプリケーションに応じて、さまざまなコネクタオプションが利用できます。

    このセクションでは、一般的なDINレールコネクタブロックとその用途について簡単に説明します。

    電磁弁用DINコネクタ

    油圧バルブとソレノイド用のDINコネクタは、いずれかのタイプのバルブを組み込んだシステムの重要な部分です。

    ソレノイドバルブは油圧バルブと似ていますが、電気または電子制御システムと空気圧駆動装置との機能的インターフェースとして機能する電気機械部品であり、電流を使用して磁界を発生させ、機械装置を作動させます。これにより、エンジニア自身が物理的に操作することなく、バルブの自動操作が可能になります。

    ソレノイドバルブは、非常にクリーンな液体、ガス、軽油の流れを制御・調整する必要があるシステムで広く使用されています。このような製品の多くは、DINレールシステムに簡単かつ便利に取り付けられるように構成されています。これらのシステムでは、システムに沿って取り付けられた様々なコンポーネント間の信頼性の高い流れを確保するために、電磁弁用のDINコネクタが必要となります。

    DINレールソレノイドバルブコネクタと油圧バルブコネクタは、多くの構成で広く利用可能で、ほとんどの場合、ケーブル接続ポイントまたは内部回路を備えています。これらのコネクタには、様々なネジスタイル、回路オプション、ガスケットタイプがあり、多くの場合、防塵・防湿のための認定IP定格などの追加機能が含まれています。

    DINレール端子台

    おそらく最も一般的なDINレールコネクタタイプは、非常に広く使用されている端子台です。上記の他のコネクタと同様に、DINレール端子台は、主に、適切なDINレールシステムに沿って隣接して(または実際に間隔を空けて)配置された異なるコンポーネントとDIN部品間の接続および管理/安全インターフェイスとして機能します。

    DINレール端子は、以下のような用途で複雑な制御回路を維持するために使用される:

    • エネルギー管理
    • 電源
    • 照明コントローラー
    • 電気通信
    • ビル管理システム
    • 工業用および土木用電気設備
    • 暖房および空調コントロール

    DINレール端子台には、さまざまなタイプ、構成、機能、特徴があります。構成オプションには通常、ネジ端子、クランプ端子、プッシュイン端子などがあり、Weidmuller、ABB、Phoenix Contact、Wagoなどの市場をリードするブランドがあります。

    DIN端子台は、ベースユニットそのものに加え、DINレール端子アクセサリと共に販売されることが多く、モジュール性と機能性を高めるために、次のような多くの追加オプションが用意されています。

    • エンドプレートと中間プレート
    • 固定ブリッジ
    • マーカーストリップ
    • パーティションプレート
    • シールドコネクター
    • テスト用アダプター
    • ジャンパー・バー
    • サポートプレート
    • エンドセクション

    端子台、端子台がどのように機能するのか、またはどのようなアクセサリがお客様の用途に最も役立つのかについて、さらに詳しいアドバイスが必要な場合は、当社の専門技術サポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

    DINレール取付

    DINマウントレールユニットを計画・購入する際には、以下のようなポイントに留意する必要があります:

    • レールシステムの様々な区間におけるコンポーネントのレイアウトや総重量など、想定している正確な用途
    • システムが設置され、実行される環境

    DINレールの構成やタイプの幅広い選択肢と同様に、DINレールシステム自体の物理的な取り付けオプションも非常に多様で、一般的に使用されるさまざまな材料やブラケットタイプがあります。 英国のDINレールシステムのサプライヤーの多くは、DINレール取り付けキットやアクセサリも幅広く提供しており、これには、ラックキャビネットなどにコンポーネントを固定するレールシステムをサポートするための、さまざまな取り付けクリップ、ブラケット、エンドキャップなどが含まれます。

    設置するDINレールとブラケットのタイプを選択する際には、環境要因が特に重要です。 その他の要因の中でも、以下の変数を考慮する必要があります:

    • 不適切な環境条件にさらされる可能性
    • エンクロージャーの素材とパネル構造
    • 部品の冷却能力と使用温度範囲
    • 保護要件
    • 接続と配線のセットアップ
    • 追加機能要件

    大まかに言えば、ステンレススチール製のDINレールと取付けブラケットは、ほとんどの用途で最も堅牢で信頼性の高いタイプと見なされますが、最も費用対効果の高いオプションであることは稀です。亜鉛メッキスチール製は、一般的で汎用性の高いオプションであり、安定性に優れ、基本的なセットアップとしてはかなり安価です。

    しかし、亜鉛メッキスチールのような経済的な選択肢は、腐食のリスクが高い湿潤環境では性能が劣る場合があります。このようなシナリオでは、アルマイトが人気の代替案です。DINレールシステムが接地バスバーとしても機能することを意図している場合、銅が最良の選択肢となる可能性がありますが、特定の厳しい条件下での長期的な剛性と支持強度の点で、銅にはいくつかの潜在的な欠点があります。

    概要

    DINレールとマウントシステムは、世界中のさまざまな産業や作業環境において、整理、整頓、安全、効率的、そして最も重要なことですが、汎用的に交換可能なラックマウントシステムのための真の足場を提供します。設置が簡単で使いやすいため、さまざまな電気・電子機械システム用の費用対効果の高い省スペースソリューションを構築できます。

    広範なモジュール性と交換可能な幅広いインターフェースを中心に設計されたすべての製品と同様に、特定構成のレール、端子、アクセサリを使用する前に、DINレールで取付けるシステムやコンポーネントの正確なタイプをよく理解することが最も重要です。

    DINレールのセットアップや関連するマウントシステムに関して、さらにアドバイスやサポートが必要な場合は、当社の専門サポートチームにお気軽にお問い合わせください。

    関連ガイド