システムメンテナンスのお知らせ - 6月22日(土)~24日(月)
平素よりRSコンポーネンツをご利用いただき誠にありがとうございます。 2024年6月22日(土)05:00~ 24日(月)6:00の時間帯で、ウェブサイト改善の一環として、重要なアップグレードを行うためにシステムメンテナンスを実施いたします。この間、弊社ウェブサイトのご利用ができなくなります。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
平素よりRSコンポーネンツをご利用いただき誠にありがとうございます。 2024年6月22日(土)05:00~ 24日(月)6:00の時間帯で、ウェブサイト改善の一環として、重要なアップグレードを行うためにシステムメンテナンスを実施いたします。この間、弊社ウェブサイトのご利用ができなくなります。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
回路基板に端子を固定するために、PCBリベットを使用します。一方の端にロール状のアイレットヘッドが付いている滑らかで、中空の円筒形のシャフトがあります。通常、スズの電気めっきを施した黄銅などの金属でできています。
PCBリベットは、リベット挿入ツールを使用して回路基板に固定されています。このリベットは、打ち抜き穴又はドリル穴に挿入され、穴と反対側のヘッド(テール)は座屈されています。このプロセスでは、「テール」の材料が平坦になるように叩いて、もう一方の端に新しい「ヘッド」を作り出すことで、リベットが適所に固定されます。これにより、リベットはダンベルの形になります。2つの異なる端は、元のヘッドが「ファクトリヘッド」と呼ばれ、新しい端が「ショップヘッド」又は「バックテール」と呼ばれます。
PCBリベットは、異なる穴に合わせてさまざまな長さと直径のものを使用できます。タレットタグやワイドロールアイレットなど、さまざまな種類のPCBリベットがあります。タレットのタグリベットは長さがより長いのに対し、ワイドロールアイレットは浅い穴向けに使用されます。