鉛蓄電池
鉛蓄電池は最も古いタイプの充電式電池です。 エネルギー対重量比が非常に低く、エネルギー対体積比が低いにもかかわらず、 高サージ電流を供給できます。 つまり、携帯電話基地局のバックアップ電源のストレージなど、用途の電力要件を満たすことができます。
この密封鉛酸電池は今日世界中で多く使用されています。 各種のサイズを用意しています。 通常、電圧は 6 ~ 12 V です。 一般的な用途は次のとおりです。
- 緊急時照明
- 無停電電源(UPS)
- 警報システム
- 通信システム
AGM (吸収ガラスマット)
この電池には、特別設計のガラスマットを湿らせるのに十分な液体しか含まれていません。 このガラスマットは、ガラス繊維の毛細管現象を使用して電池プレート間で電解質を吸収保持する設計です。 AGM 電池が破損しても、液漏れしません。
AGM 電池は、大容量のアンペアが必要な場合に適合します。 ほとんどの場合、想定寿命は優れていますが、 再充電までの放電が 60% を超えていない場合、または 3 ~ 6 か月ごとに完全に充電されている場合。
ゲル電池
この電池には、シリカタイプのゲルが含まれています。 これは、材料のような濃厚なペーストです。 電子がプレート間を流れるようになります。 ただし、ケースが破損してもゲル電池で漏れはありません。
ゲル電池は、同じ物理サイズの AGM 電池と比べ、提供する電力は小さくなります。 ゲル電池は、自己放電率が低く、動作温度がわずかに高く、そして優れたディープサイクル能力を備えています。 この電池では充電は正しく行う必要があります。充電が不適切である場合、早期に故障が発生することがあります。
鉛酸蓄電池は何に使用されていますか?
鉛酸蓄電池が幅広く使用されているのは、サージ電流が重要である場合に広く使用され、それは 他の設計でも高いエネルギー密度を提供できる場合でさえもです。 大型の鉛酸蓄電池は病院や スタンドアロン電源システムに統合できます。 サージ電流特性があるため、自動車でのスタータモータに必要な高電流の供給に最適です。
鉛酸蓄電池はどのような仕組みで機能しますか?
活性物質(二酸化鉛)の酸素が水素イオンと反応して水を形成します。 鉛が硫酸と反応して硫酸鉛を形成します。 電解質を通過するイオンが電流を形成します。