システムメンテナンスのお知らせ - 6月22日(土)~24日(月)
平素よりRSコンポーネンツをご利用いただき誠にありがとうございます。 2024年6月22日(土)05:00~ 24日(月)6:00の時間帯で、ウェブサイト改善の一環として、重要なアップグレードを行うためにシステムメンテナンスを実施いたします。この間、弊社ウェブサイトのご利用ができなくなります。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
平素よりRSコンポーネンツをご利用いただき誠にありがとうございます。 2024年6月22日(土)05:00~ 24日(月)6:00の時間帯で、ウェブサイト改善の一環として、重要なアップグレードを行うためにシステムメンテナンスを実施いたします。この間、弊社ウェブサイトのご利用ができなくなります。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
LEDは電子を光に変換して発光する半導体素子です。発光色は赤色から紫色まで分布していますが、これは使用される波長がおよそ360nm~830nmの間になるためです。波長の短いほうから、紫緑黄赤の順番に色が変化します。
材質
色の変化はそれぞれに適合した半導体材料が使用されており、一般的に使われているのは窒化ガリウム (GaN)、リン化ガリウム (GaP)、ガリウムヒ素リン (GaAsP)などです。これらの素材の混合比によって波長を調整することで目的の色を発光させます。
用途
LEDは低消費電力、長寿命、小型であるため数多くの電子機器に利用されています。また、1つの素子で複数の色を出せるような構造のものもあり、機器の小型化に貢献しています。主な用途には、交通信号機、自動車のヘッドライト、鉄道などの電光掲示板、液晶テレビのバックライト、屋外ディスプレイなどがあります。