maintain-and-improve

予防と予測の次のステップ

ダウンタイムを最小限に抑えるのに役立つインフォメーション

アプリケーションに最適な予防的および予知保全方法を選択することは、効果的な保守戦略の鍵となります。

今日の気候では、パンデミック後の世界でさらに増すであろう現代の需要に追いつくために、製造業に対する生産圧力が高まっています。したがって、効率を高めることが絶対であり、計画外のダウンタイムが最大の障害です。まだ事後対応型で運用されているこれらの保守チームは、間違いなく計画外のダウンタイムの犠牲になります。その頻度と予測不可能性の変化は、製造作業の妨げと損害を引き起こします。

予防的および予知保全方法と設備、および産業用 IoT(IIoT)分野の高度なテクノロジーが広く利用可能になっているため、効果的な保守戦略でこれをどこから開始するか、またはどのように実装するかを知ることは困難です。そのため、プロアクティブなメンテナンス戦略をこれから始める場合でも、より深く利用可能な援助を活用する方法について理解したい場合でも役立つ、考慮すべき重要事項をいくつかご紹介します。

モニタリングは効果的なメンテナンスの鍵

カレンダーや使用量に基づく計画的な介入などの予防保全方法は、機器の寿命を延ばし、計画外のダウンタイムのリスクを最小限に抑えるのに効果的です。これには、適切な間隔で潤滑剤を塗布したり、故障しやすい部品を交換したりするなどの作業が含まれます。さらに、コンポーネントをより耐久性のあるソリューションにアップグレードすると、介入を回避するのに役立ちます。たとえば、電気機械式リレーをソリッドステートバージョンに交換し、耐振動マウントを取り付けて摩耗による損傷を減らし、空気圧レギュレータを取り付けてエネルギーを節約し、コンポーネントの寿命を延ばすことなどは全て効果的で、比較的低コストで賢明な対策です。

Monitoring is the key to effective maintenance

プロセスを監視し、介入が必要な時期を予測することで、対処のための活動をある程度回避することもできます。電気のメンテナンスについては、温度の監視に役立つハンドヘルド赤外線カメラなどの機器を検討し、絶縁不良や電気スイッチギアの問題、容量ヒューズの近くなどの問題を示す可能性のあるホットスポットを特定します。センサー、バルブ、さらにはPLC I / Oを含むコンポーネントは、時間の経過とともに劣化し、プロセスの精度や安定性などの問題を引き起こす可能性があります。プロセスキャリブレータを使用してパフォーマンスを監視します。

同様に、機械的故障の事前警告を取得するために、ポータブル振動解析装置を使用して、全体的な振動とベアリングの状態を問題のレベルに応じた再現性のあるスケールで読み取ることができます。

過度の摩耗は、ギアボックスの故障の主な原因となる可能性があります。オイルとグリースの分析を実行して、汚染や破片の含有量などの潤滑状態を理解し、故障やダウンタイムを回避するための適切なアクションを実行できます。

これらはすべて、プロセスを改善するための優れたステップですが、IoTを採用することで、実際に物事をステップアップすることができます。

センサーテクノロジーは、予知保全の始まり

インダストリー4.0とIIoTの複雑さについて理解する前に、歩く前に試して実行する必要はありません。小規模から始めて、運用への悪影響を最も軽減するために適切なテクノロジーをどこに導入するかを検討します。センサーテクノロジーは、製品の価格と実装の観点からはるかにアクセスしやすくなり、優れた「水中でのつま先」アプローチを提供します。障害を回避するためにデータセットを強化する必要がある場所を特定します。それが振動、電気エネルギー、温度、圧力のいずれの領域であっても、センサーを使用して既存のデータセットを強化し、リアルタイムで詳細情報を収集します。必要なデータの収集のみに集中します。ビッグデータはよく使用される用語ですが、最初は少ないデータに集中することで、実用的な洞察を収集することがより達成可能になります。これは、予知保全ミッションで重要です。

正常または異常な動作に該当するもののパラメータを設定することは、異常にすばやくフラグを立てて、潜在的な問題をより深く調査するためのトリガーとして使用できることを意味します。多くの組織はすでに思っているよりも多くのデータを持っています。これは、センサーを使用して収集し、Excelやより高度な分析ツールなどの単純な記録方法にフィードできる頻繁なリアルタイムデータで強化できます。

Sensor technology is the beginning of predictive maintenance

正常または異常な動作に該当するもののパラメータを設定することは、異常にすばやくフラグを立てて、潜在的な問題をより深く調査するためのトリガーとして使用できることを意味します。多くの組織はすでに思っているよりも多くのデータを持っています。これは、センサーを使用して収集し、Excelやより高度な分析ツールなどの単純な記録方法にフィードできる頻繁なリアルタイムデータで強化できます。

多くの場合、組織はサイバーセキュリティなどの問題のためにIIoTの実装を懸念しており、既存のソリューションとの統合が複雑であると思われる場合にIIoTの使用を拡大することには消極的です。現時点では、理想的なソリューションや万能のアプローチはありません。そのため、LinkedInなどのオンラインポータルやプラットフォームから知識豊富なものまで、さまざまな情報リソースから支援を求めるのが最善の方法です。 RSなどの組織–私たちは、ビジネス内および主要なパートナーとの連携の両方で、一連の技術的専門知識を保有しています。

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。