ヤングイノベーター支援
私たちは、世界中の様々な学生プロジェクトを応援し、若いイノベーターの育成に情熱を注いでいます。もちろんあなたもその候補の一人です。私たちの支援にご興味ある方は、こちらのメールアドレスまでご連絡ください。Grass@RS-Components.comプロジェクト紹介
Grass Rootsの支援によって実現した、最近の学生プロジェクトを紹介します!
PowerHab – IGLUNA 2020に唯一参加したイギリスのチーム
私たちは、ストラスクライド大学のPowerHabチームを支援しています。彼らは、自宅で作業をしつつ、スペースコロニーでの電源システムに関するコンセプトを開発しています。7月に行われるオンラインのフィールドキャンペーンにおいて、スイス宇宙センターと、欧州宇宙機関にこのプロジェクトを紹介する予定です。
Eurobot – サウサンプトン大学
2年間の間、私たちは、サウサンプトン大学の機械工学を専攻する学生で構成された素晴らしいチームと提携し、ユーロボットに挑戦しています。2020年にむけて、”Sail the World”というテーマを掲げ、このチームは昨年の成績を上回ることができるよう目指しています。

その他の支援実績
我々が支援する素晴らしい学生活動を紹介します。こういった学生の活動に関わることができ、とても光栄です。
HKUST ロボティクスチーム
2003年に設立された、HKUST ロボティクスチームは、通常のカリキュラムとは別に、学生が様々な外部のロボット競技会に参加することを奨励しています。
2011年から、このチームはABUロボコンや、MATE ROV コンペティション、NXP Cup Intelligent Car Race コンペティションのような、外部でのロボットコンテストに毎年参加しています。
ICRS - Sumobot 2020
先日、Imperial College Robotics Society (ICRS)という素晴らしい団体の、Sumobotコンペティションをサポートしました。ICRSのニックは、このコンペについて振り返り、Sumobotコンペについてや、その参加方法に関して説明した記事をDesignSparkに投稿しました。


Ocean Innovators
Ocean Innovatorsの方針では、海に関連した国連の持続可能な開発目標(SDGs)を支援するために活動している、世界中の社会的、技術的イノベーターをつなぎ、活力を与えることが目的とされています。
「海を守るための、ワン・ストップな解決策なんてない、みんなで革新する必要がある!」
DesignSparkとは
DesignSparkは1,000,000人以上のエンジニアが利用する、”あなたのための”エンジニア用プラットフォームです。
DesignSparkは、プロフェッショナルマインドを持った技術者どうしをつなげ、ノウハウをシェアするコミュニティーです。DesignSparkは世界中のすべてのエンジニアを歓迎しています。
あなたが投稿した記事、プロジェクトリソース、投稿は、世界中のエンジニアやイノベーター、有力な企業の目に触れることになります。今日、これを機会に、あなたの技術、知識、企画、プロジェクトを発信してみませんか?これがいつ、どのような形で実になるかわかりませんが、例えばラズベリーパイのような巨大プロジェクトも、初めはDesignSparkへの投稿から始まりました。まずは発信してみませんか?またDesignSparkに参加すると、以下のようなメリットもあります。
- 基板CADや3次元CADなどの無料使用
- 設計に必要な技術資料やCADライブラリの入手
‐ 教育者向けのCAD指導資料・サポート
- 国内外の幅広い技術者の最新の技術アイデアや改善案の取得
(電子設計、IT技術、クラウド、発電送電、FA、通信、プロセス産業、メカ設計など)
- コミュニティーでのパワーユーザからの助言

ラーニングリソース
RS Universityの学習リソースを使用して、無料のDesignSparkソフトウェアツールを、カリキュラムに組み込みましょう。DesignSparkのメンバーはどなたでも、無料でダウンロード可能です。