- この機能を使うと、RS品番またはメーカー型番(MPN)のいずれかを使用して、商品を注文書にすばやく入力することができます。一括アップロード機能を使用して、多数の部品番号リストを一括入力することもできます。
- ご登録されているお客様がこの機能を使う場合は、古い注文書からクイックオーダー(ご注文)機能にアクセスできます(ログインするとリダイレクトされます)。将来的には、この機能を再開発し、すべてのお客様にスムーズなお買い物と価値のあるツールを提供する予定です。 当面は、注文予定の商品が多くあり、以前にクイックオーダーを使用したことがない場合は、手入力またはFAXでご注文をお願いします。(FAXによるご注文は法人格のお客様からのみお受け致します。)

注文書の変更
注文書とご注文手続きの変更
RSは、ウェブサイトとお客様の体験を向上させるために継続的に取り組んでいます。今後数か月で、ウェブサイト全体にいくつかの変更を行う予定です。
すべてのお客様に優れたサービスを提供することをお約束いたします。しかしながら、お客様の体験の向上に常に取り組んでいる為、これまで使用されてきた特定の機能が一時的に利用できない場合がございます。これらの機能は今後、よりお客様のお役に立てるようになって再導入されます。
もしお探しの機能が見つからない場合は、以下をご参照下さい。
クイックオーダー(ご注文)/一括アップロード機能

お勧めの関連商品
- この機能を使用すると、注文書に関連商品を追加でき、設計などの際に有効です。製品の関連性をさらに改善し、RSのサイトでご購入される際のプロセスを、より向上させるよう取り組んでいます。当サイトの更新中、この機能は一時的にご利用いただけなくなります。

注文書を保存する
- この機能を使用すると、パーツリストまたは部品表(BOM)を後で使用できるように保存できます。パーツリストはあなたのアカウント(「マイアカウント」)に保存され、いつでも使用することができます。マイアカウントで通常行うように、パーツリストを作成してお買い物いただくことも可能です。カートからパーツリストは保存できません。
- 同じプロジェクトで作業をしている場合や同じ会社の場合など、お客様がアカウントの情報を共有する際に、注文書を1つだけ共有すると、このプロセスが少し難しくなる可能性があります。今回の変更により、保存機能が導入され、さまざまなニーズにより適切に対応できるようになります。短期的には、パーツリストを保存できなくなります(ただし、アイテムを紛失したくない場合は、注文書に入れておくことができます)。

注文書を印刷する
- この機能により、注文書を印刷することができました。ただし、WindowsまたはMacデバイスのどちらを使用している場合でも、CTRL + P(Windows)またはCommand + P(Mac)を押すと、この機能を必要とせずにこれを実行できます。注文書に多数のページのアイテムがある場合は、最初にPDFとして保存してから、印刷することをおすすめします。

見積りを依頼する
- 今後、特定の部品表のお見積りを取得したい場合は、[マイアカウント] の [見積り(BOM)] セクションにアクセスして下さい。
価格の固定
- 一定期間価格を固定する機能は、以前はサポートしていましたが、現在利用不可となっております。
注文書の共有
- 以前は、組織全体で注文書を共有することができました。組織全体で注文書を共有しやすくするため、改善された機能を再導入します。 当面は、Ctrl + P(Windows)またはCommand + P(Mac)を押してカートを印刷してください。また印刷するのではなく、「PDFとして保存」を選択しすと、注文書のコピーがPDF形式で保存されます。次に、これを電子メール(または他のファイル共有方法)で組織内の他の人に送信できます。

過去の注文履歴の利用
- お客様が将来の注文を予約したり、繰り返し注文をスケジュールしたりする機能を無効にしました。これは、後日再導入する予定です。当面は、必要に応じて手動でご注文ください。ログインIDをお持ちのお客様の場合は、以前の注文から内容を選択して、マイアカウントから再注文することができます。