PTFEテープガイド
PTFEテープとは、正しい使い方、さまざまな用途について解説しています。

テクニカルサポートエンジニア Luqman Said Abdullah氏のレビュー(2021年1月)。
PTFEテープとは?
PTFEテープは、シンプルでありながら汎用性の高い潤滑材・ネジシール材です。主にダクトや配管に使用され、スレッドシールテープ、プランバーテープとも呼ばています。
他の種類の業務用粘着テープと同様に、通常、小さなロールやスプールに指定された幅にカットされた状態で販売されています。配管用シールテープは、工具箱に収納する際に粘着材を保護・保存するために、プラスチック製のカバーやケーシングに入っていることがあります。
配管用テープとは、スプール状に巻かれた長尺の合成高分子フィルムのことです。PTFEの主な特徴は、疎水性で摩擦が非常に少ないということです。このため、PTFEテープは、さまざまな配管や配管の用途に非常に有用です。
PTFEとは?
PTFEとは、ポリテトラフルオロエチレンの略称です。様々な産業や用途で広く使われている合成フッ素樹脂です。

PTFEテープの用途
PTFEテープの用途を理解することは重要です。テフロン®テープの用途はいくつか考えられますが、最終的には、作業の要件によって、PTFEテープが適切かどうかが決まります。
PTFEテープは、一般的にスレッドシーラントと呼ばれ、多くの種類が特定のタイプの継ぎ手周辺の漏れを最小限に抑える為に使われます。テープの厚さは、ダクトの漏れに対する追加の保護を提供するために選択できます。これらのテープは、通常、膨張特性を備えており、ねじ継手の内側に巻き付けられた後、スレッドと導管の間の小さな隙間を埋めるために役立ちます。
PTFEテープの一般的な用途は以下の通りです。
リーク用PTFEテープ
水漏れを止めるために配管用テープを使用することは、広く行われています。このテープは、主に継手同士を接続する際の予防策として使用されます。継手を接続する前に、雄部品のねじ部にPTFEテープを巻き付けることで、継手を内側から密閉して締め付けることができます。これにより、将来的な漏れのリスクから保護できます。
PTFEテープは、次の作業が行われるまでの間、配管の水漏れを塞ぐための一時的な短期的解決策としても使用できます。一般的には、継手の外側に貼り付けて、漏れを最小限に抑えます。しかし、劣化した継手、破損した継手、正しく取り付けられていない継手を固定するための長期的な手段として適切ではありません。
ガス用PTFEテープ
ガス管のシール用途にPTFEテープを使用することは一般的ですが、作業に適した製品を選択することが重要です。ガス用PTFEシール・テープは広く販売されていますが、液体配管環境で使用するための標準的なPTFEテープよりも厚く、密度が高い傾向があります。多孔質であるため、ガス配管に適切に使用しないと、劣化して漏れる可能性があります。これは、天然ガス配管用のPTFEテープに比べ、製造工程で薄く延ばされているためです。
ガソリン・オイル用PTFEテープ
PTFEテープは化学的に不活性なため、ガソリンにもオイルにも耐性があります。そのため、自動車用途では、燃料パイプの継ぎ目のシールや潤滑によく使われています。
配管用潤滑・シールテープは、中程度の圧力と熱の下で使用できるように設計されています。つまり、オイル、ガソリン、ディーゼルなどの燃料を使用する可能性のある環境での使用に広く適しています。
ほとんどのPTFEテープの用途と同様に、相手側ジョイントの挿入端でネジ山が1周分露出するように、ネジ山の最初のラインより少し下から巻き始めるのがよい方法です。テープの破片がねじの噛み合わせ部分から切り離された場合、これらの材料の破片が接続されたタンクや燃料ラインを汚染する可能性を防ぐために、終点から少し離れた位置から巻き始めます。
PTFEテープの使用方法
配管のネジ山にテープを貼るのは、簡単な作業です。しかし、PTFEテープを使用するためのベストプラクティスに従うことは、信頼性の高い結果をもたらします。
PTFEテープの貼り方
PTFEテープを貼る際、まず重要なのは、使用するテープが正しいかどうかを確認することです。そのうえで、次のような手順を踏むとよいでしょう。
-
まず、PTFEテープを貼るダクトジョイントのネジ部を清掃します。既設の配管には、以前塗布した汚れ、錆、グリース、その他のパイプシーラントの痕跡が残っている可能性が高いです。電線管のブランドの新しい長さの場合には、スレッドは、形成されたシールの整合性に悪影響を与える金属の削りくずや工場のオイルが存在する可能性があり、機械加工後に徹底的に洗浄されていない可能性があります。頑固な溶剤やグリースを完全に除去するには、工業用強力パイプクリーナーなどの特殊な製品が必要な場合があります。
-
洗浄した接合部のネジは、十分に乾燥させてから作業を行ってください。通常はペーパータオルなどで丁寧に拭き取りますが、可能であればそのまま自然乾燥させるのが良いです。どちらの場合も、接合するネジの間や周囲に、水分が残っていないことを確認する必要があります。
-
金具が完全に乾いたら、PTFEシーラントテープでネジ山を囲みます。これは、剪断オフ材料の欠片がダクトに入るのを防ぐため、オープンエンドから1スレッド下げてネジ山と同じ方向で、パイプに向かって戻っていくように巻きつけます。これは、ジョイントの反対側の端が一緒になるときに、テープが束になったり、ほぐれたりして、役に立たない歪みを防ぐために必要です。
-
このとき、テープの幅の半分程度を重ね合わせると、全周をカバーすることができます。巻きつける間に多少の変形があると、密閉性が高まりますが、変形しすぎて困ることもあるので、使いすぎには注意しましょう。巻き付けるときは、十分なテンションをかけながら強く引っ張ると、厚いテープや不透明なテープでも、跡がはっきりと見えるようになります。
-
この作業を、最後のスレッドを1回分ほど巻き終えるまで続けます。最後のテープの長さを切り、貼り付けて、完成させます。貼り付けが不十分なものがないようにし、切り取った端がラップの残りにスムーズに継ぎ目なく押し付けられるようにします。
PTFEテープとテフロンテープの比較
PTFEはテフロン™か?PTFE配管用テープがTeflon™テープと呼ばれているのを見かけることがありますが、これは技術的に正確ではありません。Teflon™は-機能的におよび化学的にPTFE材料と同一ですが現在の商標のホールダーによってテープの形態で現在製造されない材料の特定のブランドです。
そのため、テフロン®シール・テープは、技術的に選択肢に入りません。これに対して、PTFEテープは広く利用されている。
配管用のシリコーンテープも見かけますが、購入前に必ず仕様や必要条件を確認することが大切です。
PTFE テープにはさまざまな色があり、特定の特性を示すために使用されることもあります。しかし、それぞれの色に込められた意味は場所によって異なるため、使用する場所に合ったカラーコードを確認することが重要です。
PTFEテープは、サイズや規格が異なるだけでなく、使用する産業や用途に適したグレードである必要があります。また、メーカーや業界によっては、テープそのものではなく、リールの色で分類している場合もあるので注意が必要です。
一般的な配管には、白色のシールテープ(最も一般的な種類の一つ)が、ガス用には黄色のテフロン®テープが使用されます。
PTFE特性
PTFEスレッドシールテープは、撥水性に優れていることが大きな特徴で、配管やダクトなど幅広い用途で使用できます。
PTFEは摩擦が少ないため、配管のジョイント部分の潤滑によく使用されます。PTFEテープは、接合部のネジ山に貼ることで、密閉性を高め、ねじ込みや取り外しを容易にすることができます。
また、特定のタイプの配管用テープは、それがさらに良い特定のタスクや環境に適している場合があります。具体的には、PTFEテープのいくつかのタイプは、次の機能が含まれる場合があります。
-
化学的に不活性 - 他の元素と反応しないため、ガス、溶媒、酸が存在するような厳しい環境でも使用できます。
-
高温のコンデンサー、コイル、ワイヤーハーネスに使用可能な高い耐アーク性と温度性能。
-
堅牢な耐圧性-これにより、燃料噴射システムなどの高耐圧用途に適しています。
-
ノンスティックバッキング:ダクトジョイントやパイプスレッドの内面に付着した粘着剤を簡単に除去し、再塗布することができます。
-
可鍛性および非硬化性-これは管、圧縮の接合箇所、ラジエーターの弁、蛇口および他の付属品のまわりで容易に巻くPTFEテープです。
配管用テープの配合によって定格温度は異なるが、大半はかなり広い範囲の使用条件をカバーしている。
PTFEテープの安全な最低使用温度は約-200℃、熱性能の上限は約+260℃が多い。PTFEは融点・分解点が高く(+327℃前後)、+200~+260℃の温度域で劣化が始まります。
すべてのシールテープがこの安全な動作温度の完全な配列に耐えることができるわけではありません - それに応じて高温用途での使用を意図した配管工のテープです。常にサプライヤーやメーカーから提供された製品情報の指定された熱の定格を確認してください。
PTFEテープはどのように機能するのか?
PTFEテープは、ダクトや配管のさまざまな継手部分のネジ山に密接した皮膜やシールを形成します。
テープの密度と厚みが十分であれば、変形しやすい充填材として働き、漏れを防ぐのに役立つだけでなく、接合部のネジ山を潤滑する効果もあります。PTFEは、表面摩擦が非常に小さいため、この潤滑効果が得られます。実際、PTFEは既知の固体の中で最も低い摩擦係数の1つです
PTFEテープを正しく貼ることで、パイプジョイントのねじ部をより強固に結合させることができ、将来的にねじを外す必要がある場合でも、ねじ部の焼き付きを防止できます。
よくあるご質問
PTFEテープを圧縮継手に使用できますか?
使用されることがありますが、圧縮継手にPTFEは、一般的に必要ありません。スレッドシーラントは、このアプリケーションでは、スレッド自体がジョイントを封止しないため、圧縮継手で必要とされていません。
PTFEテープは何回巻けばいい?
必要な回転数は、使用するテープの厚さによって大きく異なります。しかし、一般的な用途では、2~3回転で十分です。
PTFEテープはいつ使うか?
PTFEテープは、配管工の道具箱の中で定番の部品です。このテープは、配管システムで漏れが発生した場合に役立つものです。PTFEは、ジョイントを固定し、将来の漏れから保護するための予防措置として、またはより深刻な損傷や漏れの場合には、短期的な解決策として使用されています。
PTFEテープの代替品にはどのようなものがありますか?
PTFEテープの代わりに、パイプジョイントコンパウンド(パイプドープ、パイプグルー)を使用できます。ただしこれらは、テープよりも強度が高いので、一時的なシールではなく、恒久的なシールに適しています。