押しボタンスイッチの完全ガイド | RS

押しボタンスイッチの完全ガイド

押しボタンスイッチの仕組みや用途、種類、主なブランドなどを解説しています。

Push Button Switches Banner

プッシュボタンスイッチとは?

押しボタンスイッチとは、機械などの動作を制御するスイッチのことです。家庭や職場でよく使われており、押しボタンスイッチやプッシュスイッチとも呼ばれる。

ボタンは通常、プラスチックまたは金属製で、押しボタンは平らなものと、人間工学に基づいた仕様にカスタマイズされたものがあります。ボタンスイッチのモデルは多種多様で、モーメンタリまたはラッチアクションで作動します。

押しボタンスイッチの仕組み

ほとんどの押しボタンスイッチは、同じように機能します。ボタンまたはアクチュエータに圧力がかかると、内部のスプリングと接点が落ち込み、スイッチの底にある安定した接点に接触します。このプロセスにより、電気回路が閉じたり開いたりします。繰り返し圧力をかけると、バネが戻り、押しボタンの接続状態を変化させます。

押しボタンは、作動時に状態が変化する常開接点と常閉接点から選択することができます。モーメンタリスイッチのボタンには、動作を促すために継続的に圧力をかけ続ける必要があります。しかし、ラッチ式押しボタンでは、圧力が再び加えられるまで、安定した状態が維持されます。

プッシュボタンスイッチ図

右の図は、クイックスタート点火回路の一部として、イグニッションスイッチと一緒に押しボタンを使用する方法を示しています。

この回路図は、この特定のアプリケーションに必要な基本的な回路設計とワイヤーレイアウトを示しています。

Push Button Switch Diagram

押しボタンスイッチの用途

押しボタンスイッチの用途は広く、電卓や押しボタン電話、家庭や職場の様々な家電製品に組み込まれている。このようなスイッチは、デバイスをオンまたはオフにすることができます。また、電卓のように特定の動作をさせることもできる。

多くの場合、ボタンはその動作を示すために特定の色がついています。これにより、誰かが間違ってボタンを押す可能性を低くすることができます。例えば、赤は停止、緑は起動を表します。緊急停止ボタンは一般的に大きく赤い色をしており、使いやすいように頭部が大きくなっています。

その他、押しボタンスイッチの用途は以下の通りです。

  • リセットスイッチ:特に小型のものが多く、特殊な工具でオン・オフできる場合があります。

  • 機械の停止 - 非常時に運転を停止するためのスイッチで、一般的に産業用機械の上や横に設置されています。

  • アーケードゲーム - これらのスイッチは丸いものが多く、ゲームの要素を制御するために使用されます。

その他、プッシュボタンの用途は以下の通りです。

  • トイレの水流

  • シャワーシステム

  • ライトスイッチ

押しボタンスイッチの種類

様々なタイプがあり、それぞれ独自の利点があります。特定のアプリケーションに最も適したタイプを選択することが重要です。これは、意図するタスク、アクチュエータのスタイル、IPレーティングなどの要因に依存します。

一般的なタイプは以下の通り。

Momentary Push Button Switch Diagram

モメンタリ・プッシュボタン

ユーザーが操作部を押し下げることで、モーメンタリ回路の電源をオン/オフすることができます。

この図は、モーメンタリースイッチボタンの動作を強調しています。三角形はモーメンタリ動作を示し、極は動作中にスイッチが接続する回路の数に対応しています。

Arduinoの押しボタン

Arduinoは、国際的なクリエイターコミュニティに支えられ、使いやすいハードウェアとソフトウェアの開発に特化しています。 Arduinoの回路基板にボタンを接続することで、さまざまな機器の機能を制御できるようになることが多い。

2ポジションプッシュボタンスイッチ

接続された機器の電源を切るための2つのポジションが設定されています。このスイッチは、保護用のプラスチックに包まれていることが多く、操作には鍵が必要である。

デュアルプッシュボタンスイッチ

2ポジションスイッチと同様に、デュアルプッシュボタンスイッチは、1つのボタンが電気接続用、1つのボタンが電気切断用になっています。オンボタンは通常緑色で、オフボタンは赤色です。LEDも一般的な機能で、バックライトでデバイスの状態を表示する。

ミニチュア押しボタンスイッチ

ミニチュアまたはマイクロプッシュボタンスイッチは、C&Kなど様々なブランドから販売されています。小型の電子機器のリセットによく使用されます。

プッシュ・トゥ・ブレーク・スイッチ

ノーマルクローズ(NC)とも呼ばれ、ラッチ式やモメンタリ式とは逆に動作する、最も一般的に使用されているスイッチです。ボタンに圧力がかかっていない状態では、回路に電気が流れます。しかし、押すとすぐに電流は遮断されます。スイッチは、どちらの位置でもオン状態を保つことができ、接続と切断を別々の装置で行うことができます。

プッシュトゥメイクスイッチ

プッシュトゥメイクスイッチは、2つの接点が保持されている間は常に回路に電気を流すことができます。ボタンを離すと接続は切れます。ドアベル、電卓のボタン、キーボードのキーなどが代表的な例です。スイッチの配線によっては、push to makeとpush to breakの両方を備えているものもあります。

角型プッシュボタンスイッチ

角型押しボタンスイッチは、四角いボタンが特徴で、様々なカラーバリエーションがあります。機械や自動化装置などによく使われています。

回路基板用押しボタンスイッチ

ボタンが押されるまで電気の流通を制限する基板スイッチ。ユーザーとの対話によって動作し、プリント基板の上に組み込まれるのが一般的である。キーボード、キーパッド、インターフェイス制御パネルなどの電源によく使われる。

タクティールプッシュボタンスイッチ

タクトスイッチとも呼ばれ、PCB基板に実装することを前提に設計された小型スイッチです。スイッチの調整には比較的小さな力が必要で、一般的にはクリック音で通電しているかどうかを示す。また、タクティールスイッチの中には、LEDイルミネーションを搭載しているものもある。この点灯機能は、デバイスがオンまたはオフの状態であること、あるいは故障が発生していることを知らせるものである。

パネルマウント型押しボタンスイッチ

パネル用押しボタンは、頑丈なマウントに取り付けるために特別に設計されています。パネルカット寸法は、テクニカルデータシートを参照してください。一般的に、家庭や職場で電子機器に電源を供給するために使用されます。

Latching Push Button Switches Diagram

ラッチ式プッシュボタンスイッチ

ラッチ式押しボタンスイッチは、圧力がかかるまで同じ状態を保ちます。このタイプのスイッチは、電子回路を初期状態に戻すために、もう1度押す必要があります。

これらの図は、関連する電気的なシンボルを示しています。

プッシュボタン式PCBスイッチ

Tこれらの表面実装型プリント基板スイッチは、プリント基板の上部に直接取り付けるように設計されています。スルーホールや貫通型は、プリント基板に開けた穴を経由して接続し、裏面のパッドにはんだを塗布します。逆に、表面実装タイプは、基板の表面に直接取り付けるように設計されています。

ロック付きプッシュボタンスイッチ

ロック式押しボタンスイッチには、機械的なロック機能が備わっています。これにより、ボタンを離した直後は完全にジャンプすることができません。ロックを解除するには、もう一回押す必要があります。従来のテレビでは一般的な機能でした。

工業用押しボタン

このボタンは、通常、押しボタンアクチュエータ、固定用カラー、接点ブロックを含む完全なビルトインユニットの形になっています。人手が必要な場所に簡単に設置できるように設計されており、産業用途に最適です。重機への通電を制御し、緊急時に即座に停止できるような産業用押しボタンが設置されることがあります。

プッシュ・トゥ・メイド・ドアスイッチ

表面実装型プッシュトゥメイクドアスイッチは、スライドドアや標準的な開閉ドアの電気操作に最適な製品です。一般的に白色のプラスチック製で、あらゆる種類のドアに適しています。

押しボタンスイッチの定格電圧

定格電流が最大回路負荷を超えなければ、押しボタンスイッチが適切であると考えるのは間違いです。ACとDCの容量の違いは、通常、スイッチにはっきりと表示されています。

必要な遮断速度は、AC接続かDC接続かによって異なる。また、電気負荷の性質も考慮する必要があり、誘導性負荷または抵抗性負荷のスイッチングによって適否が決まります。

押しボタンメーカー

RS Componentsは、幅広い仕様、サイズ、端子オプションの押しボタンスイッチとアクセサリを在庫しています。

私たちの製品は、以下のような信頼できるメーカーから供給されています。

関連ガイド