デスクトッププリンタ

デスクトッププリンタは、家庭やオフィスのデスクやテーブルに取り付けられるように小型に設計されたプリンタです。レーザープリンタ、ドットマトリックスプリンタ、インクジェットプリンタなど、さまざまなタイプのデスクトップリンタがあります。

レーザプリンタ

レーザープリンタは、他のデスクトッププリンタとは異なり、インクを使用せず、トナーカートリッジを使用します。レーザープリンタは、コンピュータから送raれた画像や文書から電子データを読み取ることで機能します。このデータは、プリンタ内の感光ドラムに照射され、ドキュメントを表現する静電気のパターンを形成します。トナーと呼ばれる乾燥粉末は、この静電気によって紙に吸着されます。この静電気は、加熱されたローラーを使用して定着され、高品質の印刷物を形成します。

ドットマトリックスプリンタ

ドットマトリックスプリンタは、インパクトプロセスを使用して印刷します。画像のデータは、コンピュータからプリンタに送信されます。この画像は、インクリボンを通して駆動suる一連の小さなピンによって作成された一連のドットを使用してプリンタで再現されます。ドットマトリックスプリンタには9インチと24ピンの2種類があります。ピンの数により印刷品質が決まり、24ピンプリンタではグラフィックスやテキストをはるかに鮮明に印刷できます。印刷速度は、1分間のページ数ではなく、1秒間の文字数で表示されます。ドットマトリックスプリンタは、印刷の品質よりも内容を重視する場合に最適です。

インクジェットプリンタ

インクジェットプリンタは、インクカートリッジからインクドを紙やその他の基材に噴射することで画像を再現します。コンピュータからの画像はプリンタに送信され、プリンタのバッファメモリに保存されます。用紙は、プリンタ内に引き込まれ、その上を前後に動くプリトヘッドが通過します。プリントヘッドにはノズルが含まれています。ノズルが用紙を通過すると、インクカートリッジから適切な色を引き出し、用紙にインクを排出します。その後、インクは乾燥し、完成した印刷ドキュメントを生成します。大部分のインクジェットプリンタはプラグアンドプレイで、簡単にセットアップしてすぐに使用できるようになっています。多くの機種ではスナップイン式のカートリッジを使用しており、インクの交換は簡単です。一部のインクジェットプリンタには、WiFi接続機能が標準装備されているため、スマートデバイスに接続できます。また、タッチスクリーンを備えているため、相互接続と制御が可能になります。

1 製品が以下で見つかりました デスクトッププリンタ

ページあたりの結果数