電話線テスタ
電話線テスタとは?
電話線テスタは、電話回線の設置とメンテナンスに使用します。それらは架線工事士のセットかバットセットと呼ばれることがあります。
電話線テスタは、従来の電話ハンドセットに似ていて、イヤホン、マウスピースとダイヤルキーパッドが付いています。また、電話回線をテストするために固定回線に接続するリード線も備えています。このテストリードは、一般的にわに口クリップ又はBTプラグを使用して接続します。ワニ口クリップは裸線に接続します。BTケット、またはは英国式電話ソケットは、British Telecoms によって開発された一般的なコネクタです。多くの電話機で使用されていて、BS6312に準拠しています。
ほとんどの電話線テスタは、アナログ回線の固定電話に使用されています。デジタル回路で動作するものもありますが、これは一般的なものではありません。
電話線テスタを使用する理由
設置時に固定電話回線をテストすることが重要です。ただし、電話線テスタは、障害のある回線の問題を特定するためにも使用されます。たとえば、テスタは、デジタルトラフィックまたは危険電圧を検出することができます。また、過電流保護や主電源のクロス保護にも使用できます。
テスト電話はどこで使用されますか?
- 通信工事
- 保守 / 保守
- ネットワークエンジニアリング
- 研究
追加機能:
電話線テスタハンドセットには、決定する際に考慮すべきその他の機能があります。内容: