• 発行日 2025年6月25日
    • 最終変更日 2025年7月15日
  • 5

圧力校正器ガイド

圧力校正器は、圧力測定の正確性と信頼性を確保するために不可欠な工具です。詳しくは本記事をお読みください。

ピーター・ケンドール(テクニカルサポートエンジニア)によるレビュー(2024年11月)

圧力校正は、圧力測定の精度と信頼性を保証するための、基本的なプロセスです。圧力測定器の出力を公認の基準標準と比較し、偏差や誤差を特定します。

このガイドでは、圧力校正の概念、その重要性、利用可能なさまざまなタイプの圧力校正器について紹介します。製造、エンジニアリング、または他の精密な圧力測定を必要とする分野に関係なく、圧力校正の基礎知識を知ることは重要です。

圧力校正とは?

圧力校正は、圧力測定において極めて重要なプロセスであり、正確な測定と圧力機器の信頼できる機能を確保するために必要です。

圧力校正は、その精度を評価するために、圧力装置の出力を基準と比較します。基本原理は、既知の圧力を装置に加え、出力を記録することです。これらの測定値を基準と比較することで、不一致を検出することができ、装置を校正するために必要な調整を行うことができます。

圧力校正器の機能

圧力校正器は、このプロセスに不可欠な工具であり、正確な圧力値を表示し測定するように設計されています。これにより技術者は、ゲージ、変換器、センサーなどの圧力機器を校正することができます。校正器は、圧力が印加され、測定され、必要に応じて調整できる制御環境を提供します。

圧力校正器の仕組み

圧力校正器は通常、圧力源、圧力センサー、表示装置で構成されます。圧力源は目的の圧力を発生させ、圧力センサーは出力を測定し、表示装置は測定値を表示します。これにより、出力を基準と比較し、必要な調整を行うことができます。

圧力校正は、製造、航空宇宙、自動車、石油・ガス産業など、多くの分野で不可欠です。正確な圧力測定は、品質管理、安全性、業界標準の遵守に重要です。校正によって圧力機器の信頼性と精度を確保することで、業務を最適化し、高精度の標準を維持することができます。

圧力校正器の種類

pressure calibrator

圧力校正に関しては、様々な種類の校正器があります。それぞれ明確な機能と特長があり、ニーズに最適な種類を選択することができます。圧力校正器の種類を以下に紹介します:

電気式圧力校正器

一体型電動ポンプを使用して圧力を測定するため、高精度のトランスミッターや圧力スイッチの校正に最適です。自動圧力生成を可能にすることで、電動ポンプは手作業を削減し、効率を高めます。これらの校正器は、多くの場合、データロギング、遠隔制御、自動校正作業などの高度な機能を備えているため、実験室と現場の両方で使用できます。

ピストンゲージ

高精度と高信頼性で知られるピストンゲージは、圧力天びんとしても知られ、ピストンシリンダーシステムを使用して高精度の圧力測定を行います。追跡可能な圧力測定値を提供できるため、多くの校正室で主要な標準器とみなされています。ピストンゲージは、既知の面積を持つピストンに既知の質量を載せてバランスをとることで、正確な圧力を測定します。この方法は信頼性が高く、他の圧力試験や測定装置の校正に使用され、精度を保証します。 

重錘型圧力計

この計器は圧力校正の定番で、校正済みの重りを使用して、対象の機器に既知の圧力をかけます。重錘型圧力計は、シンプルで精度が高いため、さまざまな圧力校正の要件に対応できる費用効果の高い選択です。 重錘型圧力計は、工業環境や校正室など高精度が要求される環境で有用であり、圧力ゲージやトランスデューサーの校正に広く使用されています。

ポータブル圧力校正器

ポータブル校正器は小型で使いやすいため、移動が必要な現場での校正用途に最適です。電圧、アンペア、デジタル信号の測定機能など、さまざまな機能を備えていることで、圧力機器の現場校正に適しています。これらの校正器は頑丈で使いやすく、ユーザーフレンドリーなインターフェースと、過酷な現場状況に耐える堅牢な構造を備えています。

デジタル圧力校正器

デジタル表示、データロギング、ソフトウェア統合などの高度な機能を備えたデジタル校正器は、正確な測定を提供し、さまざまな圧力校正作業に適しています。多くの場合、圧力スイッチや圧力トランスミッターの4-20 mA出力の測定機能などの高度な機能を備えています。デジタル圧力校正器は、実験室と業務用途の両方でよく使用されます。

圧力校正器の重要要素

圧力校正器を選択するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。これらの要素を考慮することで、特定のニーズに最適な機器を選択できます。以下に、重要な要素を紹介します:

精度: 考慮すべき要素の一つは、圧力校正器の精度です。正確な測定を保証するためには、高い精度を備えた機器を選択することが不可欠です。

範囲: 圧力校正器の範囲も重要な考慮事項です。要件に応じて、使用する圧力を網羅する適切な範囲を持つ機器を選択する必要があります。

機能: 圧力校正器は機種によって機能が異なります。一部の機器には、データロギングや高度な接続オプションなどの追加機能が搭載されている場合があります。

携帯性: 複数の場所で校正を行う必要がある場合、携帯性は重要な要素となります。

校正標準: 選択した圧力校正器が、使用している校正標準と互換性があることを確認してください。校正要件を満たす信頼性の高い機器を使用することは重要です。

使いやすさ: 圧力校正器の使いやすさが重要です。直感的なインターフェースと分かりやすいディスプレイを備え、簡単に操作できる機器を選びましょう。

コスト: 最後に、予算を考慮しましょう。高品質の圧力校正器は重要ですが、予算の制約内で購入できる製品を見つけることも重要です。

これらの重要な要素を考慮することで、圧力校正のニーズに最適な校正機器を選ぶことができます。RSは、機器の良好な動作状態を保証するために、さまざまな工具とデバイスを取り揃えています。RSの計測器製品をご覧ください。

関連ガイド

関連ページ