• 発行日 2026年10月27日
    • 最終変更日 2026年10月27日
  • 5 分

在庫最適化と部品標準化の違いとは?多品種少量生産時代の調達戦略

多品種少量生産が進むと、似た仕様のネジやコネクタが複数の型番で在庫され、管理する部品点数が増えやすくなります。そのため、在庫の最適化と部品の標準化は、あわせて検討することが重要です。

Aluminium Capacitors Guide Banner

この記事のポイント

  • 在庫の最適化は「現在の在庫水準をどのように管理するか」、部品標準化は「扱う部品の種類をどのように減らすか」という異なるアプローチです。
  • ABC分析や発注点管理は、在庫を最適化する代表的な手法です。
  • 部品標準化と部品共通化は近い概念ですが、対象や目的が異なります。
  • 多品種少量生産では、在庫の最適化だけでなく、部品標準化もあわせて進めることが重要です。
  • どちらも調達コストと管理コストの削減につながりますが、アプローチする対象が異なります。

在庫最適化とは

在庫の最適化とは、欠品と過剰在庫のバランスを取りながら、適切な在庫水準を継続的に見直す取り組みです。日々の入出庫を記録・管理する「在庫管理」に対して、在庫の最適化では、どの程度の在庫を保有するべきかという判断まで含めて検討します。

在庫管理は、在庫の状態を把握するための仕組みであり、それだけでは過剰在庫や欠品を防げるとは限りません。ABC分析や発注点管理などの手法を用いて在庫水準を見直すことで、在庫の把握と改善をあわせて進めることができます。

在庫管理

在庫最適化の目的

在庫を最適化する目的は、欠品による機会損失と、過剰在庫による保管コスト・資金の固定化という、相反する2つのリスクを同時に抑えることにあります。在庫が多すぎればキャッシュフローを圧迫し、少なすぎれば生産や納期に影響します。

多品種少量生産の現場では、扱う品目が増えるほど、このバランスを取ることが難しくなります。品目ごとに需要のばらつきが異なり、一律の在庫ルールでは対応しきれない場合があるためです。

在庫最適化の方法

在庫を最適化する方法にはいくつかの代表的な手法があり、品目の重要度や需要特性に応じて使い分けます。

1. ABC分析

ABC分析は、売上や使用量を基準に在庫品目を重要度別に分類する手法です。上位を占める一部の品目(Aランク)に管理リソースを重点的に配分し、下位の品目(B・Cランク)は簡易的な管理にとどめることで、限られた管理リソースを効率的に活用できます。

2. 需要予測

過去の実績データに加え、市場動向や季節要因なども考慮しながら将来の需要を見積もる手法です。需要予測の精度を高めることで、より適切な在庫水準を設定しやすくなります。

3. 発注点管理

在庫があらかじめ設定した水準を下回った時点で発注する「定量発注方式」と、決められた周期ごとに必要量を発注する「定期発注方式」があります。ABC分析でB・Cランクに位置づけられる品目には定量発注方式、重要度が高いAランクの品目には定期発注方式が適しています。

4. 安全在庫の設定

需要変動やリードタイムのばらつきによる欠品を防ぐために、あらかじめ一定量の在庫を確保しておく考え方です。発注点と混同されやすいものの、発注点は「発注するタイミング」を、安全在庫は「欠品を防ぐために確保する在庫量」を指します。

在庫最適化のメリット

在庫を最適化すると、保管コストや廃棄リスクの低減、キャッシュフローの改善といった効果が見込めます。倉庫スペースにも余裕が生まれ、急な需要変動にも対応しやすくなります。

品目ごとに適切な管理方式を設定することで、担当者の管理工数も削減できます。すべての品目を同じ方法で管理する必要がなくなるためです。

部品標準化とは

部品標準化とは、品質・性能が一定の基準を満たす部品をあらかじめ「標準部品」として定義し、新規部品の登録をできる限り抑える取り組みです。設計者が必要な形状や性能に応じて部品を検索できる仕組みを整えることで、類似部品が際限に増えることを防ぎます。

部品標準化には、単に部品の種類を減らすだけでなく、品質基準を統一し、使用者によらず一定の性能を確保できる状態を整えることも含まれます。

部品標準化の目的

部品標準化の目的は、新規部品の登録・検証にかかる工数を抑え、既に実績のある部品を再利用することで設計品質を安定させることにあります。管理対象の品目が減れば、在庫管理や受発注管理、品質管理にかかるコストの削減にもつながります。

多品種少量生産の現場では、製品ごとに専用部品を採用するケースが増えやすくなります。部品標準化は、こうした個別最適の積み重ねを抑える役割を持ちます。

部品標準化と部品共通化の違い

部品標準化と部品共通化は近い概念として扱われることが多く、実務上は同じ意味で使われる場合もあります。ただし、主な目的には違いがあります。

部品標準化は、品質や性能の基準を統一し、供給能力や検証済みの信頼性を確保することを重視します。一方、部品共通化は、複数の製品間で同じ部品を使用する割合を高め、量産効果によるコスト削減を図ることを重視します。似た概念としてモジュール化もありますが、こちらは製品を独立した機能単位に分け、モジュールごとに評価・組み合わせできるようにする考え方です。部品そのものの種類を減らす標準化・共通化とは目的が異なります。

在庫最適化と部品標準化の違い

在庫の最適化と部品標準化は、どちらも調達・管理コストの削減を目指す点で共通していますが、対象とする範囲が異なります。

観点
在庫の最適化
部品標準化
対象既に扱っている部品の在庫水準扱う部品の種類・品目数そのもの
目的欠品と過剰在庫のバランスを取る類似部品を減らし、管理対象を削減する
主な手法ABC分析、発注点管理、安全在庫の設定標準部品の定義、部品の共通化
効果が表れるまでの期間比較的短期間で改善しやすい設計・調達プロセスの見直しを伴うため中長期

在庫の最適化は「現在扱っている部品をどのように管理するか」という運用面の課題であるのに対し、部品標準化は「どのような部品を扱うか」という設計・調達の上流工程に関わる課題です。在庫の最適化だけを進めても、扱う品目数そのものが多い場合は、改善効果が限定されることがあります。

多品種少量生産時代に両方が必要な理由

多品種少量生産では、製品ラインアップが増えるほど、扱う部品の種類も増加しやすくなります。在庫の最適化だけで対応しようとすると、管理すべき品目数そのものが多いため、管理手法を改善しても効果が限定される場合があります。

部品標準化を並行して進めることで、最適化の対象となる品目数を減らせるため、在庫の最適化も進めやすくなります。両者は別々の取り組みではなく、組み合わせて進めることで、より効率的な在庫・部品管理につながります。

調達戦略に在庫最適化と部品標準化を組み合わせるために

多品種少量生産の現場が抱える調達の悩みは、どちらか一方の取り組みだけでは解決しにくい場合があります。在庫の最適化だけを進めても、扱う部品の種類そのものが多いままでは改善効果が限定されます。逆に、部品標準化だけを進めても、日々の需要変動に対応する在庫運用が伴わなければ、欠品や過剰在庫を十分に抑えることはできません。

進め方の一例として、まず部品標準化によって管理対象の品目数を絞り込み、そのうえでABC分析や発注点管理などの在庫最適化の手法を適用する順序が効果的です。対象を絞ることで、重要度の高い品目に管理リソースを重点的に配分しやすくなります。

こうした調達戦略の見直しは、設計部門と調達部門をまたいだ取り組みになりやすく、社内だけで完結させるのが難しい場面も少なくありません。RSコンポーネンツでは、ベンダーの統合や複雑な調達手続きの解消、プロセス内の無駄の削減を支援する調達ソリューションを提供しています。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。