• 発行日 2024年1月18日
    • 最終変更日 2026年5月7日
  • 5 分

整流器とは?仕組み・種類・用途を基礎から詳しく解説

整流器とは、交流電力を直流に変換する電力変換装置で、コンバータとも呼ばれます。この記事では、整流器の仕組みや種類、用途について解説します。

Aluminium Capacitors Guide Banner

整流器とは:基礎知識

整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換する装置です。多くの電子機器は直流で動作するため、整流器は電源回路で重要な役割を果たします。携帯電話やパソコン、家庭用電化製品から産業用機器まで、幅広い機器で用いられており、これらの電源部で交流を直流に変換するために使われています。

整流器の種類としては、歴史的に使われてきた水銀整流器、亜酸化銅整流器、セレン整流器のほか、現在広く用いられているシリコンやゲルマニウムを用いたダイオード整流器があります。近年では、ダイオードによる整流だけでなく、サイリスタを用いて出力を制御する制御整流や、MOSFETを用いた能動整流(同期整流)も広く用いられています。

整流の仕組み:ACをDCに変える基本原理

交流電流は、電圧の大きさや電流の向きが周期的に変わるため、そのままでは一定方向に流れ続けません。整流とは、この交流から一方向に流れる電流成分を取り出し、直流として利用しやすい形に変えることです。

整流器には、ダイオードなどの整流素子が使われます。これらの素子は、電流を一方向に流しやすい性質を持つため、交流のうち一方向の成分を取り出し、直流に近い電流へ変換できます。

整流の重要性

多くの電子機器は直流で動作するため、家庭用コンセントから供給される交流をそのまま使うことはできません。 そのため、交流を直流に変える整流が必要になります。

整流器は、機器で利用できる直流に変換するうえで重要な役割を果たします。 例えば、ACアダプタや産業機器、鉄道車両など、さまざまな機器で整流の仕組みが使われています。

整流器の種類と特徴

整流器の種類を知っておくと、用途に合った方式を選びやすくなります。ここでは、代表的な整流方式の特徴を紹介します。

半波整流

半波整流は、交流の正または負の半周期のうち、どちらか一方だけを取り出して、直流に近い電流へ変換する方式です。ダイオード1個で構成できるため回路はシンプルですが、利用できる電力が限られるため、効率は低く、出力電圧も脈動しやすくなります。そのため、低電力用途や簡易的な回路で使われます。

全波整流

全波整流は、交流の正負両方の半周期を使って、直流に近い電流へ変換する方式です。代表的な回路としてブリッジ整流回路があり、一般に4個のダイオードを用いて整流します。半波整流より利用効率が高く、出力の脈動も比較的小さいため、多くの電子機器で採用されています。

三相整流(半波・全波)

三相整流は、三相交流を直流に変換する方式で、産業機器や大容量設備などで使われます。複数の相の電力を利用できるため、出力が安定しやすく、電流の脈動も抑えやすいのが特徴です。特に三相全波整流回路は、三相半波整流よりも安定した直流を供給しやすいため、鉄道車両の駆動系や大型モータを用いる産業機器の電源回路などに用いられます。

整流器の仕組み

整流器は、さまざまな回路を組み合わせて、直流として利用しやすい電流を取り出します。ここでは、代表的な整流回路と、その特徴を紹介します。  

単相半波整流回路

単相半波整流回路は、交流を直流に変換する基本的な回路の一つです。整流後の出力には脈動が残るため、実用的な整流回路では平滑コンデンサを用いて、直流として利用しやすい電圧を得ます。特に電解コンデンサは大容量化しやすいため、平滑化によく使われています。必要に応じて、整流回路の後段に電圧を安定させる回路が組み合わされることもあります。

単相半波整流回路は、AC/DC変換回路の一例として用いられ、低電力用途や簡易的な回路に適しています。ただし、交流の半周期しか利用しないため、変換効率は低く、より高い効率や出力の安定性が求められる場合には、全波整流回路など他の方式が使われます。

単相全波整流回路

単相全波整流回路は、交流電圧を直流電圧に変換する回路です。正弦波交流電圧の正負両方の半周期を整流するのが特徴で、一般にブリッジ整流回路などで構成されます。

この回路では、ダイオードやサイリスタなどの整流素子を使って電流の向きをそろえ、交流の正負両方の半周期を同じ向きの電流として取り出します。

単相全波整流回路は、交流の正負両方の半周期を使えるため、半波整流回路より効率が高くなります。実用的な回路では、平滑コンデンサを用いて直流として利用しやすい電圧に整えるのが一般的です。これにより、電圧や電流の脈動が抑えられ、より安定した出力が得やすくなります。

また、全波整流回路では、ブリッジ整流方式が広く用いられています。この方式は交流の波形を無駄なく利用できるため、半波整流回路に比べて効率が高いのが特徴です。

三相半波整流回路

三相半波整流回路は、三相交流から直流を得るための回路です。3つの相からなる交流電源を用い、各相の交流電圧を整流素子によって直流に変換します。三相交流を利用するため、単相整流回路に比べて出力の脈動を抑えやすいのが特徴です。

三相全波整流回路

三相全波整流回路は、三相交流を直流へ変換する回路です。各相の交流電源を用い、ダイオードやサイリスタなどの整流素子によって交流電圧を直流電圧に変換します。

この方式は、変換効率が高く、電圧や電流の脈動が少ないため、安定した直流電源を得やすいのが特徴です。そのため、安定した電力供給が求められる産業機器や電力変換装置などで広く使われています。

整流器の用途

整流器の用途は幅広く、身近な電子機器から産業機器、鉄道車両まで、さまざまな場面で使われています。整流器は、交流を機器で使いやすい直流に変えるうえで重要な役割を果たします。

  • ACアダプタ:家庭用電源(AC)を、パソコンやスマートフォンの充電に使う直流(DC)に変換します。
  • 産業機器の電源回路:産業機械や各種設備で使う直流電力を作り出します。
  • 鉄道車両:電車や新幹線では、整流器が走行に必要な直流電力を供給します。

最新市場動向と整流技術の進展

世界の整流技術を含む電力変換分野では、EV、産業機器、再生可能エネルギー関連を中心に、需要の拡大が続いています。特にEV分野では、オンボード充電器(OBC)や充電インフラ向けの電力変換回路に対する需要が伸びています。IEAによると、2024年の世界のEV販売台数は1,700万台を超え、新車販売に占める割合も20%を上回りました。さらに2025年には、EV販売台数が2,000万台を超え、世界の新車販売の4台に1台以上を占めると見込まれています。

水素分野でも、水電解設備の導入が進んでいます。IEAは、2024年の世界の水電解の設置容量が2GWに達したと報告しています。さらに2025年には、設置容量が4.9GWに達する見込みです。こうした設備拡大を背景に、電力変換機器や関連部品でも、導入拡大に対応した開発が進んでいます。

また、半導体材料の進化も、整流技術の高度化を後押ししています。従来のシリコン系整流素子に加え、SiC(炭化ケイ素)を用いたショットキーダイオードの採用が広がっており、低損失化や高周波動作への対応が進んでいます。SiCショットキーダイオードは、逆回復電荷が非常に小さく、高耐圧化にも適しているため、電源回路の小型化や発熱の低減、高電力密度化に役立ちます。

さらに、EV向けOBCでは、SiだけでなくSiCやGaNを活用した設計も広がっており、用途や設計要件に応じた使い分けが進んでいます。主要メーカーも、OBC向けソリューションとしてSi、SiC、GaNを用いた製品を展開しており、材料技術と回路設計の両面から高効率化が図られています。

整流器の選び方のポイント

整流器を選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。

  • 用途に応じた種類の選択:小型家電には全波整流器が広く使われています。一方、大容量機器や産業用途では、三相整流器が適しています。
  • 電圧・電流の定格:機器に必要な電力に合った定格を選ぶことが、故障の防止や長寿命化につながります。
  • 効率と耐熱性能:最新の半導体技術を用いた整流器は熱損失を抑えやすいため、冷却設計も含めて検討する必要があります。
  • 信頼性とコストのバランス:長期間使用する場合や過酷な環境では、信頼性の高い製品を選ぶことが大切です。一方で、コスト面も踏まえ、用途に合った製品を選ぶ必要があります。
  • 技術サポートとメーカー実績:技術サポートが充実しており、実績のあるメーカーの製品を選ぶと、導入後も安心です。

こうした点を踏まえて整流器を選ぶことで、機器全体の安定稼働と長寿命化につながります。

代表的な整流器関連メーカー

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronicsは、ショットキーダイオード、ファストリカバリダイオード、ブリッジ整流器、SiCダイオードなどを取り扱っています。ショットキーダイオードでは、低い順方向電圧降下と高速スイッチングを特長とする製品が用意されています。

商品を見る

Vishay

Vishay

Vishayは、整流ダイオードやブリッジ整流器に加え、ショットキーダイオードやウルトラファストリカバリダイオードも取り扱っており、産業用途向けにも、幅広い整流関連製品を提供しています。

商品を見る

Onsemi

Onsemi

onsemiは、標準リカバリ整流器や高速リカバリ整流器に加え、ショットキーダイオードも取り扱っています。ショットキー製品では、低損失や大電流対応を特長とする製品を展開しており、SiCショットキーダイオードも提供しています。

商品を見る

まとめ:整流器の基礎から選び方まで

整流器は、交流を直流に変換する重要な電子部品であり、あらゆる電子機器や産業機器で使われています。半波整流、全波整流、三相整流では、それぞれ特性や用途が異なるため、目的に合った方式を選ぶことが重要です。

この記事では、整流器の基本的な仕組み、各種整流方式の特徴、整流器の用途、代表的な関連メーカーについて解説しました。整流器を選定・導入する際は、変換効率や耐久性、使用環境を踏まえて選ぶ必要があります。

整流器の選び方は、機器の性能や信頼性に大きく関わります。この記事が、用途に合った整流器を理解するための参考になれば幸いです。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。