検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年12月2日
      • 最終変更日 2024年12月2日
    • 1

    トナーカートリッジガイド

    Toner Cartridges Banner

    トナーカートリッジとは?

    トナーカートリッジは、カートリッジにトナーを詰め込んだものです。トナーは、粒状のプラスチックと、カーボン粉末、酸化鉄、ポリプロピレン(合成樹脂)、シリカなど、さまざまな材料から作られる印刷用粉末です。従来の材料に代わるものとして、植物由来のプラスチックから作られたトナーもあります。

    純粋に白黒印刷用でない限り、トナーには着色料(通常はシアン、マゼンタ、イエロー)も含まれています。これらの色はカートリッジセットで提供され、印刷プロセスで異なる色を混ぜて様々な色合いを作り出します。

    トナーは、厳密にはプリンターインクではありませんが、同様の機能を果たします。トナーカートリッジは、レーザープリンターやコピー機に挿入され、テキストやグラフィックを印刷するための原材料となっています。トナーは、装置内の定着器またはローラーによって急速に加熱され、溶融しながら紙に接着します。

    トナーカートリッジは再充填して再利用することができます。

    トナーとインク

    トナーとインクのどちらが良いのか?どちらにも利点があります。

    トナーカートリッジは通常、インクカートリッジよりも高価ですが、長期間保存できるため、費用対効果の高い選択肢です。また、レーザープリンターは、インクジェットプリンターよりも速く印刷できます。

    一方、インクジェットプリンターはレーザープリンターよりも解像度が高いため、グラフィックや写真の印刷に適していますが、トナーは汚れがつきにくく、乾燥に時間がかからないため、トナーカートリッジも写真印刷に適しています。

    レーザープリンター用トナーカートリッジ

    Toner Cartridge

    レーザープリンターは、業界標準の技術となっています。レーザープリンターは、ドラムと呼ばれる光に反応する円筒にレーザー光線を当てることで動作します。ドラムは通常、独立した部品ですが、トナーカートリッジのモデルには一体型ドラムを使用しているものもあります。

    レーザーは、ドラム自体の負電荷と対照的な正電荷の画像を生成します。画像には写真、グラフィック、テキストなどがあります。レーザープリンターカートリッジ内の帯電した粉末は、ドラム内の加熱されたローラーに付着し、正に帯電した画像に従って用紙上に分配されます。その後、トナーは溶融し、紙に定着します。

    このタイプの印刷はゼログラフィーと呼ばれ、乾式印刷を意味します。インク印刷の例としては、インクジェットやドットマトリックス技術があります。

    インクジェット印刷は、インクの液滴を紙を通して押し出すことで実現します。この機器は、商業環境でも家庭環境でも、最も広く使われています。一方、ドットマトリクスプリンターはインパクト動作を使用します。インクを染み込ませたリボンを印刷ヘッドが往復します。

    トナーカートリッジの種類

    トナーカートリッジを購入する際は、お使いのレーザープリンターまたはコピー機のモデルと互換性があることを確認する必要があります。必要なトナーカートリッジの種類については、マニュアルまたは元のパッケージを参照してください。

    トナーカートリッジの主な種類は次の三つです。

    純正トナーカートリッジ

    純正とは、プリンターやコピー機の製造元を指します。お使いのプリンターやコピー機を製造した会社のトナーカートリッジは、純正カートリッジと呼ばれます。純正カートリッジは、それらが使用されるデバイス用に特別に設計されているので、完全な互換性と高品質のプリントを提供します。

    互換トナーカートリッジ

    互換トナーカートリッジは、指定されたブランドやモデルのプリンタやコピー機で使用するために、サードパーティのメーカーによって生産されています。お使いの機器への損傷を避けるために、高品質で評判の良いメーカーの互換カートリッジをお探しましょう。

    再生トナーカートリッジ

    使用済みのトナーカートリッジを回収して消耗部品をメンテナンスし、新しいトナーを充填したトナーを再生トナーカートリッジといいます。ここ数十年で、再生トナーカートリッジは、互換トナーカートリッジのコストを節約しながら、オリジナルのトナーカートリッジと完全に互換性があるため、人気のある選択肢となっています。この製品のリサイクルは、環境への廃棄物の負担を最小限に抑えるのに役立ちます。オリジナルカートリッジに加え、再生互換カートリッジも利用できます。

    トナーカートリッジのトップメーカー

    トナーカートリッジの取り付け方法

    トナーカートリッジを交換する手順は、お使いのレーザープリンターまたはコピー機のモデルによって異なりますが、以下の基本的な手順が含まれます:

    1. 機器の電源を切ります。最近使用した場合は、冷ます。
    2. 機器のトナーカートリッジボックスを見つけ、開けるか引き出します。カバーを引っ張ったり、無理に引っ張ったりしないでください。
    3. 箱から空のトナーカートリッジを1つ以上取り出します。
    4. すべての梱包材と保護カバーを取り除いて、交換用カートリッジを準備します。
    5. 新しいカートリッジを正しいスロットに挿入し、所定の位置にカチッとはまることを確認します。
    6. トナーカートリッジを閉じるか、再び挿入します。
    7. 機器の電源を入れ直します。

    FAQs

    トナーカートリッジの関連ガイド

    1 / 3

    関連ページ