- 発行日 2023年2月20日
- 最終変更日 2023年8月29日
- 1 分
バナナプラグについてのガイド
この記事では、バナナプラグの用途、種類、仕組み、使い方などを説明しています。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1664363757/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/001%20Generic%20Banner/SEO_Guide_Banner_New_Template_5120x360px.jpg)
バナナプラグとは?
バナナプラグとは何ですか?見た目にも特徴的な円筒形の電気配線用コネクタです。
形状がバナナに似ていることから「バナナ」と呼ばれています。この突起の中には、バネで固定されたフィンが入っており、機器のソケットに差し込むと膨らみ、しっかりと固定することができます。
バナナプラグは1924年にドイツのリチャード・ハーシュマンによって発明されました、当時はアメリカのゼネラル・ラジオ社がこれに対抗していました。
バナナコネクター、4mmコネクターとも呼ばれています。4mmは場なプラグの標準的な直径です。
バナナプラグの用途は?
バナナプラグは、対応するバナナソケットを介して機器に配線を接続する、整理された安全な方法です。また、素早く着脱することができます。バナナプラグを使わないと、オーディオ機器などの配線はむき出しの状態で付けたり外したりしなければならず、ショートや機器の過負荷などの危険があります。
バナナプラグは、以下のような様々なオーディオ機器で使用されています。
- Hi-Fiレシーバー
- 有線サウンドシステム、スピーカー
- オーディオケーブル
- アンプ
- 拡声器
- AUX端子
以下の機器では種類によってバナナプラグも採用されています。
- テレビアンテナ
- ラボラトリーテスト機器 - 電気回路基板に使用される場合を含む
バナナプラグの種類
バナナプラグは、他の多くのコネクターと同様に、用途に応じて様々な設計があります。
大きな違いは、絶縁体の有無です。高電圧用のバナナプラグやソケットには、感電からユーザーを守るために絶縁体が使用されています。
それでは、バナナプラグの主な種類をご紹介しましょう。
![Closed Screw Banana Plug](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1611913418/F1806656-01.jpg)
閉鎖型バナナプラグは、2つの円筒形の部品をねじ込んで作られています。電線は後端からプラグに入り、容器内に完全に収められて外部から安全に隔離される。密閉型スクリューバナナプラグは、一般的にスピーカーやオーディオ機器に使用されます。
![Gold Banana Plug](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1612543105/F8935825-02.jpg)
金メッキを施したバナナプラグは、高い導電性と美しい外観を兼ね備えています。金メッキは、多くの場合真鍮などの他の導電性金属と組み合わせて使用されます。
![Solder Type Banana Plug](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1613480503/F1037637-01.jpg)
はんだタイプのバナナプラグは、線材をはんだ付けして組み込むように設計されています。これにより、信頼性の高い電気的接続を実現しています。
その他のバナナプラグの種類は以下の通りです。
バナナプラグカバー
バナナプラグのカバーは、シュラウドとも呼ばれ、プロングを囲んで保護するチューブです。プラグをソケットに挿入すると自動的に収納されます。ソケットにもシュラウドが付いている場合があります。バナナ・プラグ・カバーは、試験所で使用されるような高電圧の機器に使用されています。
ロック式バナナプラグ
このプラグは、ソケットに挿入した後、プロングが通常のスプリングマウントフィンよりもさらに拡張する機構を備えており、非常に強いホールド感を実現しています。誤ってケーブルが抜けたり、機器から引き出されたりしないようにする必要がある場合に適しています。
ダブルバナナプラグ
デュアルバナナプラグまたはダブルバナナプラグは、1つのハウジングに2つのプラグが入っており、反対側には異なるタイプのケーブルコネクタが付いている場合もあります。これにより、2本のオーディオケーブルをしっかり接続することができます。
角度付きバナナプラグ
この特殊なバナナプラグは、ピンがケーブルに対して90度の角度を持っています。これにより、上から下への挿入が可能となり、横からの挿入に比べてより強固で確実な接続を実現しています。このバナナプラグは、ケーブルの応力や不意の引っ張りによって弱くなることがあります。一般的には、マルチメーターなどのテスト機器に使用されます。
![Banana Plug](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1612543336/F4233125-01.jpg)
バナナプラグの仕組みとは?
バナナプラグのプロングを相手機器のソケットに挿入すると、内部のスプリングによって金属フィンがソケットの側面に押し付けられ、電気的に強く接続されるとともに、しっかりと固定されてプラグが抜けないようになっています。
反対側の端には、配線を固定するための部品があります。開放型のネジタイプでは、ラグコネクタに取り付けられています。ラグコネクタとは、突出したボルトのことで、そこに絶縁された機器用の電線を、圧着、はんだ付けや内蔵ネジで取り付けます。このような接続は終端と呼ばれ、これはプラグの説明に含まれることがあります- はんだ終端、圧着終端など。
また、ワイヤーを後方から挿入した金属製の筒で固定することもできます。その上にプロングの付いた上側の筒をねじ込んで固定する方法もあります。これは「クローズドスクリューバナナプラグ」と呼ばれています。
バナナプラグの中には、奥の方にある4mmの穴を介して、お互いに接続できるものがあります。これをスタッキングプラグまたはスタッカブルプラグと呼びます。
バナナプラグの使い方
バナナプラグの使い方は比較的簡単で、特別なトレーニングも必要ありません。一度取り付ければ、信頼性の高い接続が可能です。ここでは、さまざまな機器にバナナプラグを接続する方法を見てみましょう。
レシーバーへのバナナプラグの接続方法
レシーバーは、Hi-Fiやサウンドシステムのメインコンポーネントです。
- 機器を集めます。適切な長さの絶縁された2芯のスピーカーケーブル、ワイヤーストリッパー、受信機のケーブルの各ケーブルに対してバナナプラグ(通常、プラスの赤プラグとマイナスの黒プラグ)が必要です。
- レシーバーの電源を切る
- ワイヤーストリッパーを使って、2本の電線(プラスまたはマイナス)のうち1本の絶縁体を約4分の1インチ剥いて、露出した銅線を撚り合わせます。
- バナナプラグの端にある固定用ネジを外す
- 露出した銅線をラグに挿入し、固定用ネジを再装着する
- 2本目の導体にも同じ作業を行う
- プラスとマイナスのプラグを、受信機の対応するジャック(ソケット)に差し込む
バナナプラグをスピーカーに接続する方法
バナナプラグをスピーカーに接続する手順は、非常によく似ています。
- 2芯の電線を必要な長さにカットする
- 導体を1〜2インチ剥がす
- ワイヤーストリッパーを使って、各導線の端から絶縁体を約0.5インチ剥いて、線材を露出させる。
- 剥き出しになった銅線を撚り合わせる。
- 赤(プラス)と黒(マイナス)の2つのバナナプラグのネジを外し、それぞれに対応する導線を、それ以上押せなくなるまで挿入します。2本のワイヤーが完全に挿入されたら、ワイヤーを固定するネジを再び取り付けます。
- プラスとマイナスのバナナプラグを、スピーカーの対応するソケットに挿入します。
バナナプラグのテレビへの接続方法
ここでは、クローズドタイプとピンタイプのバナナプラグを使って、外部スピーカーをテレビに接続する手順を紹介します。
- 外部スピーカーとテレビを接続するのに必要なワイヤーの長さを計算し、それに合わせてカットします。
- 2本の導線からプラスチックのジャケットを外す
- ストリッパーなどを使って、各導体の端から絶縁体を剥くが、剥きすぎないようにする。
- クローズド・タイプのバナナ・プラグ2個を外す
- 片方の導線の露出した銅線をプラグの後部に、反対側の端から少し出たところまで挿入する。その際、ねじ山に絡まないように注意してください。そうしないと、しっかりとフィットしません。
- バナナプラグの上の部分をねじ込んで組み立てます。
- この作業を2本目の導体にも繰り返します。
- 同じ作業を2回目、3回目と繰り返し、各導線の反対側の端にバナナプラグを取り付け、コネクタのカラーコードと対応する導線を一致させる(赤がプラス、黒がマイナス)。
- 密閉型のプラグをテレビのコンポーネント端子に、反対側のプラグをスピーカーの対応する赤または黒のソケットに差し込みます。
バナナプラグの外し方
バナナプラグコネクターの取り外しはとても簡単で、適度な圧力をかけてケーブルをソケットから引き抜くだけです。強く引っ張ると電線が外れることがあるので注意してください。
バナナプラグのサイズ
バナナプラグには、さまざまな直径と長さの金属ピンが使われています。もっとも一般的な金属ピンの直径は、約4mmまたは5/32インチです。これが標準的なサイズになります。また、直径2mmのミニチュアプラグもよく見られます。これと3mm径のプラグは、通常、ミニバナナまたはスモールバナナプラグと呼ばれています。
4mmと2mmもバナナソケットの標準的なサイズです。
長さに関して、最も一般的な長さは20mmまたは3/4インチですが、特にアメリカでは15mmまたは1インチの⅝といった短いサイズが一般的です。これらはショートバナナプラグと呼ばれることもあり、文字通りの低背で目立たない接続を実現します。
一般的ではない長さは
- 25mm (1インチ)
- 11mm (⅜インチ)