• 発行日 2023年2月20日
    • 最終変更日 2025年1月7日
  • 5

バッテリーテスターガイド

このガイドでは、バッテリーテスターとは何か、その種類、用途、仕組みについて説明します。

バッテリーテスターとは?

バッテリーテスターは、バッテリー全体の充電残量を検査するための電子機器です。一般的に考えられているのとは異なり、バッテリーテスターは電圧を測定するものではなく、単に残量を測定するものです。

どんなバッテリーにも直流電流が流れています。バッテリーテスターは、負荷をかけ、バッテリーの電圧応答をモニターすることで動作します。これにより、電池の残量を確認することができます。

バッテリーテスターは、監視とトラブルシューティングの両方に最適で、以下のような幅広い用途と産業で使用されています。

  • 産業メンテナンス
  • オートモーティブ
  • 施設メンテナンス
  • 電気
  • テスト・計測
  • DIY・家庭用

シンプルなこれらのデバイスは、簡単に結果を表示することができるので、プロやDIY愛好家にとって定番の製品になっています。バッテリーテスターはまた、電圧計として知られています。

バッテリーテスターの種類

バッテリーテスターには種類があり、それぞれが様々なバッテリーの種類やサイズに適しています。最も一般的なタイプは、以下です。

電子式バッテリーテスター

電子式・デジタル式のバッテリーテスターは、電池の残量検査に使用されます。

ほとんどのデジタルモデルにはLCDディスプレイが搭載されており、バッテリーテストの結果を見やすく表示します。モデルによっては、バーやグラフで表示されることもあり、使いやすいインターフェースで試験結果を読み取り、分析することができます。

家庭用バッテリーテスター

家庭用電池テスターは、通常、単3電池単4電池9V PP3電池などの乾電池に使用されています。

一般的な電池の化学物質には、アルカリ電池、ニッカド電池、リチウムイオン電池があります。これらの標準的なタイプは上記だけでなく、C電池D電池などの追加のバッテリーの種類を含む日常の家庭用電池の大部分をカバーしています。典型的な家庭電池テスターは、それらのすべてではないにしても、これらの電池をテストするために適しています。

ユニバーサルバッテリーテスター

ユニバーサルバッテリーテスターは、さまざまな大きさの電池に使用できます。家庭用電池テスターと同様に、主に乾電池に使用されます。

電圧計の中には、小型のボタン電池から大型の産業用電池や自動車用電池まで、さまざまなサイズの電池を測定できるものがあります。

カーバッテリーテスター

カーバッテリーテスターは、鉛バッテリーに使用されることを想定しています。これらのテスターは、バッテリーの状態、および電圧出力を表示するために、車両のバッテリーに接続します。

車載用のバッテリーテスターは大事です。自動車用バッテリーは、始動時に大電流が流れるため、その状態を把握することが非常に重要になります。安全な試験条件を確保するためには、予め使用するテスターが鉛蓄電池に対応していることを確認する必要があります。

小型電池用バッテリーテスター

小型の電池では、電池の放電が進むと電圧が相当低くなることがあります。その結果、標準的なデジタルマルチメータで小型電池をテストすることが困難な場合があります。その代わりに、小型電池用に設計されたテスターを使用すると、電池の寿命を正確に確認することが簡単にできます。

機種にもよりますが、小型電池用のバッテリーテスターは、12V電池、単3電池、アルカリ電池など、さまざまな種類の電池に使用することができます。デジタルAAバッテリテスターは、家庭での使用に最適で、通常、小型電池の複数の異なるタイプと互換性があります。

バッテリーテスターの仕組み

バッテリーテスターは、負荷をかけ、バッテリーの電圧と電流をモニターする仕組みになっています。テスターの導電体が電池のプラスとマイナスの両方の接点に触れると、電流が解放され、測定することができます。

電池テスターは電流を測定するだけなので、特定の電池では他の電池に比べてより正確な測定値が得られるのが一般的です。例えば、アルカリ電池の電流は通常、一定の割合で減少するため、テストした場合、より正確な結果が得られます。逆に、リチウムイオン電池の場合、特定の充電レベルでは電流が大きく減少します。このため、これらのタイプの電池では、充電レベルの精度が低いため、結果が不正確になる場合があります。

バッテリーテスター

バッテリーテスターの使用方法

お使いの機種の取扱説明書やメーカーのサイトを参照することをお勧めします。さらに、電池をテストする前に、テスターが正しく動作して、テストしようとする電池の種類と互換性があることを確認する必要があります。

電圧計の実際の使い方は、比較的簡単です。電池をテスターに挿入し、電池とテスターの両方のプラスとマイナスの接点が正しく一致することを確認します。また、読み取りを行う前には電池がしっかりと固定されていることを確認してください。

他の工具や機器と同様に、バッテリーテスターの保護とメンテナンスには注意して、使用可能な期間を延ばし、損傷のリスクを最小限に抑えるようにしましょう。バッテリーテスターは工具箱の中など、涼しく乾燥した場所に保管する必要があります。バッテリーテスターは比較的メンテナンスの少ない機器であり、通常は画面をきれいに保ち、ほこりや汚れがないように拭き取るだけで十分です。濡れた布を使用すると、デバイスを損傷する可能性がるのでその代わりに、清潔な布か、理想的には電子機器専用の紙ウエスを使用してください。

電圧計の読み方

電池を正しくセットしたら、電圧計の測定ができるはずです。

お使いのモデルによっては、テストの出力が複数の出力形で異なる場合があります。その場合でもバッテリーテスターがグラフやチャートを表示する場合は、バッテリーの残容量を簡単に評価することができます。

一般的に、緑色または上限を指している電池は、通常、動作状態が良好で、残存容量も十分である事を示しています。中間の数値の電池は、低電力のアプリケーションでの使用に適している場合がありますが、監視が必要です。インジケータがスケールの下端、通常赤のセクションを指しているバッテリーは、残りの容量が少なく、バッテリーの種類に応じて、交換または再充電する必要があります。

バッテリーテスターの選び方

バッテリーテスターの購入には、さまざまな要因が絡んできます。最も重要なのは、あなたが選択したテスターは、あなたがテストされるバッテリーの種類またはタイプと互換性があることを確認することです。追加の機能は、個人的な好みや独自の要件基づいて選択します。

最適なバッテリーテスターを探す際に留意すべきポイントとしては、以下のようなものがあります。

  • 対応電池の種類
  • 価格とご予算
  • ブランドロイヤリティ
  • 提供する追加機能

そのため、何が最適なバッテリーテスターであるかは、主にお客様のご要望によって異なりますので、十分に調査し、お客様のご要望に合ったテスターをお選びいただくことが重要です。

カーバッテリーテスターは何が良いのか?

カーバッテリーテスターは、信頼性の高い機器でなければなりません。これらの電子機器は、さまざまな車両に最適で、カーバッテリーを簡単にテストまたは監視できます。

自社製品であるRS PROは、さまざまなバッテリーの種類とサイズに対応した高品質のバッテリーテスターを提供しています。RS PROの鉛バッテリーテスターは理想的な製品です。最高のカーバッテリーテスターをお手頃な価格で提供します。下のボタンをクリックすると、RS PROカーバッテリーテスターの全製品が表示されます。

よくあるご質問

カーバッテリーをテストする方法は?

カーバッテリーをチェックする最も簡単な方法は、専用の自動車用バッテリーテスターを使用することです。繰り返しになりますが、バッテリーテスターを使用する前に、必ず選択した機種の取扱説明書を参照してください。特定のモデルの手順は、通常、メーカーによって提供されていますが、以下のガイドラインは有用です。

  • 赤色のリード線をプラス側充電端子に接続する
  • 黒のリード線をマイナス端子に取り付ける
  • バッテリーテスターの画面を確認し、結果を確認する

カーバッテリーの電圧は何ボルトが良いのか?

標準的なカーバッテリーの電圧は、約12.7Vです。また、オルタネーターフロート充電で走行中のバッテリーの電圧は13.8Vと表示されることがあります。さらに、ブースト充電を行うと14.4Vになります。したがって、鉛蓄電池の現実的な電圧値は、バッテリーの充電残量に応じて11~13ボルトの間となります。11Vは、バッテリーが硫酸化する前にブーストチャージが必要な領域に移行していることを示しています。これはすべてバッテリーの再調整に関連するものです。

バッテリーテスターは正確か?

最近のバッテリーテスターは精度が高い傾向にありますが、あくまで表示用であることを忘れないでください。高品質のテスターは、通常、より正確な測定値を提供し、またモデルに応じて、追加の機能を提供します。同様に、バッテリテスターの精度はまた、テストされている電池の種類によって影響を受けるでしょう。例えば、バッテリーの種類のため、アルカリ電池をテストすると、通常リチウムイオン電池のテストよりも正確な結果が得られます。

主要メーカー

アンズマン

アンズマン

カーバッテリー、コイン電池、小型バッテリーのテスターをお探しなら、Ansmannはお客様のご要望にお応えするテスターをご用意しています。

フルーク

フルーク

リーディングブランドのフルークでは、高品質のバッテリーテスターとアナライザーを取り揃えており、必要なツールをすべて提供します。

テクメイト

テクメイト

リチウム電池や鉛蓄電池に最適なテクメイトのバッテリーテスターの全製品をオンラインでご覧いただけます。

関連ガイド

単1電池ガイド

単1電池ガイド

充電式と非充電式、どちらの単1バッテリーも様々な用途に適しています。詳しくはガイドをご覧ください。

関連ページ