• 発行日 2023年2月20日
    • 最終変更日 2026年3月25日
  • 5 分

ソケットテスターガイド

この記事ではソケットテスターの仕組みや種類、使い方、人気ブランドについて紹介します。

A red banner with a lighter red gradient.

ソケットテスターとは?

ソケットテスターは、壁のソケットが適切に配線され、安全に動作しているかどうかを評価するために使用される携帯型電気機器です。コンセントに直接差し込むか、リード線で接続された付属のプラグを介して使用します。挿入されると、ほとんどの機種では、背面のLED(通常3個)を状態を確認する信号として使用します。

これらは、主電源からソケットに流れる交流(AC)と電圧のレベル、またはそれらが不足している場合には状況に応じて、音や警告音を組み合わせて、さまざまな形で点灯します。ソケットテスターは、中性とアース配線の障害など、いくつかの一般的な配線の問題の存在を検出するように設計されています。

一方、アース線は、電気機器から地上に引き込み、余分な電流を流して回路損傷のリスクを最小限に抑えます。後者はアース線または接地線とも呼ばれます。

中性線と接地線を同時にテストすることができます。ソケットテスターの異なるモデルは、例えば、ヒューズと障害位置や電気極性テストなどの追加機能を提供しています。極性(電気回路内の正極と負極の配置)は、交流では1秒間に何度も切り替わるため、重要な役割を担っています。極性を追跡して特定することは、回路やそれが配置された機器が正しく動作するために重要です。

ソケットテスターは、電気工事士の道具箱や、工事・メンテナンスエンジニアの道具箱に標準装備されています。

ソケットテスターには、以下のような別称がある。

  • ソケットチェッカー
  • 主電源極性テスタープラグ
  • コンセントテスター
  • メインテスタ
  • プラグイン式電源テスター
  • プラグインソケットテスター
  • レセプタクルテスター
  • コンセントテスター

PATテスターという呼び名もあります。ただし、PAT試験は、電気機器試験の大まかな分類である。

ソケットテスターの仕組み

Socket Tester

では、コンセントテスターはどのような仕組みになっているのでしょうか。これらの電気機器にはマイクロプロセッサー導体回路に接続されているプラグソケットテスターを挿入すると、プロセッサが接触した接続部の極性とともに電流の流れ(導通)を分析します。ソケットの各接点が正しい電線に接続されているかどうかをチェックします。検出された配線不良は、あらかじめプログラムされたLEDと音で表示されます。基本的なソケットテスターは、シンプルな機器として設計されていますが、重大な配線欠陥の可能性があるいくつかの項目は検出できません。例えば、アースとニュートラルの線が誤って入れ替わっているアース・ニュートラル・リバースや、回路全体の電気抵抗やインピーダンスなどである。このような場合は、より高度な機種を使用するか、マルチメーターなどの別の試験装置を使用する必要があります。

ソケットテスターの種類

様々な設計があります。ほとんどの機種がLEDを使用していますが、一部にはフロントパネル・ディスプレイを使用したモデルもあります。3ピンのソケットテスターが一般的ですが、4ピン、5ピンのモデルもあります。アラーム音付きのものが多いが、よりシンプルで音の出ないモデルもあります。

また、ソケットテスターは大きく3つのカテゴリーに分類されます。

簡易ソケットテスター

通常のソケットテスターは、コンセントソケットの様々な配線故障状態を検出することができます。通常、標準的な13アンペアプラグと同じ大きさです。

アドバンストソケットテスター

また、地絡ループインピーダンス測定(地絡線と地絡端子に流れる故障電流の抵抗値測定)など、より高度な試験機能を備えています。

プロフェッショナルソケットテスター

また、高度なアースループインピーダンス測定など、プロフェッショナルレベルのテストも行えます。

アンペア数

アンペア(amp)は、国際的に認められている電流の単位です。アンペアが大きいほど、より多くの電荷があることを示します。極性テスターのプラグには、さまざまな定格電流があり、その中で安全に動作するように設計されています。標準的な13Aや16Aのほか、以下のような定格電流があります。

  • 11アンペア
  • 32アンペア
  • 63アンペア

電圧

アンペアが電子の量を表すのに対して、電圧は電流の強さや圧力を表します。プラグチェッカーは、モデルによって異なる電圧範囲で動作するように設計されています。以下のようなものがあります。

  • 110V
  • 230V
  • 240V
  • 400V
Socket Tester

ソケットテスターの使用方法

ソケットテスターは、ポケットに入るような小型で簡単な装置です。使用するためには特にトレーニングを必要としないが、電気配線の原理に精通していることが望ましい。

ここでは、ソケットの電源や配線の不具合を調べる方法をご紹介します。

  1. ソケットのスイッチを切る
  2. 電源ソケットから他のプラグや機器を取り外してください。
  3. ソケットテスターを挿入する
  4. 電源を入れ直し、結果を待つ

3つのLEDがすべて点灯している場合は、故障は検出されていません。メーカーによっては、LEDを特定の順番や色で点灯させ、警告音とともに故障を表示する場合もあります。基本的な電気プラグテスターは、一般的に発生する電気障害の限られた範囲を検出します。

以下のような種類があります。

ライブ ニュートラル リバース

ライブ・ニュートラル・リバースとは、電気技師が使用する用語で、ソケットの中性線がライブまたはホットワイヤー用の端子に誤って接続されていることを示します。これは、ソケットの電源を適切に切ることができないため、安全上の問題があります。スイッチを切ったつもりでも、電気が流れ続け、生きたままになってしまいます。

ライブアースリバース

ソケットのライブ線とアース線が、それぞれ意図していない端子に接続されていることを意味します。この場合、機器の露出部分が活線状態になり、使用者が致命的な感電を受ける可能性があるため危険です。

ノーアース、ミッシングアース

余分な電流を排出するためのアース線が、意図した端子に配線されていない。

ニュートラル故障またはニュートラル欠落

中性線は、回路を完成させ、始点に戻る導体です。ほとんどのソケットテスターは、これが「接続されていない」、「誤って接続されている」、「アースと接触していない」、「その他の障害が存在する」を表示することができます。

ライブフォールト

この読み取り値は、活線または熱線に異常があることを示しています。例えば、損傷しているか、配線が正しくない可能性があります。活線は、P(パワー)という文字で示されることもあります。機器の背面には、表示される測定値のキーが記載されています。一部のモデルでは、ライブ、ニュートラル、アース線上の故障の具体的な位置も表示されます。コンセントの電源や配線を検査することは、安全上不可欠な作業であり、不具合を未然に防ぐために定期的に行うべきものです。ソケットテストは、適切な機器を使用すれば、専門的な知識を必要とせず、スピーディーかつシンプルな作業で行うことができます。しかし、電気メンテナンスは専門的な作業であり、適切な資格を持つ電気技師や技術者が行うべきものです。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。