• 発行日 2024年3月27日
    • 最終変更日 2025年3月27日
  • 5 分

Cat 7 ケーブルガイド

このガイドでは、Cat 7ケーブルの主な特長やアプリケーションに焦点を当て、これが従来のCat5やCat6 Ethernet規格との違いについて紹介します。

Cat7 Cable Guide

Cat 7 ケーブルとは?

カテゴリ7ケーブルは、一般的にCat7またはCat-7ケーブルとして知られており、有線ギガビットイーサネットのインフラを提供するために使用されるハイエンドのデータ転送ケーブルの一種です。

これは、シールド付きツイストペアケーブルで、主に、直接接続されたサーバー、スイッチ、コンピューターネットワーク間で、1 Gbps以上のデータ転送速度で高速イーサネット接続を実現するために使用されます。

今日、非常に多様な商業および産業部門が、より高速なインターネットとデータ転送速度に対する需要の高まりを示しています。これは、最先端技術の超効率的な能力を活用する方法を絶えず見出しているという事実を現代的に反映したものです。特に、ほとんどの想像できるデバイスが、潜在的に貴重なユーザーデータをリアルタイムで記録し、送信することができる「モノのインターネット」時代にますます近づいているため、常に険しくなる技術曲線の先を行くことがますます重要になってきています。

多くのユーザーにとって、職場や家庭で高速インターネットを構築する際に、Cat7規格のネットワーク通信ケーブルを購入することは、まさにそれを実現するための1つの方法です。首尾一貫した包括的なイーサネットデリバリーインフラストラクチャの一部として、カテゴリー7ケーブルは、有線オンライン体験における最適な速度と効率に向けた道筋に沿った選択になります。

Cat7 ケーブルの仕様

カテゴリ 7 イーサネット・ケーブルの仕様は、ISO/IEC 11801:2002(Information technology - Generic cabling for customer premises)で定義されています。この仕様は Class F 規格としても知られており、そのため Cat7 ケーブルは ISO Class F ケーブルと呼ばれることもあります。この Cat7 イーサネット・ケーブルの仕様では、有線接続は次のように規定されています:

  • 一定のデータ転送レートを、定められた距離範囲で確実に提供できること。
  • クロストークおよびシステム・ノイズ・ブロックに関する厳しい基準を満たすように構築されていること。
  • これらの速度を提供する際、潜在的に問題となりうるさまざまな環境上の危険に対処できること。
  • 連続稼動時の最低寿命が保証されていること。

以下のセクションでは、これらの各仕様をさらに詳しく見ていきます。

Cat7ケーブルの速度

Cat7は、10 GbpsのEthernetをサポートするように設計されていますが、実験室でのテストでは、これを大幅に上回る能力を持つことが示されています。50メートルでは最大で40 Gbps、さらに15メートルでは100 Gbpsまで送信できます。ただし、これらの速度を実際に達成するには、適切なハードウェアのセットアップが必要です。

適切なCat7イーサネットケーブルの速度仕様を実現するには、配線ランが銅線100mあたり最大で600 MHzの周波数(帯域幅)をサポートできる必要があります。これは、過去のバージョンとの性能の比較では、理論的にはCat5e(100 MHz)の6倍、Cat6(250 MHz)の2.4倍になりますが、これらの一般的な規格の正確な違いについて、もう少し深く掘り下げてみましょう。

Cat7ケーブル規格

Cat7ケーブル規格は、2002年に批准され、100mの銅線ケーブルで10ギガビット・イーサネットを実現することを可能にしました。Cat7の配線は、4つの個別にシールドされたツイスト銅ペアとケーブル全体のシールドを特徴としています。これにより、信号損失がカバーされ、Cat7ケーブルがクロストークやEMIなどの問題によって引き起こされる潜在的なデータ品質の劣化から保護されるようになっています。

Cat7規格は、以前のリビジョンであるCat5(Class D)やCat6(Class E)とは異なりますが、Cat7(Class F)は、これらの以前の規格を使用するシステムとの下位互換性を持つように意図されています。

Cat 7ケーブルと他のイーサネット・タイプの比較

Cat6ケーブルとCat7ケーブルの違いは何ですか?

Cat7ケーブルは、以前のCat6ケーブルと物理的な構造が似ています。両方のバージョンは、同じツイストされた4対ケーブル設計を使用しており、最大600 MHzの伝送周波数(帯域幅)を提供できるため、どちらも最大100 mの距離で10 Gbpsのイーサネット信号をサポートしています。

Cat6よりもCat7ケーブルの方が優れている点は、クロストークやEMIに対するシールドが二重に施されていることです(個々の撚り線とケーブル全体)。これは、ほとんどのCat6とCat7ケーブルの間の唯一の物理的な違いであり、二重シールド設計は、Cat6やそれ以前のリビジョンのイーサネットケーブルでも利用可能ですが、Cat7バージョンではコア設計の一部となっています。

Cat7ケーブルの性能寿命の基準も厳しくなっています。しかし、Cat6ケーブルとCat7ケーブルの比較において、どちらが「優れている」と主張するのは誤解を招くでしょう。この種の製品の多くがそうであるように、必要な条件下で、そのニーズを満たすために最も費用対効果の高い価格で、何をさせたいかを達成するために適切なものを選ぶことが重要です。Cat6ケーブルに関するより詳細な情報は、当社の詳細なCat6ケーブル・ガイドをご覧ください。

Cat5ケーブルとCat7ケーブルの違いは何ですか?

前述したように、Cat5からCat7イーサネットケーブルへの潜在的な帯域幅の向上は、約6倍とされています。これは、もちろん、他の要因に大きく依存します。特に、多くの家庭ユーザーは、引き続き、簡単な取り付けと配線のために比較的費用対効果の高いCat5ケーブルを使用しており、それらはイーサネット/LANセットアップに接続しています。

この場合に考慮すべき重要な点は、システム内の他のハードウェアコンポーネントの能力や、インターネットサービスプロバイダーを通じて利用できる定格速度などです。

Cat7ケーブルとCat8ケーブルの違いは何ですか?

Cat8ケーブルは非常に最近、独立した改訂として批准されました。Cat8規格(ANSI/TIA 568-C.2-1に基づく)の注目すべき側面の1つは、最大2000 MHzまで定義されていることですが、使用される特定のケーブルに依存して、距離が約30mまでと制限されています。

Cat7とCat8のネットワーク性能に関しては、後者も現在利用可能ですが、現時点ではほとんどがサーバーとスイッチの間の距離が非常に短い小規模なデータセンターでの使用を想定していることを心に留めておく必要があります。

新しい改訂版は将来的に一般的な用途にも適した選択肢となる可能性がありますが、現時点では、通常のCat7バージョンが十分なパフォーマンスを発揮すると思われるため、ほとんどの状況においてはお勧めできません。

Cat7ケーブルの種類

Cat7a ケーブル

Cat7a仕様は、「カテゴリー7拡張」またはクラスF拡張製品を指します。これは、ISO 11801 第2版修正2(2010)によって導入されました。Cat7aケーブルは、最大1000 MHzの周波数で定義されています。

Cat7aケーブルは、元々40Gbpsイーサネット規格の広範な導入が予想されるため、将来を見据えたステップとして導入されたと考えられますが、2016年の新しい批准により、この責任は事実上、2000MHzに指定されたCat8ケーブルに引き継がれました。その結果、Cat7aケーブルは、特定のアプリケーションでは速度向上が可能かもしれませんが、Cat7バージョンよりも大幅に速い速度で動作するため、単体のリビジョンとしては、あまり多くの機器では公式にサポートされていません。

Cat7aイーサネット・ケーブルは、1000MHzの速度を実現するためにシールドが追加されているため、一般的に若干太くなっています。それでも、Cat7aは、技術的には、今日のほとんどの規格(特に米国電気通信工業会(TIA))では、完全に独立したリビジョンとして認識されていません。

むしろ、ほとんどの日常的な用途や環境において、同様の速度と距離を実現するために、一般的にCat7と並んで考えられています。どちらの規格も、高性能データ・センター・アプリケーションのような要求の厳しい使用状況に適したオプションと見なされています。

Cat7 RJ45ケーブル

ほとんどのCat7イーサネットケーブルは、両端にRJ45ジャックで終端されており、すぐにプラグアンドプレイで使用できます。このコネクタタイプは、ほぼすべてのイーサネット接続に標準装備されており、標準的な家庭用ルーターやLANスイッチのケーブルソケットに仕様できるプラグです。 イーサネットケーブルだけを大量に購入する場合、Cat7 RJ45コネクタが取り付けられている必要があります。この場合、ネットワークケーブルを希望の長さに切断し、適切に配線した後、別々の部品として購入し、配線する必要があります。この場合、2つの配線方式(T568AとT568B)を使用して、Cat7ケーブルの被覆の内側にあるツイスト銅ペアの端をRJ45コネクタのインターフェイスで終端します。

UTP、FTP、SFTP、STP、SSTPはそれぞれどういう意味ですか?

Cat7aケーブルの価格を査定している場合であったり、オフィスの大規模なオーバーホールの際にCat7ネットワークケーブルを購入しようとしている場合でも、イーサネット配線のメーカーやサプライヤーの製品リストには、UTP、FTP、SFTPなどの略語が頻繁に記載されています。 これらの接頭辞は、ケーブル本体内のワイヤーシールドの構造に関連しており、ケーブルの重量や柔軟性から費用対効果や性能に至るまで、さまざまな要素に影響を与える可能性があります。 以下に、これらの一般的な略語の概要とそれぞれの意味を示します。

UTP Cat7ケーブル

Cat7(a) UTPケーブルは、非シールドツイストペア(Unshielded Twisted Pair)設計を示します。この構成では、Cat7イーサネットケーブルを構成する4対のツイスト銅線は、それぞれの内部ジャケットと外部ケーブルのジャケットによってのみ被覆されています。言い換えれば、UTPケーブルは、ツイストされたワイヤペアとケーブルの外側のスリーブの間に、追加のシールドを配置することなく提供されます。

UTP Cat7ケーブルは、通常、Cat7およびCat7aイーサネットケーブルの最も費用対効果の高いバージョンであり、この規格の基本要件を満たすために、EMIおよび信号減衰に対する十分な保護を備えています。

F/UTP Cat7ケーブル

上記の UTP 設計と同様に、Cat7(a) F/UTP ケーブルは、ツイスト・ペア自体の周りに追加のシールドはありませんが、ケーブルの外側のジャケットの下に、4 つのペアをまとめて包む 1 つのフォイル・スクリーンがあります(Foiled/Unshielded Twisted Pair の頭文字の由来)。 これは、カテゴリー7の基本要件よりも適度なレベルの追加シールドとみなされ、UTPバージョンよりもわずかに大きく信号損失から保護するのに役立ちます。

STP Cat7ケーブル / FTP Cat7ケーブル

イーサネットケーブルがCat7(a) STPまたはFTPと表示されている場合、これらの頭字語はそれぞれShielded Twisted PairまたはFoiled Twisted Pairを表し、本質的には同じ意味です。上記のF/UTPよりもさらに一歩進んで、STPとFTPの両方は、ケーブルが、内部のツイストワイヤの各ペアの周囲に巻かれた保護フォイルスクリーニングの追加レイヤーを備えていることを示します。

繰り返しますが、これは上記のバージョンよりもさらに最適な保護に近づいたものです。

SFTP Cat7ケーブル / SSTP Cat7ケーブル

カテゴリ 7(a) イーサネット・ケーブルの最も包括的な信号保護レベルは、通常、SFTP (Shielded Foiled Twisted Pair) または SSTP (Shielded Screened Twisted Pair) とマークされた製品によって提供されます。以前のエントリと同じパターンに従って、Cat7(a) SFTP または SSTP の指定は、ケーブルの外側のジャケットと内側のワイヤの間のフォイル・シールド/スクリーンと、各ツイスト・ペアを個々に囲む追加のラッピングの両方を組み合わせたものです。

Cat7ケーブルはどのような用途に使われるのですか?

Cat7およびCat7a 10Gbpsイーサネット・ケーブルは、高性能ネットワーキングおよびデータ転送インフラを必要とする多くの産業で広く使用されています。また、独自のシステムやネットワークから最適なパフォーマンスを得ようとする熱心な個人ユーザーにも急速に普及しています。 日常的に使用されている Cat7(a) ケーブルの一般的な例としては、以下のようなものがあります:

Cat7 イーサネットケーブル

カテゴリー7イーサネットケーブル(一般的にはCat7 LANケーブルとも呼ばれる)は、さまざまな形状や規模のネットワークで使用されています。これは、モデム、ハブ、および個々のコンピューターを結合し、ネットワークを形成するために活用されます。その範囲は、広大なデータセンターやサーバー環境から、高速で低遅延を求めるゲーマーやストリーマー、さらにはアップ/ダウンロードのパフォーマンス向上を目指す個人の家庭用セットアップに至るまで多岐にわたります。

Cat7ケーブルの商業用および工業用用途

Cat7ケーブルはもともと、より大規模な産業用イーサネットネットワークで使用するために開発されました。そのため、高速性と帯域幅機能を提供するだけでなく、さまざまな環境や機械的な危険にも耐えるように設計されています。

これには、極端な温度や紫外線、湿気への暴露から、さまざまな溶剤、油、化学薬品への直接接触までが含まれます。そのため、Cat7ワイヤーは鉄道ケーブルのような堅牢な屋外用途にも同様に理想的な選択肢となります。

個人によるCat7ケーブルの使用

近年、Cat7ケーブルは、愛好家向けのゲーミングセットアップに加えて、家庭用の幅広いLANケーブルネットワークや接続設定で、家庭ユーザーの間でも人気を集めています。

確かに、ほとんどの一般的な家庭向けハードウェアセットアップでは、Cat7(a)イーサネットケーブルが提供するデータ転送速度や帯域幅を完全に活用することはできませんが、利用可能な最新リビジョンのワイヤを使用することで、多くの基本的なルーターからデバイスへのネットワークにおいて潜在的なパフォーマンス向上が得られます。

また、多くの人々は、家庭用ハブの時代(おおよそCat5ケーブルの改訂版以前)にイーサネット接続を初めて導入しています。古いケーブルの交換やアップグレードが必要になると、自然と最新のバージョンに目を向けます。例えば、今日のスマートホームの配線を計画している人々は、今後数年間で家庭用ハードウェアや接続速度の加速が続くことを見越して、通常Cat7およびCat7aケーブルを選択する傾向があります。

ただし、家庭用ネットワークケーブルのセットアップをアップグレードまたは交換する際には、Cat7またはCat7aバージョンのケーブルが、Cat5のよりもかなり厚く、硬く、重い傾向があることを考慮する必要があります。これは、スペースが限られている場所や、非常に正確な曲がりが必要な場所で、ケーブルをきれいに配線することが難しくなる可能性があります。

まとめ

イーサネット・ネットワーク・ケーブルを計画または購入する際には、イーサネット・ケーブルの特定のバージョン/リビジョンの中にも多数のグレード、区別、および分類があることを覚えておくことが重要です。

Cat7(a)ケーブルの場合、より高度な追加シールドのメリットを享受できる製品を選択するか、または距離を短縮して信号の減衰を最小限に抑えるようにネットワークを設計することで、現在および将来のネットワーク速度の可能性を最適にサポートすることができます。多くのアプリケーションでは、機能的に同一のCat7 または Cat7a ケーブルを使用する 2 つのセットアップであっても、これらの種類や変数によって結果が大きく異なることがよくあります。

関連製品

Cat7ケーブル製品をご覧ください:

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。