• 発行日 2024年7月30日
    • 最終変更日 2024年7月30日
  • 5 分

FireWire ガイド

FireWireは、高速かつ大容量のデータ転送に最適な接続方式の一つです。

転送速度 、汎用性、転送可能なデータ量は、接続やデータ転送方式を選択する際の重要な要素です。このガイドでは、FireWireがどのように使用されているか、その種類と利点について説明します。

FireWire とは?

USBやRS232のように、FireWireはコンピュータとコンピュータ、コンピュータと電子機器を接続する方法です。FireWire(IEEE1394と呼ばれることもある)は、コンピュータからデバイスへ、またはデバイスからコンピュータへデータを転送する同じ機能を実行します。

FireWire接続は様々なデバイスで使用されています。ノートパソコン、デジタルカメラ、外付けハードドライブ、オーディオ機器などが含まれます。

FireWire 転送速度

現代生活において、スピードは重要な要素です。FireWireは転送速度が速く、最新バージョンでは、最大800Mbpsというスピードでデータを転送できます。そのため、データ転送速度が第一の目的であれば、FireWireは良い選択になります。

FireWireの種類

FireWireには2種類があります:

  • FireWire 400とも呼ばれる6ピンFireWire
  • FireWire 800とも呼ばれる9ピンFireWire

この2つには、転送速度、構造、識別子などの違いがあります。FireWire 400はIEEE 1394aとも呼ばれ、6ピン端子を持ち、400Mbpsの速度でデータを転送します。

FireWire 800はIEEE 1394bとも呼ばれ、9ピン端子を持ち、800Mbpsの速度でデータを転送します。違いはあっても、どちらのFireWireタイプもデイジーチェーン接続をサポートし、ほぼすべてのOSをサポートしています。

FireWire ケーブル

FireWireは高速データ転送が可能なだけでなく、かなりの距離でもその速度を維持できます。FireWireケーブルの最大長はそれぞれ異なり、FireWire 400の場合、デバイス間で使用できるケーブルの長さは最大4.5メートルです。FireWire 800は汎用性が高く、デバイス間のデータ転送に使用できるケーブル長は最大100メートルです。

FireWire ポート

他の接続ケーブルと同様、FireWireにも特定のタイプの接続ポートがあります。 FireWireポートは、他の接続方式とは明らかに異なる形状をしています。視覚的に、FireWire ポートは小さく、四角い形となっています。FireWire 400システムでは、ポートは片側が正方形で、もう片側は正方形が突き出た形状をしています。。

接続性に関して言えば、FireWireポートは非常に柔軟です。1つのFireWireバスで最大65の異なるデバイスを接続でき、幅広い用途に使用できます。

FireWire コネクタ

FireWireコネクタは通常ピン数で識別され、4 ピン、6 ピン、9 ピン接続があります。また、電源付きと電源なしがあります。

6ピンコネクタはFireWire 400に搭載されていますが、接続されたデバイスに直流電流を供給するDC電源が付いたオプションもあります。

4ピンコネクタは、3つのFireWireコネクタの中で最も小さいコネクタです。電源なしのみで、ラップトップでは一般的に使用されています。

9ピンコネクタは最も先進的なコネクタで、6ピンと4ピンの接続に使用することができます。ただし、4ピンまたは6ピン接続に適合させた場合、データ転送速度は最大400Mbpsに低下します。コネクタは、4ピンコネクタによく似た四角い形をしています。

FireWire カード

Firewireは、ケーブルやポートだけでなく、カードにも搭載されています。Firewireカードは、デバイスを接続し、データ転送目的でコンピュータと互換性を持たせるために設計されており、デスクトップPCに簡単に取り付けることができます。

一部のPCは標準でFireWireに対応しているが、その数は多くありません。また、FireWire-USBアダプタを使用することで使用できますが、専用カードと同等のパフォーマンスや電源機能は得られない場合があります。

FireWire vs USB

FireWireとUSBの接続は、ケーブルやポートの使い方が似ているため、USBとFireWireは同じ技術の異なるバージョンだと勘違いしているかもしれません。しかし実際には、両者は大きく異なる方法で機能しており、FireWire接続にはUSB接続よりも優れた点がいくつかあります。

FireWireがUSBより優れている点は、まずスピードです。データ転送速度はどちらも遜色ありませんが、FireWire 800の場合、データ転送速度はUSBよりもはるかに高速です。また、FireWireはUSBよりも多くのデータを転送できるため、デジタルカメラなどの機器ではより有用な接続となっています。

次に、FireWireにはUSBよりも多くの機能があります。FireWireには電源機能があるため、通信やデータ転送のために常にコンピュータとの接続を必要としません。USBには電源機能がないため、データ転送はラップトップやコンピュータ機器の電源に依存します。

FireWireの欠点は、その可用性のためにUSBよりも高価であることです。それでも、高速かつ大容量のデータ転送のために接続が必要な場合は、USBよりもFireWireがよい選択かもしれません。

FireWire-Thunderbolt 接続

USB-FireWireケーブルのように、FireWireアダプタを使ってFireWireとApple Thunderboltデバイスを接続することができます。これらのアダプタは接続を切り替え、片方にThunderboltデバイスを、もう片方にFireWireデバイスを接続することができます。これらのデバイスは簡単に入手でき、異なる接続間でのデータ転送が容易になります。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。