• 発行日 2025年5月28日
    • 最終変更日 2025年5月28日
  • 5

ラベルプリンターに関する知識

ラベルプリンターは、作業をより明確にし、物を整理するのに役立つ多用途の用具です。ラベルプリンターについて詳しくはこちらをご覧ください。

ピーター・ケンドール(テクニカルサポートエンジニア、2024年11月)によるレビュー

ラベルプリンターは、さまざまな産業で使用されている工具です。ファイルの整理、製品のラベリング、職場の安全強化など、この多用途な装置は幅広い解決策を提供します。本記事では、ラベルプリンターの様々な用途、採用されている印刷方法、ラベルプリンターを選ぶ際に考慮すべき重要な機能、そして特定のニーズに合わせた適切なラベルメーカーの選び方について説明します。

ラベルプリンターの用途

ラベルプリンターは幅広い用途に使用できるため、企業経営者、倉庫管理者、整理整頓に便利です。ラベルプリンターは、様々な場面で業務を合理化し、効率を高めます。以下は、ラベルプリンターの用途を紹介します:

  • 在庫管理: ラベルプリンターは在庫管理に欠かせません。バーコードや製品情報をラベルに印刷することで、在庫商品を効率的に追跡/識別できます。これにより、特定の商品を簡単に探し出したり、在庫レベルを管理したり、有効期限を監視したりすることが容易になります。
  • 出荷と物流: 出荷と物流業界では、ラベルプリンターは、受取人の住所、追跡番号などの重要な情報を含む出荷ラベルを印刷するために広く使用されています。これにより、荷物が適切に識別され、意図された目的地に届くことが保証されます。
  • 販売と価格表示: ラベルプリンターは、販売現場での価格表示や商品ラベリングによく使用されます。ラベルプリンターは、商品情報を記載した値札やラベルをすばやく簡単に印刷できるため、顧客が必要な商品を見つけやすくなり、在庫管理や価格更新も容易になります。
  • 資産管理: ラベルプリンターは、資産の追跡と管理に役立ちます。機器、工具、その他の資産に固有の識別情報をラベリングすることで、その場所、メンテナンス履歴、その他の関連情報を簡単に追跡できます。これにより、損失を防ぎ、メンテナンススケジュールを改善し、資産の利用を最適化することができます。
  • 整理とラベル: ラベルプリンターは、整理やラベル作業全般にも役立ちます。ファイル、フォルダ、コンテナ、あるいはケーブルにラベルを貼る場合でも、ラベルプリンターがあれば作業を迅速かつ効率的に行うことができます。特定のニーズに合わせて、テキスト、ロゴ、シンボルでラベルをカスタマイズできます。

ラベルプリンターは、さまざまな業務で数多くの用途があり、業務を簡素化し、生産性を高め、整理整頓を改善します。

ラベルの印刷方法

ラベルの印刷方法は、印刷の効率と品質に大きく影響します。さまざまな印刷方式を理解することで、特定の要件を満たすラベルメーカーを選択する際の参考になります。ラベル印刷の代表的な方式として、熱転写方式とダイレクトサーマル方式があります:

熱転写方式

熱転写印刷は、さまざまな業界で広く使用されています。熱転写印刷は、熱を加えてインクをリボンからラベル表面に転写する方式です。この方式は、印刷品質、耐久性、耐薬品性、耐摩耗性に優れており、製品識別ラベル、資産追跡ラベル、バーコードなど、長期間の読み取りが必要なラベルに最適です。

ダイレクトサーマル方式

ダイレクトサーマル印刷は、リボンやインクを使わずに感熱紙を使って画像を作成する、簡単でコスト効率の高い方法です。プリントヘッドからの熱でラベル上の特殊コーティングが活性化され、鮮明でコントラストの高い印字が得られます。ダイレクトサーマル印刷は、出荷ラベル、領収書、チケットなどの短期的な用途によく使用されます。

他の印刷方法

熱転写方式やダイレクトサーマル方式以外にも、インクジェットやレーザー印刷などの方式があります。インクジェットプリンターは、液体インクを使用して、カラーラベルや写真品質の画像に適した精細な印刷を行います。レーザープリンターは、レーザーを利用してラベル表面に静電気を発生させ、トナー粒子を引き寄せて印刷画像を作成します。

ラベルプリンターの機能と特長

label printer

ラベルプリンターには、幅広いラベリングニーズに対応するための様々な機能と特長があります。オフィスの整理、在庫管理、プロ仕様の製品ラベルの作成など、ラベルプリンターの主要機能を理解することは重要です。以下は、考慮すべき重要なポイントです:

キーボード

多くのラベルプリンターは、内蔵のQWERTYキーボードまたはタッチスクリーンインターフェースを備えており、テキスト、数字、記号を素早く入力できます。機種によっては、カットや印刷、フォントの変更など、日常的な作業用に特定のショートカットキーを備えているタイプがあります。また、過酷な環境で手袋をはめたままでも使用できるよう、頑丈な押しやすいキーを採用したタイプもあります。

ラベルのサイズと種類

ラベルプリンターは、小さな宛名ラベルから大きな配送ラベルまで、幅広いラベルサイズと種類をサポートしており、さまざまな用途に対応できます。ハイエンドのプリンターでは、特定の用途向けに大きなラベルを印刷できるものもありますが、ほとんどのラベルプリンターは、約13mmから100mm(0.5インチから4インチ)の間の標準的なラベル幅をサポートしています。また、環境や耐久性のニーズに応じて、紙、ビニール、ポリエステル、布など、幅広い素材に 対応します。住所ラベル、バーコードラベル、配送ラベル、警告ラベルなど、異なるラベル種類に対応できるラベルプリンターは、個人用にも商業用にも理想的です。

解像度

解像度は、印刷されたラベルの鮮明さと細部を決定する重要な要素です。ラベルプリンターの解像度は一般的に200~300dpi(dot per inch)ですが、ハイエンド機種には高精細グラフィックや極小バーコードの印刷など、特殊な作業用に最大600dpiのものもあります。解像度が高いほど、テキスト、ロゴ、画像は鮮明で読みやすくなり、プロ仕様のラベル作成に不可欠です。細部の印刷には高解像度のラベルプリンターが必須ですが、大きなテキストやバーコードには低解像度のプリンターを使用できます。

接続機能

最新のラベルプリンターは、接続機能を備えており、デバイスをネットワークに統合することができます。多くのラベルプリンターは、コンピューターから直接印刷できるUSB接続をサポートしており、最新の機種にはBluetooth、Wi-Fi、イーサネット接続などの無線接続オプションが用意されています。ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、さらにはクラウドベースのアプリからも印刷が可能で、複数のワークステーションを持つ企業では、部門間でネットワーク化されたプリンターを使用することで、合理化されたプロセスを実現できます。

ラベルプリンターの選択

label printer ribbon with labels

特定のニーズに適したラベルプリンターを選択するには、いくつかの重要な考慮事項があります。出荷用ラベル、在庫管理用ラベル、製品ラベルのいずれを印刷する場合でも、適切なラベルの作成は、効率性と精度を大幅に向上させることができます。

  • まず、印刷するラベルの種類を決めます。異なるラベルプリンターは、サーマルラベル、バーコードラベル、フルカラーラベルなど、さまざまな種類のラベル用に設計されています。選択したプリンターが、必要なラベル種類をサポートしていることを確認してください。
  • 印刷速度を考慮します。大量のラベル印刷が必要な場合は、1分間に大量のラベルを処理できるプリンターを選択します。印刷枚数が少ない場合は、印刷速度が遅くても問題ありません。
  • 接続性を考慮します。セットアップや使い勝手の要件に応じて、USB、イーサネット、無線接続のいずれで接続するプリンターが必要かを決定します。
  • 印刷解像度について考えましょう。解像度の高いプリンターは、より鮮明で精細なラベルを作成します。これは、小さなテキストや複雑なグラフィックを印刷する場合に特に重要です。
  • 最後に、ラベルプリンターのサイズと携帯性を考慮してください。プリンターを持ち運ぶ必要がある場合やスペースが限られている場合は、小型で軽量な 機種を選んでください。

これらの要素を慎重に考慮し、特定の要件を満たすラベルプリンターを選択することにより、円滑かつ効率的にラベル印刷を行うことができます。RSでは、ラベルプリンター用アクセサリーを幅広く取り揃えており、ニーズに合ったソリューションを提供します。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。