- 発行日 2024年11月28日
- 最終変更日 2025年5月28日
- 5 分
3Dプリントによるメンテナンス
メンテナンスにおける3Dプリンティングの利点と実用的な応用について知りましょう。産業用3Dプリンティングがメンテナンス作業で直面する課題をどのように解決できるかをご紹介します。


3Dプリント技術は、産業メンテナンスを含む多くの分野でその価値を証明してきました。アディティブマニュファクチャリング(積層造形)は、廃材や加工工具の制限を排除することで製品設計に革命をもたらします。調整、設置、測定用の望んでいたツールを迅速かつ安価に製作できます。施設内に3Dプリンターがあれば、再現性と効率性を向上させ、機械の寿命を延ばし、作業の快適性と安全性を改善し、在庫管理をコントロールできます。3Dプリント製造プログラムを導入する際に考慮すべき点や、どのようにしてビジネスが長期的に成功できるかについて理解しましょう。
メンテナンスにおける3Dプリントの利点
効率性
3Dプリンティング製造において、効率性が際立っています。材料の無駄を最小限に抑え、在庫として必要な原材料を減らし、加工操作やダウンタイムを削減し、専門的な人員の必要性も減少させます。
コスト削減
この効率性の向上は、設備のメンテナンスにかかる材料費や労働費用を削減することにもつながります。メンテナンスコストを大幅に削減しつつ、設備の稼働時間と信頼性を向上させる可能性があります。
スピード
現場に設置された産業用3Dプリンターは、部品や工具を迅速に製造します。外部の機械加工所を待つ必要がない場合は、自分で制御できる3Dプリンターで必要なものを印刷できます。
薄さ
3Dプリントされた材料は、通常、ほとんどの産業材料よりも軽量です。部品や工具が軽くなることで、メンテナンスの容易さや配送スピードが劇的に向上します。
安全性
工場での金属加工が少なくなることで、回転する工具や鋭利な工具が減り、安全リスクが低下します。手作業による設備故障に伴うリスクが減少し、メンテナンス要員や最終ユーザーの安全と健康が改善されます。
多様性
3Dプリンティングは、部品内のアクセス困難な場所に機能を生み出すことができるため、従来の加工機器では手頃な価格で実現できなかったことを可能にします。
3Dプリントのメンテナンス活用例
3Dプリンティングのメンテナンス活用例には、カスタムツールの製作、既存部品のスキャン、工場内の在庫削減等があります。
ジグ、工具、測定機器
作業中に、例えばリテイニングリングリングを取り付ける際、部品を不安定な位置で保持する必要がある場合、ジグや固定具を使用します。これらの部品は金属加工で製作可能ですが、重く、高価で、部品に鋭い角がある場合があります。一方で、3Dプリント技術を活用すれば、軽量で低コスト、そして快適に扱える取付け部品を素早く作成することができます。
カスタム工具の簡易製作 機械の分解作業では、特殊なボルトパターンに対応するスパナが必要になることがあります。このような特殊工具も、3Dプリンターを使えば簡単に製作できます。
測定ゲージでの摩耗管理 部品の摩耗状態を管理するには、交換時期を示す3Dプリント製のゲージを使用すると便利です。これらは、アクセスが難しい場所に適した形状で設計できるため、点検作業の効率を大幅に向上させます。
複雑な形状の製造 3Dプリントは、ねじ形状や曲線的な輪郭、従来のドリルで加工不可能な内部構造など、複雑な形状をより手頃な価格で実現します。この技術の限界は、多くの場合、ユーザーの想像力次第です。
自社内でのプロセスコントロール 施設内に3Dプリンターを導入することで、製造プロセスの柔軟性が向上します。自社のニーズに最適な産業用3Dプリンターを選び、設計者と連携して、作業を効率化するためのツールや部品を製作できます。
3Dプリントは、従来の方法では対応が難しかった課題を解決し、業務の効率化と柔軟性を大幅に高める技術です。
デジタル在庫
メンテナンス作業には、必要な部品を迅速に在庫から取り出すことが求められます。しかし、在庫は資本を固定化し、高価な保管スペースを必要とします。3Dプリントを活用することで、これをデジタル在庫に移行し、コストとスペースの削減を実現できます。
デジタル在庫とは コンピューター上に保存された3Dモデルファイルがデジタル在庫の役割を果たします。このファイルを使用して、必要な部品を必要なタイミングで必要な数量だけ3Dプリントできます。すべて社内で製造が可能です。
メリット
- 最小発注数量や長いリードタイムの解消
- 不必要な在庫の削減により、保管スペースを有効活用
- フィードバックに基づいて在庫水準を簡単に調整可能
活用方法
- 必要な部品のコンティンジェンシーストック(緊急時の備蓄)を計画
- 必要に応じて3Dプリントし、在庫を効率的に補充
- 部品の需要や使用頻度に応じて在庫を柔軟に調整
3Dプリンティングを活用したデジタル在庫管理は、コスト削減と効率的な運用を両立し、従来の在庫管理の課題を解決する革新的な方法です。
ライフハック
作業台や工場内での快適性向上を目指して最初のアイテムを3Dプリントしたら、その便利さに驚き、次々と作りたくなるかもしれません。図面を保管するチューブや工具ラック、産業用液体コンテナのホルダー、さらには飲み物ホルダーまで、3Dプリンティングで幅広いアイテムを作成可能です。
3Dプリントのメンテナンスプロセスへの導入
3Dプリント技術の利点を享受するためには、それをビジネスニーズに合わせて調整する必要があります。また、3Dプリントの能力、要件、制限を理解することも重要です。何をする必要があるのか、そしてそれに対して何ができるか、何ができないかを把握することで、投資収益率を最適化することができます。
電力消費
フィラメントを3Dプリントに成形するためには、溶かす必要があり、これには電気エネルギーが使用されます。3Dプリンターを検討する際は、印刷の頻度に応じて電力供給と使用に関する仕様を比較してください。
場所と換気
3Dプリンターの環境は、その運用に影響を与えます:
- 可能であれば、3Dプリンターは工業用の汚染物質から遠ざけてください。
- 多くの3Dプリンターはテーブルの上に置けるサイズですが、一部は小型冷蔵庫ほどの大きさになります。
また、印刷室には3Dプリンティング材料を安全に使用するための十分な換気が必要です。
材料
定期的に使用する材料を最小限に抑えましょう。材料は在庫となるため、少ない方が良いです。3Dプリント材料を確認して、業務に最適なものを見つけてください。機械的特性、物理的特性、熱的特性、電気的特性を考慮することを忘れないでください。
サイバーセキュリティ
物理的な在庫に依存せず、デジタルモデルを使用するようになると、サイバーセキュリティが重要になります。3Dプリントを作成するデジタルファイルは、知的財産となり、他のビジネス資産と同様に保護が必要です。
People
どんなツールでも同様ですが、3Dプリンターは訓練を受けた人間が使用することで初めて効果を発揮します。3Dプリンターのオペレーターに加えて、印刷可能で機能的なモデルを設計するために適切な人材を用意する必要があります。既存の技術者をこれらの新しいステップに巻き込んでください。彼らのフラストレーションを解消するために、3Dプリント技術を活用しましょう。
メンテナンスにおける3D プリントのベストプラクティス
メンテナンスで3Dプリント技術を導入したら、以下のベストプラクティスを活用して、その利点を最大限に引き出しましょう。
モデル設計
産業用3Dプリンターは非常に多用途ですが、限界もあります。部品を成功裏に設計するには、印刷中および印刷後の挙動を考慮する必要があります。
- オーバーハング オーバーハングのある傾斜部分は印刷が難しく、モデルに垂直サポートが必要になる場合があります。このサポートは印刷後に切除する必要があるため、時間と材料を消費します。
- 反りや湾曲 これらは3Dプリント後に一般的に発生する問題です。長さや幅が大きい部品を印刷する際は、剛性を念頭に置きましょう。
充填率(インフィル)
3Dプリンティングは、部品内部の構造をコントロールできる独自の製造方法です。内部層のパターンを工夫し、時間や材料消費と強度・重量のバランスを最適化しましょう。
精度
3Dプリント部品を高精度で機器にフィットさせるには、事前に徹底的なテストが必要です。
- 印刷物が設計図通りの寸法を満たしているか、品質管理を行いましょう。
- 工業機械で必要な厳密な公差を達成するためには、従来の機械加工での微調整が必要になる場合があります。
メンテナンス
使用する機械には定期的なメンテナンスが必要です。3Dプリンターのメンテナンスは、一般的な産業機器のメンテナンスと多くの共通点があります。
- 各部品を清潔に保ち、動く部分には適切に潤滑を施し、動かない部分は確実に固定しましょう。
- タイミングベルトの張力を確認し、スペアパーツを用意しておき、定期的にキャリブレーションを行いましょう。
- ノズルの詰まり:印刷品質を低下させます。
- ベッド清掃:ベッドの平面を調整、最初の層が正確に形成されるようにしましょう。これが印刷成功の鍵です。
- **保管:**3Dプリンターは清潔で乾燥した場所に正しく保管してください。
- **キャリブレーション:**3Dプリンターを他の計測機器と同じキャリブレーションスケジュールに組み込み、印刷物の精度を維持しましょう。
3Dプリンティングをメンテナンスのツールとして活用することで、これまでできなかったことを可能にし、既存の作業もさらに改善できます。