- 発行日 2024年12月25日
- 最終変更日 2025年1月2日
- 5 分
在庫管理とは?
部品在庫は資金を拘束している状態です。一方で、売れた在庫は収益となります。しかし、部品納品の遅れは、収益を遅らせ、顧客満足度を低下させます。在庫管理システムでバランスをとり、適切な在庫量を十分なスペースに保管します。また、倉庫には継続的なコストが伴います。適切な在庫管理システムを導入することで、必要な量の予備部品を適切な保管スペースに保管し、バランスを取ることが重要です。

在庫管理とは、購入(投資)、保管(拘束資本)、販売(投資収益)を管理することです。在庫管理方法には、部品在庫レベルの優先順位付け、在庫量のバランス、部品販売実績の分析などが含まれます。また、チームのトレーニングも必要となります。
在庫管理の重要性とは?適切に在庫管理を行うことで作業完了を遅らせる原因となる在庫ミスを減らすことができます。必要な部品のみを、その部品が生み出す収益に基づいて購入することができます。
部品管理
在庫管理システム
在庫管理システムにより、予備品の在庫と保管場所を正確に把握し、販売実績を評価し、購入頻度を決定することを可能にします。
各部品には、最大在庫数、最小在庫数、在庫を購入するための「基準」数量(過去の納期に基づいて)が必要です。この部品管理により、常に業務を遂行するために必要な予備部品在庫を確保することができます。
循環棚卸は、不可欠な在庫管理技術です。これは一度に数個の部品の数量を頻繁にチェックする方法です。在庫管理システムは、売上高と頻度に基づいて各部品の循環棚卸頻度を決定する必要があります。
システムでは販売実績を評価と分析する必要があります。棚に保管している資金が確実に収益を生み出しているかどうかを把握する必要があります。
CMMSシステム
コンピュータ化されたメンテナンス管理システム(CMMS)は、設備メンテナンスと必要な予備部品の在庫を追跡します。CMMSは、機器の稼動状況を記録し、機器の状態監視システムと同期させ、メンテナンスのダウンタイムを計画することができます。これにより、故障による計画外のダウンタイムを回避できます。
メンテナンス計画と在庫管理を併用することで、計画的なメンテナンスに必要な予備品を同期して保管することができます。これにより、資産の稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを最小限に抑えられます。
CMMSはまた、この設備の操作する資格を持つスタッフを登録し、誰がどのような作業を行ったかを記録することもできます。また、資産の稼動頻度や休止時間に関するデータを収集し、設備投資がどのように効果をあげているのか評価できます。
部品の最適管理
重要部品のラベル付け
部品管理システムには、明確なラベル付けシステムが必要です。これには、在庫レベルを判断するための等級システムを含めます。よく用いられる2つの方法は、ABCシステムとXYZシステムです。
ABCシステムは、価値によって部品を等級付けします。「A」部品が最高値で、「C」部品が最低値です。また、このシステムは、仕入れるさまざまな部品の中で、「A」の部品が最も収益を生むと想定しています。つまり、棚のスペースは、低コストの「C」部品が大半を占め、高価だが重要な「A」部品は数点だけになります。「A」部品は、より頻繁なサイクルカウントが必要です。
XYZシステムも似たような方法ですが、需要に基づいて等級を決めます。「X」部品は最も売れています。このセットアップでは、「Z」部品は販売頻度が低いため在庫が少なく、「X」部品は販売に応じて継続的に補充されるため、在庫が多くなります。
理想的な在庫管理システムは、2つの方法を活用したものです。どれだけの収益がどれだけの頻度で見込まれるかに基づいて、部品在庫を最適化します。
在庫バランスの維持
ABCシステムとXYZシステムは、どちらも部品在庫のバランスをとる方法です。つまり、売れ残り在庫で資金を拘束することなく、合理的に予想される需要を満たす最適な予備部品の数量を決定します。ABCとXYZを使用して在庫レベルを決め、部品が実際の売上に基づいて適切な配置になっているかどうかを持続的に評価します。
もし部品がごくわずかな収益しか生まず、ほとんど売れないと判断した場合は、在庫から完全に取り除くことも可能です。不良在庫を抱え続けると、保管スペースが無駄になりすぎます。部品売上が季節によって変動するのであれば、それに応じて在庫を調整し、棚を交換する方法があります。
このような在庫管理方法を応用して、各拠点に必要なものだけを置くようにして、拠点間で製品を交換する手順を確立します。
在庫管理トレーニング
在庫管理システムはチームで実現するものです。その重要性を理解し、継続的に成功させるために、関係する従業員に研修を実施します。これらのシステムにおける各自の役割と、在庫ミスがいかに企業に損害を与えるかを説明します。
在庫の最大値や最小値、発注のタイミングを調整する担当者が、その戦略とコンセプトを理解していることを確認します。部品管理を効果的に行うためには、データの傾向を分析できる必要があります。
従業員が目的を理解できるように、これらのシステムに関する明確で測定可能なビジネス目標を用意します。在庫管理システムを企業文化の一部とし、全員がビジネスに取り組むようにします。
在庫管理のベストプラクティス
在庫管理の方法は、以下のガイドラインで最適に実行することができます:
- デジタル在庫管理を含む在庫管理ソフトウェアに投資します。
- 自動化を最大限に活用し、人的入力(エラーの原因)を最小限に抑えます。
- ABCとXYZの等級システムを使って部品在庫を管理します。
- 定期的に循環棚卸を行い、部品ごとにその頻度を最適化します。
- 部品の情報を収集します:内部と外部の部品番号、サプライヤー、原産国、シリアル番号(該当する場合)。バーコードラベルとこれをスキャンするシステムにより、情報を素早くエラーなく収集することができます。
- 販売頻度、業者の実績などのデータを用いて、在庫レベルを継続的に再評価します。
- 在庫管理手段の重要性とその最適な使用方法について、従業員に研修を実施します。チームの責任感を高めます。
オンラインで商品を閲覧し、どの店舗に在庫があるかを確認したことがある場合、リアルタイムのデジタル在庫管理が裏で行われています。オンラインで何かを注文し、わずか2、3日でそれを受け取った場合、高度な在庫管理システムがこれを実現しています。デジタルですべての段階で商品を追跡することが可能です。
デジタル在庫管理は、部品管理を最適化するためのデータを収集します。これにより、タブレット上ですべての入荷製品を簡単かつ明確に記録することができ、手書きのチェックやヒューマンエラーを削減できます。スキャン可能なバーコードラベルやRFIDタグを使用すれば、部品の移動を追跡できます。
- 在庫切れ(在庫があるはずの部品がそこになく、顧客との関係が悪くなる)を防ぎます。
- 過剰在庫を削減(予想以上の在庫を抱えることになり、資金の拘束が増えます)。
デジタル在庫管理は、データを収集することで、企業のビジネスをサポートします:
- 需要を予測し、それに応じて在庫(資金)を調整します。
- 材料の経路とその制約を知ることで、サプライチェーンを理解し、その問題に対処することができます。
デジタル在庫管理は、小規模なeコマース事業者と連携し、事業者の商品を配送センターで保管した後、顧客に発送し、そのプロセスを通じて商品をデジタルで追跡できます。
在庫管理の未来
在庫管理の手段は、ヒューマンエラーを排除するために自動化が進んでいます。
- RFIDタグは、バーコードよりも簡単に部品データを送信し、記録するために使用されます。
- AIと機械学習は、部品管理のデータ分析に大きな役割を果たしています。
- 企業は単一の在庫拠点から複数の配送センターへと移行し、あらゆる段階で部品を追跡できるようになっています。
RSの在庫管理に関するさまざまなサービスを活用して、在庫管理を向上させましょう。